EV およびハイブリッド車の用途では多くの場合、メーカーは輸送車両市場の需要性能に応えるため、堅牢で耐障害性のある軽量な車両を設計する必要があります。 産業用途の環境では、豪雨、降雪、極端な温度変化など、過酷な条件において日常的かつ恒常的、さらに季節ベースで稼働する必要があるため、この問題はさらに複雑になります。
しかし、それだけではありません。安全性、コネクティビティ、効率に関する市場の主要なニーズも、EV およびハイブリッド車の製造仕様に影響を与えています。
設計技術者はあらゆるタイプの EV およびハイブリッド車の製造に関わる電圧・電流・シール・振動・化学的適合性・温度の課題に対処する必要があります。すなわち、極めて複雑な設計の中で動作し、車両の動作に固有の過酷な環境に耐えることができる保護製品を選ぶことになります。
製品設計者は、重要な部品の保護とシールに加えて、すべてのアクティブな電子デバイスが車両アーキテクチャ内で電磁放射を放出する可能性があることを理解する必要があります。したがって、重要な電子部品やシステムを EMI から保護する電磁干渉(EMI)シールド製品を検討する必要があります。これは特に、高電圧および高電流のシステムが低電圧の信号ラインに近接するような高度に統合されたアーキテクチャを設計する場合に当てはまります。