以下の計算機を使用することで、サーキュラー ミル エリアを簡単に算出でき、適切なサイズの圧着ソリューションの選定に役立ちます。
リード線のサイズを入力してください。
マグネット ワイヤのサイズを入力してください( 3 本まで)。
免責事項:これは簡略化された概算であり、実際の削減額は、さまざまな条件(例:既存のはんだ付け工程の自動化レベル、作業者の熟練度など)によって異なる場合があります。TE は上記の情報の正確性を確保するために合理的なあらゆる努力を払っていますが、TE は当該情報に誤りがないことを保証するものではなく、また、当該情報が正確、適正、信頼できる、または最新であることについて、その他いかなる表明または保証も行うものではありません。TE は、ここに記載されている情報を予告なくいつでも変更する権利を有します。本情報は「現状有姿」かつ「利用可能な状態」で提供されます。TE は、ここに記載されている情報に関する明示または黙示の一切の保証(商品性または特定目的への適合性に関する黙示の保証を含みますが、これらに限定されません)を明示的に否認します。いかなる場合においても、TE は、情報受領者による本情報の使用に起因または関連する直接的、間接的、付随的、特別または結果的損害について、一切責任を負いません。エンジニアリングおよび製品環境を使用してこの情報の結果を確認することは、情報受領者にすべての責任があるものとします。情報受領者は、情報の使用に関連するあらゆるリスクを負うものとします。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。