太陽光パネルと男性

記事

大規模太陽光発電において、現場のコネクティビティによりスマートなアプローチが必要
な理由

大規模太陽光発電は急速に拡大しています。 プロジェクトの規模は拡大し、スケジュールは逼迫し、現場の状況はますます複雑化しています。一方で、開発業者や EPC 企業は、市場が求めるほどには熟練した電気工事技術者が不足している状況下で、長期的な性能を維持しなければならないというプレッシャーにさらされています。

太陽光発電の導入は、その建設に携わる人材の供給を上回るペースで加速しています。その結果、設置作業の生産性、再現性、品質が不可欠なものとなりつつあります。

だからこそ、太陽光発電の性能に関する議論は、モジュールやインバータだけにとどまらず、さらに踏み込んだものにする必要があります。現場での電源接続方法は、プロジェクトの成功にとってますます重要になっています。現代の EBOS 設計において、接続技術は、工程の確実性、信頼性、メンテナンスの頻度、および長期的な発電量に影響を与える可能性があります。

現場での適応力は、もはやオプションではない

実際の太陽光発電所の設置現場が、CAD 図面と完全に一致することはめったにありません。トラックの移動、排水状況、地中の岩盤、土地の境界、その他の土木上の逸脱などにより、建設中に測量図の変更を余儀なくされる場合があります。

 

プロジェクトが、厳格で長さが固定されたアセンブリに依存している場合、わずかな調整であっても、材料の無駄や再設計作業、あるいはスケジュールの遅延につながる可能性があります。

 

Solar IPC 技術は、現場で幹線ケーブル上のタップ位置を直接調整できるようにすることで、この課題の解決に貢献します。これにより、施工業者は、現場を当初の設計に無理に合わせるのではなく、実際の現場の状況に合わせて対応することが可能になります。

 

この柔軟性は、単なる理論上の話ではありません。75 MW のプロジェクトにおいて、建設中に埋葬地が発見されたため、12 MW の区間について再構成を行う必要がありました。EPC 企業は、SIPC に基づくアプローチを採用し、変更指示や遅延を招くことなく、当初のスケジュールと予算の範囲内でレイアウトを調整しました [1]。 

信頼性は接続箇所から始まる

適応性は、長期的な信頼性によって支えられている場合に、より大きな価値をもたらします。大規模太陽光発電では、接続箇所にわずかな不具合があるだけでも、抵抗が増加し、電力損失を引き起こし、長期的にはメンテナンスが必要になる可能性があります[2、3]。そのため、シール設計と接続の完全性は極めて重要です。

 

当社の Solar IPC 技術では、水や酸素の侵入を抑制するように設計された防水型インタフェースを採用しており、これにより腐食のリスクを低減し、長期にわたり安定した接触抵抗を維持することができます。

 

これは、IP68 規格に準拠したシーリング、24 時間の水没試験、2000 回以上の熱サイクル試験、塩水噴霧試験、紫外線および温度サイクル試験、ならびに出荷前の 100% 電気試験[4]など、広範な検証によって裏付けられています。これらは単なる適合性確認ではありません。実際の環境ストレス条件を反映しています。 

Solar IPC 技術により、大規模なアレイ全体での接続点を削減しつつ、効率的な電力収集を実現するマルチタップ構成が可能になります。

電力の確保は、発電だけにとどまらない

プロジェクトが拡大するにつれ、電力の確保はシステム全体にわたる課題となります。効率的な発電は、性能を左右する要素の一つに過ぎません。また、このシステムは、電力が現場内を流れる間、その電力を保護しなければなりません。接続設計は、損失を最小限に抑え、安定した電気的性能を維持する上で直接的な役割を果たします。

 

TE の Solar IPC 技術により、大規模なアレイ全体での接続点を削減しつつ、効率的な電力収集を実現するマルチタップ構成が可能となります。接続点を減らすことで、設置作業が簡素化され、電力損失の原因となる要素も減らすことができます[5]。 

 

過酷な環境(たとえば、沿岸部、高湿度、粉じんの多い場所、あるいは高温の環境など)では、この点はさらに重要になります。接続点における電気的完全性を確保することは、歩留まりを維持し、長期的なリスクを低減するために不可欠です。 

速度と生産性が、太陽光発電の導入のあり方を一新

労働生産性は、大規模太陽光発電において決定的な制約要因になりつつあります。生産能力の拡大が労働力の増加を上回る中、設置を簡素化し、専門技術者への依存度を低減する技術の価値はますます高まっています。[6]

 

当社の Solar IPC 技術により、設置作業は 1 本のボルトで済むほど簡素化されます。圧着作業も、別途のトルク確認も不要なため、作業チームは迅速に接続作業を完了させ、工程を順調に進めることができます。接続は数秒で完了することも可能で、各チームからは、少人数の作業員で 1 日に数百台の TE 製 Solar IPC を設置したという報告が寄せられています。[7]

 

重要なのは、速度を追求しても操作性が損なわれることはないということです。目視による確認機能とせん断ボルトの取り付けロジックにより、取り付け品質の標準化が図られ、現場でのばらつきが低減されます。

EBOS戦略の要点

結論は単純です。大規模太陽光発電の未来は、モジュールやインバータだけで決まるものではありません。また、現場のシステムを接続する電気インフラの品質、適応性、信頼性にも左右されます。

 
開発業者や EPC 企業が、プロジェクトのリスクを管理しつつ建設を迅速化しようとする中、接続技術はますます戦略的な判断事項となりつつあります。実行、性能、および長期的な信頼に直接影響を与えるものです。 


EBOS 戦略について、さらに詳しく検討してみませんか。トレンドペーパーをお読みいただくか、当社チームへお問い合わせください。Solar IPC 技術がお客様の次なるプロジェクトをどのように支援できるか、ぜひご検討ください。 

 

スピードを追求した設計、柔軟な対応や長期間の使用を実現

Solar IPC 技術
Solar IPC 技術
設計から納入まで:大規模太陽光発電プロジェクトの成否を分ける要因

出典:

[1] トレンドペーパーで引用されている、導入済みプロジェクトおよびお客様からの意見に基づく TE Connectivity の社内推計 

[2] Will Norman"太陽光発電プロジェクトの電力損失が過去 5 年間で 2 倍に - Raptor Maps"PV Tech、2026 年 2 月 26 日

[3] NREL『太陽光発電およびエネルギー貯蔵システムの運用・保守に関するベストプラクティス』(第 3 版)2018 年 12 月

[4] TE Connectivity。Solar IPC アセンブリ SIPC。

[5] TE Connectivity。Solar IPC アセンブリ SIPC2025.

[6] IRENA および ILO『再生可能エネルギーと雇用に関する年次報告書 2025』2026 年 1 月

[7] トレンドペーパーで引用されている、導入済みプロジェクトおよびお客様からの意見に基づく TE Connectivity の社内推計。