Raychem 熱収縮技術

エネルギー ウェビナー シリーズ

Raychem 熱収縮技術によって電力網の性能と耐久性を最大化 - IEEE(英語)

録画:2023 年 8 月

オンデマンドで見る
必須項目

Raychem 熱収縮技術の専門家が解説します

  • 材料科学およびその特性の重要性
  • 電源ケーブル再被覆および修理ソリューションに最適な肉厚の選択方法
  • トリプル押し出し、同時押し出し、優れた絶縁耐力を使用した電気的ストレス管理の改善方法

Thomas Rohde

グローバル材料開発・製品環境コンプライアンスマネージャー

Thomas は、材料の測定および分析の専門家であり、エネルギー分野で 22 年以上の経験を有しています。その職務には、REACH や ROHS などの製品の環境規制への対応に関するグローバル統括が含まれています。Thomas は、ドイツで化学工学の理学修士号を取得しています。

Mike Kosinski

中電圧熱収縮ケーブル付属品担当アメリカ地域プロダクトマネージャー

Mike は、エネルギー業界で実に 42 年間も活躍してきました。彼の長年にわたるキャリアには、設計システム エンジニアリングやプロダクト マネジメントなどの分野での経験が含まれています。彼は 27 年間、主に電力業界に従事してで働いてきました。Mike は、米国ペンシルベニア州ガノン大学にて、電気工学の理学士号(電力供給専攻)を取得しています。

Darian Spell

低電圧ケーブル付属品担当アメリカ地域プロダクトマネージャー

Darian は、エネルギー業界で 17 年の経験を有しており、これまでチャネル管理および製品管理の職務を歴任してきました。彼は、電力および産業用途の分野において、特定のスキルと知識を有しています。Darian は、米国ノースカロライナ大学チャペルヒル校にて、経営学の理学士号および MBA を取得しています。