建設現場で稼働するトラックと油圧ショベル。

フルスロットル データ コネクティビティにおける課題

トラックおよび重機における堅牢なデータ コネクティビティへの需要は、進化する機会、要件、および脅威に対応するため、機器を常に最新の状態に保ち最適化できる、最適に設計された技術を必要としています。

アリゾナ州の砂漠にある人里離れた建設現場の早朝。 主任エンジニアは現場へ到着し、すぐにタブレットを起動してプロジェクト計画の最新修正版をダウンロードします。ところが起動した直後に画面は真っ暗になり、小さな読み込みアイコンが高速で回転し始めます。数秒が数分にも感じられますが、その間も利用可能な通信サービスの表示はありません。

 

もちろん、ホテルで 3D モデルをダウンロードしておき、現場ではオフラインで情報へアクセスすることもできたでしょう。しかし、重要な更新情報が必要となる現場では、チーム リーダーや機器オペレータには信頼できる接続が必要です。自分たちと同じように懸命に働き、作業完了まで途切れることなく機能し続ける接続が求められているのです。

 

建設現場であっても、人里離れた高速道路区間であっても、大型車両のオペレータはリアルタイムで重要な情報へアクセスできるテレマティクス システムを搭載した機器に依存しています。これにより、現場で必要な資材を迅速に確保し、極限状態における車両性能を評価し、絶えず変化する道路状況や気象条件に合わせて長距離輸送ルートを効果的に最適化できます。状況が予測不能な場合、とりわけ携帯通信の圏外エリアでは、堅牢で信頼性の高いコネクティビティが重要になります。

5G コネクティビティに向けた競争

米国全土における 5G コネクティビティの展開は、多くの固有の課題に直面しています。 その中でも特に大きな課題は、広大な地理的範囲の中に農村地域が点在していることです。こうした課題により、展開状況には地域差が生じています。都市部や郊外の主要地域、とりわけ東海岸および西海岸沿いでは、5G が超高速通信を提供していますが、米国内陸部の州では依然として多くが 4G システムに依存しています。

 

2024 年には、世界全体で通信事業者によって 22.5 億件の 5G 接続が実現されました。北米は 2.89 億件の 5G 接続が報告されており、5G 普及をリードしています。一般的には、5G ネットワークの普及が進むにつれて導入もさらに拡大すると予想されています。

 

しかし、単により多くの場所で 5G を利用可能にすればいいという問題ではありません。無線通信事業者が将来の成長に向けた体制を整備する中で、方向転換への対応も必要になります。つまり、アイオワ州の農地やモンタナ州を横断する長大な高速道路区間において、無線通信事業者が 3G ネットワークを停止するにつれ、トラックや建設車両で旧式の通信システムや監視システムを運用するための障壁は大幅に高まることになります。

 

フリート オーナーが将来を見据える中で、最も重要な関心事は新しいデータ通信技術への移行です。単に 3G から 4G へ移行するだけではなく、6G への進化も視野に入れながら、5G を活用できるシステムへ投資する時期が来ています。

データ コネクティビティを設計する際の課題

過酷な環境

トラック内の金属部品やアンテナ配置による無線信号への干渉など、従来の物理的および環境的課題の多くは解決されています。しかし、フリート事業者は、特にオフハイウェイ機器において、激しい振動、粉じん、泥、および電磁ノイズが高度な通信技術の性能に与える影響に注目しなければなりません。

帯域幅とカバレッジ

現場や道路上で高い性能を発揮するためには、もはや単にデータ接続を実現するだけでは不十分であり、その接続を管理することがますます重要になっています。トラックや重機は、高解像度カメラ、LiDAR スキャナ、およびエンジン ログなどのシステムからテラバイト級のデータを生成しています。そのため、車両や機器には、重要な稼働データや性能データを整理して優先順位を付け、どのデータをバッファリングし、どのデータを車両内で処理するかを判断できる高度なアルゴリズムを実行可能なテレマティクス システムが必要です。高度な通信プロトコルを用いてデータを管理し、エッジ(車両内コンピュータ)でデータを分析し、要約された知見や緊急アラートのみをネットワーク経由で送信することで、フリート管理者はデータ遅延を低減し、最も重要な情報のために利用可能な帯域幅を確保できます。

自動運転のトラクター

データ遅延

通信システムを効果的に活用するうえで、遅延は成否を左右する決定的な要素です。重機が関わる場合、わずかな遅延でも重大なサービス中断へ発展する可能性があります。たとえば、20 トンのロボット ブルドーザが稼働中の作業現場で複雑な作業を実行中に、たとえ短時間でもオペレータとの接続を失った場合の危険性を考えてみてください。

 

そのため、超低遅延通信、すなわち 1 秒後ではなく今すぐに A から B へデータを送ることが、リアルタイムの運用およびリアルタイムの意思決定においては不可欠なのです。これがなければ、どれほど日常的な作業であっても、重要な危険警告や制動指令が遅れた場合には大きな危険を伴うことになります。トラックで利用される車車間(V2V)コネクティビティを考えると、超低データ遅延によって緊急ブレーキや車線維持機能が実現され、道路運用の改善につながります。たとえば、運転者が突然ブレーキを踏んだ場合、通信システムは即座に周囲の車両へアラートを送信し、その行動を通知できます。これにより周囲の車両は一瞬早く反応でき、大きな違いを生み出す可能性があります。ただし、それは利用可能なネットワークが十分に高速かつ信頼性が高く、そのアラートを即座に送信できる場合に限られます。

サイバーセキュリティ

トラックや重機にますます多くのコネクティビティ機能が組み込まれ、さらにこれらの機械が移動型データ センタとして果たす役割が拡大する中で、フリート オーナーはこれまで経験したことのない新たな盗難リスク、すなわちサイバー窃盗に備えなければなりません。TE の事業開発担当シニア マネージャーである Mark Brubaker 氏が指摘するように、接続されたトラックや油圧ショベルは、さまざまな悪意ある攻撃者による脅威にさらされています。「結局のところ、トラックは米国州内輸送貨物の約 80 %を運搬しており、天然ガス、化石燃料、ガソリン、食品、電子機器、医薬品などを輸送しています。そのため、車両ソフトウェアを悪用して物流の流れを妨害しようとする悪意ある攻撃者にとって標的となり得ます。オフハイウェイ分野では、このような事態によって建設プロジェクトが中断されたり、農業活動が妨げられたりする可能性があります。」

 

極端なケースでは、トラックの通信システムへ不正侵入し、高速道路を高速走行中の 18 輪車の大型トレーラーのブレーキを遠隔で無効化するといった悪質な行為も考えられます。あるいは、より巧妙な手口として、機密性の高い輸送ルート データを盗み出し、食品や電子機器から燃料、化学製品に至るまでの高価値貨物を輸送先での盗難リスクにさらす可能性もあります。いずれの場合も、フリート運用全体における堅牢なデータ コネクティビティへの信頼を損なう結果につながる可能性があります。

次世代コネクティビティへの道

今日のハイパーコネクテッドな世界では、帯域幅が新たな馬力となります。 フリート オーナーおよび事業者にとって、競争力を維持することは、絶えず進化する現在のニーズと将来の機会、要件、および脅威に対応するために、機器を継続的に更新し最適化することを意味します。また、進化するコネクティビティ環境を理解し、過酷な環境下での堅牢な性能、エッジ接続、およびゼロトラスト セキュリティに対応するシステム設計を支援できる適切なパートナーと緊密に連携することも意味します。そうして初めて、フリートは、過酷で複雑かつ高度な技術環境で運用するために必要な、信頼性が高く予測可能で統合された通信を実現できるのです。