Caso práctico
Protección para los componentes de los EV
Ante la transición de los fabricantes de automóviles hacia plataformas de 800 V, los avances en la ciencia de polímeros contribuyen a proteger las conexiones de alta tensión en condiciones térmicas extremas.
El arnés de cables de un vehículo eléctrico moderno es uno de los componentes menos llamativos del auto. Sin embargo, también es uno de los más importantes. El arnés se extiende a lo largo del chasis de un vehículo eléctrico típico, se ramifica hacia el paquete de baterías, atraviesa el inversor y rodea el moto, y esta red de cobre y aislamiento debe resistir temperaturas extremas, fluidos corrosivos y niveles de tensión que hace una década no se utilizaban en vehículos de pasajeros. Y ahora, a medida que la industria automotriz avanza hacia sistemas de 800 voltios, la tubería termorretráctil que protege estas conexiones se ha convertido en un reto de ingeniería prioritario.
Y es un reto que vale la pena entender, porque el cambio de arquitecturas de 400 a 800 voltios representa mucho más que una mejora gradual. Es una transformación estructural del tren motriz eléctrico que ofrece velocidades de carga comparables con el tiempo que toma cargar combustible, pero requiere materiales capaces de resistir condiciones que superan ampliamente los límites térmicos de la protección convencional para cables.
La transición a sistemas de 800 voltios
Durante la mayor parte de la última década, la arquitectura eléctrica de 400 voltios se utilizó como estándar en la industria. Se demostró que era factible, que se podía fabricar y que funcionaba. Pero tenía un límite, y ese límite era el calor.
En un sistema de 400 voltios, suministrar la potencia necesaria para una carga ultrarrápida, en el rango de 250 a 350 kilovatios, implica hacer circular una corriente enorme por el cableado del vehículo. Y la corriente genera calor. Y el calor exige cables más gruesos, sistemas de enfriamiento más grandes y un aislamiento más resistente. El resultado es un problema de manejo de la temperatura que se agrava en cada unión, cada empalme y cada punto de terminación del arnés.
La elegante lógica de los 800 voltios radica en que, al duplicar la tensión del sistema, los ingenieros pueden reducir a la mitad la corriente necesaria para suministrar la misma potencia. La física es sencilla: una menor corriente genera menos calentamiento resistivo y hace posible utilizar conductores más delgados, cables más ligeros y sistemas de refrigeración más pequeños. El mercado ya refleja esta tendencia. Los analistas de la industria proyectan que el mercado de arquitecturas de 800 voltios para vehículos eléctricos crecerá de aproximadamente 13,800 millones de dólares en 2026 a más de 36,000 millones de dólares en 2031, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 21 %. Varios fabricantes de vehículos, tanto del segmento premium como de gran volumen, ya producen plataformas de 800 voltios, como fabricantes reconocidos de Europa, Corea y China.
Sin embargo, reducir la corriente a la mitad no elimina el problema térmico; lo traslada a otros componentes del sistema.
Nuevos retos térmicos
La transición a sistemas de 800 voltios ha impulsado el uso de MOSFET de carburo de silicio (SiC) como semiconductores de potencia preferidos en los inversores de tracción, componentes fundamentales que convierten la corriente continua (DC) de la batería en corriente alterna (AC) para el motor. Los dispositivos de SiC ofrecen aproximadamente el triple de conductividad térmica que sus predecesores de silicio, con pérdidas de conmutación lo suficientemente bajas como para hacer posible el uso de paquetes de inversores más pequeños y compactos. El mercado mundial de dispositivos de potencia de SiC alcanzó un valor de entre 2.7 mil millones y 5.8 mil millones de dólares en 2025 y crece a un ritmo de entre el 19 y el 27 por ciento anual.
Sin embargo, esta mayor concentración de potencia presentaa una paradoja. Si bien los inversores de SiC generan menos calor residual en total, concentran el calor restante en espacios más reducidos. Las temperaturas de unión en los módulos de SiC de 800 voltios pueden alcanzar los 175 °C durante un funcionamiento prolongado. El cableado y los puntos de conexión que rodean a estos módulos —barras colectoras, enlaces de corriente continua y cables de motor— están diseñados para soportar no solo el calor conducido procedente de los componentes adyacentes, sino también el entorno térmico radiante de un tren motriz con un diseño muy compacto.
Mientras tanto, dentro del compartimento de la batería, las condiciones presentan sus propios perfiles térmicos. Los ciclos de carga rápida en una plataforma de 800 voltios pueden elevar la temperatura de las celdas hasta niveles que someten a grandes esfuerzos a los materiales que las rodean. Y para el cableado instalado bajo el cofre o a lo largo de la parte inferior del vehículo, la combinación del calor del tren motriz , la combinación del calor del tren motriz, la radiación térmica de la superficie de la carretera y el flujo de aire limitado genera una carga térmica constante que los sistemas convencionales de protección de cables no fueron diseñados para soportar.
Este es el entorno en el que los tubos termorretráctiles deben funcionar ahora, no como un simple recubrimiento pasivo, sino como una barrera diseñada específicamente para prevenir fallas.
Introducción al rendimiento de los polímeros
Los tubos termorretráctiles funcionan según un principio sencillo: una funda de polímero, fabricada en estado expandido, se contrae firmemente alrededor de un cable, un empalme o una terminación cuando se le aplica calor. Una vez contraída, brinda aislamiento eléctrico, protección mecánica y sellado contra el medio ambiente. La física es clara, pero la química es donde se concentra el verdadero reto de ingeniería.
Durante décadas, la industria automotriz utilizó tubos de poliolefina reticulados por radiación estándar. Estos materiales son rentables, se encuentran ampliamente disponibles y son adecuados para las exigencias térmicas del compartimento de un motor de combustión interna convencional, con temperaturas de operación continuas de aproximadamente 125 °C, con picos periódicos que superan ligeramente ese valor. Para un sistema de 12 voltios o incluso un sistema híbrido ligero de 48 voltios, la tubería termorretráctil de poliolefina era, y en muchas aplicaciones sigue siendo, una solución perfectamente adecuada.
Pero las arquitecturas de 800 voltios transforman los requisitos técnicos. Las temperaturas sostenidas cerca de los inversores, los convertidores CC-CC y las conexiones de los módulos de batería ahora superan con frecuencia lo que la poliolefina reticulada puede tolerar a lo largo de una vida útil del vehículo de 15 años. Los fabricantes de automóviles y sus proveedores de primer nivel han recurrido a una clase de materiales que, hasta hace poco, se utilizaban principalmente en aplicaciones aeroespaciales y militares: los fluoropolímeros.
El avance de los fluoropolímeros
La familia de fluoropolímeros PTFE, FEP, PFA, ETFE y PVDF representa un avance significativo en cuanto a resistencia térmica y química. Los valores que se indican a continuación son cifras típicas publicadas para estas clases de materiales; las especificaciones reales del producto varían y deben consultarse en la hoja de datos correspondiente. Los tubos termorretráctiles a base de PTFE, por ejemplo, pueden soportar temperaturas de funcionamiento continuas de 260 °C, con un rango de operación que se extiende hasta niveles criogénicos. El FEP y el PFA ofrecen un rendimiento similar a altas temperaturas, con la ventaja adicional de la transparencia óptica, lo que permite realizar una inspección visual de la conexión cubierta sin necesidad de retirarla. El PVDF se sitúa en el extremo inferior del espectro de los fluoropolímeros, con una temperatura de uso continuo de alrededor de 150 °C, pero ofrece una robustez mecánica y una resistencia a la abrasión superiores.
Lo que hace que los fluoropolímeros sean especialmente adecuados para entornos de 800 voltios no es solo su límite térmico, sino la amplitud de su perfil de resistencia. Estos materiales son altamente resistentes a la degradación en presencia de electrolito de batería, líquido de transmisión, líquido de frenos, líquido de escape diésel y los refrigerantes a base de glicol que actualmente circulan por los circuitos de control de temperatura de la batería. En un vehículo eléctrico, donde el arnés de cables puede atravesar o pasar junto a múltiples circuitos de fluidos, esta alta resistencia química no es un lujo; es un requisito imprescindible.
Las propiedades dieléctricas son igualmente fundamentales. Los tubos termorretráctiles de alta tensión, con una capacidad nominal de 600 a 1,000 voltios y más, deben mantener su integridad aislante no solo a temperatura ambiente, sino también a temperaturas de funcionamiento sostenidas, tras miles de ciclos térmicos y en presencia de humedad y contaminantes. Los fluoropolímeros conservan su rigidez dieléctrica en un rango extraordinariamente amplio de condiciones, una característica que ayuda a explicar su uso de larga data en la protección de cables aeroespaciales, donde las consecuencias de una falla en el aislamiento son existenciales.
Más allá de la temperatura: múltiples factores ambientales
Sin embargo, la temperatura es solo una de las facetas del problema. Los ingenieros automotrices que diseñan plataformas de 800 voltios también deben hacer frente a una serie de amenazas mecánicas y ambientales que interactúan con el estrés térmico de maneras que agravan el problema.
La vibración es constante. El cableado que discurre a lo largo del chasis o a través de los puntos de fijación de la suspensión está sometido a ciclos mecánicos constantes que pueden desgastar, rozar y provocar fatiga en las fundas protectoras a lo largo de cientos de miles de millas. Los tubos termorretráctiles en estas zonas deben resistir la abrasión no solo cuando son nuevos, sino también después de años de envejecimiento térmico, el cual puede hacer que los polímeros de menor calidad se vuelvan quebradizos. Las variantes de pared mediana y gruesa, a menudo con rangos de contracción de 3:1 o 4:1 para adaptarse a geometrías irregulares, se especifican cada vez más para estas rutas de fresado que requieren gran flexibilidad y soportan altas vibraciones.
La entrada de humedad es otro problema persistente. Los tubos termorretráctiles con adhesivo, resuelven este problema al combinar una capa exterior de polímero con un anillo interior de adhesivo termofusible que fluye durante la contracción y proporciona un sellado eficaz contra la humedad alrededor del sustrato. En el cableado de los paquetes de baterías de 800 voltios, donde incluso un mínimo rastro de humedad puede crear vías conductoras con consecuencias catastróficas, los tubos con revestimiento adhesivo han pasado de ser una opción preferida a convertirse en un requisito básico para muchos fabricantes de equipo original (OEM).
Además, se suman las interferencias electromagnéticas. Las frecuencias de conmutación más altas de los inversores basados en SiC generan interferencias electromagnéticas (EMI) que pueden propagarse a través del arnés de cables y afectar el rendimiento de los sensores ADAS, los sistemas de infoentretenimiento y los buses de comunicación del vehículo. Los tubos termorretráctiles blindados, que cuentan con una capa interna conductora o un trenzado metálico incorporado, se incorporan cada vez más a los diseños de arneses de cables situados cerca de componentes electrónicos de potencia de alta frecuencia, lo que añade una exigencia funcional más a un componente que antes solo tenía una función.
Limitaciones de las normas actuales
Uno de los retos menos mencionados, pero cada vez más importantes en este ámbito, es que las normas actuales no contemplan todas las exigencias reales de las arquitecturas de 800 voltios.
La norma tradicional que rige el cableado automotriz, SAE J1128, y su equivalente internacional, ISO 6722, se desarrollaron en una época en la que las tensiones de los sistemas no superaban los cientos y las clases de temperatura se situaban en torno a los 125 °C. Estas normas no están obsoletas; siguen siendo esenciales para gran parte del cableado de baja tensión del vehículo, pero no se redactaron teniendo en cuenta las interconexiones de paquetes de baterías de 800 voltios ni las salidas de los inversores de SiC.
Las pruebas de flamabilidad, reguladas por normas como UL 224 VW-1, establecen un nivel mínimo de seguridad contra incendios; sin embargo, los requisitos de "sin halógenos" y "baja emisión de humo", cada vez más exigidos por las regulaciones europeas y las políticas ambientales de los fabricantes de equipo original (OEM), añaden otro nivel de complejidad. Los tubos de fluoropolímero son intrínsecamente ignífugos y producen una emisión mínima de gases tóxicos, lo cual se ajusta perfectamente a estos requisitos en constante evolución. La selección de materiales también debe tener en cuenta la evolución de las regulaciones químicas, incluidas las restricciones que se consideran para PFAS/fluoropolímeros, y debe evaluarse de manera específica para cada aplicación. Sin embargo, los fabricantes aún deben lidiar con un conjunto heterogéneo de certificaciones regionales, específicas de cada fabricante de equipos originales (OEM) y específicas de cada aplicación, que pueden variar significativamente de una plataforma de vehículo a otra.
Los grupos de la industria y los organismos de normalización trabajan para que las normas respondan mejor a estas nuevas exigencias. Sin embargo, por el momento, gran parte del trabajo de especificación se lleva a cabo dentro de los departamentos de ingeniería de cada fabricante de automóviles y de los proveedores de primer nivel, lo que da lugar a un panorama fragmentado en el que la calificación de materiales puede depender tanto del conocimiento institucional como de los métodos de prueba publicados.
Retos en la fabricación
El proceso de producción también enfrenta sus propios retos. Los tubos de fluoropolímero son considerablemente más caros que los de poliolefina, a menudo hasta cinco veces más, y sus requisitos de procesamiento son más exigentes. Las temperaturas de contracción de los tubos a base de PTFE pueden superar los 350 °C, lo cual requiere el uso de equipo especializado para la aplicación de calor en la línea de ensamble. Las relaciones de contracción de los tubos de fluoropolímero suelen ser más bajas (1.3:1 en algunas variantes de PTFE, en comparación con 2:1 o 3:1 en el caso de las poliolefinas), lo que limita su capacidad para adaptarse a formas irregulares sin un dimensionamiento personalizado.
Estas limitaciones han llevado a muchos fabricantes a adoptar un enfoque intermedio: utilizar tubos de fluoropolímero en las zonas sometidas a mayor tensión —conexiones del inversor, interconexiones de los módulos de batería y terminaciones de los cables del motor—, al tiempo que se mantiene el uso de poliolefina reticulada avanzada en la gran mayoría del arnés, donde las exigencias térmicas siguen siendo moderadas. El resultado es una estrategia de materiales por niveles que optimiza los costos sin comprometer la confiabilidad en las uniones críticas.
Las formulaciones más recientes comienzan a reducir estas limitaciones. Las mezclas de poliolefinas reticuladas por radiación con estabilizadores térmicos optimizados alcanzan temperaturas de operación continua cercanas a los 150 °C, un rango que antes estaba reservado para el PVDF. La tubería coextruida combina una capa exterior optimizada para resistir la abrasión con una capa interior diseñada para ofrecer aislamiento dieléctrico, lo que ayuda a los diseñadores a abordar múltiples factores de riesgo con un solo componente. Además, los avances en la composición química de los adhesivos mejoran el rendimiento del sellado de los tubos con adhesivo a temperaturas elevadas y reducen el riesgo de entrada de humedad a largo plazo en entornos sujetos a ciclos térmicos.
El camino a recorrer
Nada de esto es visible para el conductor. No hay ningún lanzamiento de producto para los tubos termorretráctiles, ni ningún evento de prensa en el que un ejecutivo presente la última mezcla de fluoropolímeros. Sin embargo, los ingenieros que diseñan estos sistemas comprenden que el rango de desempeño de un vehículo eléctrico de 800 voltios se determina, en gran medida, por los materiales que protegen sus conexiones más vulnerables.
A medida que la industria avanza hacia tensiones aún más altas —ya se habla de sistemas de 900 y 1,000 voltios para vehículos comerciales y plataformas de alto rendimiento de última generación—, las exigencias térmicas y eléctricas que se imponen a la protección de los cables se intensificarán cada vez más. Los científicos de materiales y los ingenieros de polímeros que desarrollan la próxima generación de tuberías termorretráctiles contribuyen directamente al avance de la próxima generación de electromovilidad.
Es un progreso discreto que suele pasar desapercibido. Además, es el tipo de tecnología que contribuye a que la electromovilidad sea más segura y confiable.
Caso práctico
La capa protectora invisible que impulsa el futuro de la electrificación
Conoce cómo las tecnologías de materiales avanzados crean una capa protectora invisible que mejora el rendimiento, la seguridad y la confiabilidad en aplicaciones en transporte electrificado, energía e industria.
Leer artículo