La arquitectura invisible que impulsa el futuro de la electrificación

Caso práctico

La arquitectura invisible que impulsa el futuro de la electrificación

Cómo los materiales de alto rendimiento, desde los tubos termorretráctiles hasta los polímeros de origen biológico, redefinen la sustentabilidad, la seguridad y la innovación.


Cuando un conductor pisa el acelerador de un vehículo eléctrico, ya se han tomado las decisiones sobre los aspectos más visibles del vehículo. La composición química de la batería, el diseño del vehículo y la interfaz digital han sido optimizados, comercializados y analizados minuciosamente.


Pero la verdadera resistencia del vehículo —su capacidad para soportar calor, vibraciones, humedad y el paso del tiempo— depende de algo mucho menos visible: la red de materiales avanzados que protege y conecta todos los componentes en el interior del vehículo.


Estos materiales —tubos termorretráctiles, blindaje EMI y compuestos de sellado— suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, se están convirtiendo en un elemento central de una de las transformaciones industriales más trascendentales de la era moderna: el cambio hacia la electrificación y la movilidad sostenible.


Lo que está cambiando no es solo la forma en que se impulsan los vehículos, sino también la forma en que se construyen.

Los materiales detrás de la innovación

En casi todos los sistemas modernos, desde vehículos eléctricos hasta centros de datos, una infraestructura amplia y compleja opera sin ser visible. Los sistemas eléctricos requieren aislamiento. Las conexiones deben estar selladas. Las señales deben protegerse contra las interferencias. Y todo esto debe funcionar de manera confiable en condiciones extremas y variables.

 

Los tubos termorretráctiles son un ejemplo. Una vez aplicados, se contraen para ajustarse perfectamente alrededor de los cables, los conectores y los componentes, creando una barrera protectora contra los factores ambientales. Proporcionan aislamiento eléctrico, protección mecánica y sellado contra las condiciones ambientales, todos ellos elementos esenciales para mantener la integridad de los sistemas. 

 

Lo que hace que este material sea extraordinario no es solo su función, sino su eficiencia. En comparación con soluciones tradicionales como la cinta adhesiva o el moldeado, los tubos termorretráctiles ayudan a reducir el tiempo de instalación y mejorar la uniformidad en la fabricación, y hacen posible un mejor desempeño a altas temperaturas y una mayor durabilidad, dependiendo de la aplicación específica y del método de instalación. 

 

Este tipo de innovación gradual —pequeñas mejoras en el tiempo de aplicación, el rendimiento y la confiabilidad— suele pasar desapercibida. Sin embargo, cuando se aplica a millones de vehículos y miles de millones de componentes, el impacto es enorme.

Un sistema bajo presión

El cambio hacia la electrificación ha impuesto exigencias sin precedentes a estos materiales. Los vehículos eléctricos funcionan a tensiones más altas, generan nuevos perfiles térmicos y se basan en arquitecturas electrónicas cada vez más complejas.

 

Al mismo tiempo, las industrias se enfrentan a una presión cada vez mayor para cumplir con los objetivos de sustentabilidad. Las normativas como REACH en Europa y RoHS a nivel mundial restringen el uso de sustancias peligrosas e impulsan a los fabricantes a utilizar materiales más limpios y responsables. 

 

Los consumidores también están cambiando. Existe una creciente demanda de productos que no solo ofrezcan un buen rendimiento, sino que también se ajusten a los valores ambientales. Las encuestas indican que muchas personas están dispuestas a pagar un precio más alto por soluciones más sostenibles, especialmente en categorías como la electrónica y la automotriz. 

 

En conjunto, estas fuerzas han generado un doble reto: los materiales deben ofrecer un rendimiento superior y, al mismo tiempo, contribuir a reducir el impacto ambiental. 

Los límites de los materiales tradicionales

Durante décadas, los materiales a base de polímeros, como el PVC y las poliolefinas, han constituido la columna vertebral de la protección y el aislamiento eléctricos. Sin embargo, cada vez resulta más difícil ignorar sus limitaciones.

 

El PVC, por ejemplo, plantea dificultades en cuanto a su reciclaje y, en determinadas condiciones de combustión no controlada, puede generar subproductos que son objeto de un análisis científico y normativo en curso. Las poliolefinas, si bien por lo general presentan un perfil ambiental diferente, siguen contribuyendo a la generación de desechos plásticos y pueden generar emisiones de gases de efecto invernadero, dependiendo de cómo se produzcan. 

 

Estas inquietudes no son meramente teóricas. Dan forma a las políticas, influyen en las decisiones de adquisición e impulsan a las empresas a replantearse la selección de materiales desde un nivel fundamental.

 

La cuestión ya no es si los materiales funcionan, sino si lo hacen de manera responsable.

Un cambio a nivel molecular

Polímeros de origen biológico

Estos materiales, derivados parcial o totalmente de recursos renovables como la caña de azúcar, el maíz o la celulosa, representan un cambio fundamental en la forma en que se producen los plásticos. En lugar de depender exclusivamente del carbono fósil, incorporan el carbono capturado de la atmósfera durante el crecimiento de las plantas. 

 

Esta distinción es fundamental. Si bien los plásticos tradicionales contribuyen a la acumulación de carbono en la atmósfera, los materiales de origen biológico ayudan a reducir la dependencia de los recursos fósiles y respaldar los esfuerzos de descarbonización a lo largo de toda la cadena de valor.

 

Es importante destacar que el origen biológico no significa necesariamente "biodegradable", lo cual es un error común. Ambos conceptos abordan retos distintos: uno se centra en la dependencia de los recursos fósiles, mientras que el otro aborda el control de residuos. 

 

Lo que ofrecen los materiales de origen biológico es un camino hacia la "desfosilización", un término que se utiliza cada vez más para describir la transición que permite prescindir de las fuentes de carbono fósil en la producción industrial. 

Rendimiento y sustentabilidad

Uno de los mayores obstáculos para la adopción de materiales sostenibles ha sido, desde hace mucho tiempo, la percepción de que su rendimiento es inferior.

 

En entornos de alto riesgo, como los sistemas automotrices, la confiabilidad es imprescindible. Los materiales están diseñados para soportar temperaturas extremas, resistir los productos químicos y mantener su integridad a lo largo de una vida útil prolongada. Los avances recientes en la ciencia de los polímeros han comenzado a reducir estas diferencias en diversas aplicaciones.

 

El polietileno de origen biológico que se utiliza en los tubos termorretráctiles ha demostrado un rendimiento comparable al de sus equivalentes de origen fósil en áreas clave específicas sometidas a pruebas, entre ellas:

  • Resistencia a la tracción y elongación
  • Retardación a la flama
  • Aislamiento eléctrico y propiedades dieléctricas
  • Resistencia a hidrocarburos, aceites y acidos débiles 

 

Estos materiales se someten a pruebas en condiciones extremas, lo que incluye temperaturas tan bajas como -40 °C y exposición prolongada al calor y a la tensión mecánica. En estos entornos, conservan su flexibilidad, integridad estructural y capacidad de sellado. 

 

En la práctica, esto significa que los ingenieros ya no tienen que elegir entre sustentabilidad y rendimiento. Ahora pueden diseñar soluciones que cumplan ambos objetivos.

El ecosistema más amplio: más que solo tubos

Aunque los tubos termorretráctiles son un buen ejemplo, representan solo una parte de un ecosistema de materiales mucho más amplio.

 

Los materiales contra blindaje EMI protegen los componentes electrónicos sensibles de las perturbaciones en la señal, lo que garantiza una comunicación confiable en sistemas cada vez más electrificados. Los compuestos para sellado evitan la entrada de humedad, protegiendo así a los componentes contra la corrosión y las fallas. Los polímeros avanzados proporcionan control de la temperatura, aislamiento y estabilidad mecánica.

 

En conjunto, estos materiales conforman lo que podría describirse como la "arquitectura invisible" de los sistemas modernos.

 

Su importancia va en aumento a medida que los sistemas se vuelven cada vez más interconectados y complejos. En los vehículos eléctricos, por ejemplo, los arneses de cables deben transmitir más datos, conectar más sensores e integrarse en mayor medida con los sistemas de control digital.

 

El rendimiento de estos materiales influye directamente en la confiabilidad, la seguridad y el costo del ciclo de vida del vehículo.

Una nueva visión del ciclo de vida

La sustentabilidad no se refiere únicamente al material en sí, sino a su ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima hasta el final de su vida útil.

 

Los plásticos tradicionales siguen un modelo en gran medida lineal: extracción, producción, uso y eliminación. Los polímeros de origen biológico abren la posibilidad de adoptar un enfoque más circular.

 

Durante la fase de crecimiento de la biomasa, se absorbe carbono de la atmósfera. Cuando esta biomasa se transforma en polímeros, ese carbono queda incorporado en el material. Dependiendo de cómo se utilice, se recicle o se elimine el material, la huella de carbono global puede reducirse de manera significativa.

 

Algunos materiales de polietileno de origen biológico incluso presentan una huella de carbono favorable “de la cuna a la puerta de fábrica”, lo que significa que las emisiones netas durante la producción pueden ser menores si se toma en cuenta la absorción de carbono durante el crecimiento de la materia prima.

Esto no elimina el impacto ambiental, pero cambia la ecuación, desplazando el enfoque de la mera reducción de emisiones hacia el control del carbono y la economía circular.

El papel de las políticas y la industria

La adopción de materiales sostenibles se acelera gracias a una combinación de presión regulatoria e iniciativa de la industria.

 

Los gobiernos implementan políticas que restringen el uso de sustancias peligrosas, exigen un contenido reciclado e incentivan el uso de materiales con bajas emisiones de carbono. Al mismo tiempo, las empresas se fijan metas ambiciosas en materia de sostenibilidad, que a menudo abarcan toda su cadena de suministro.

 

En muchos sectores, la sustentabilidad ya no es una cuestión secundaria. Se ha convertido en un objetivo empresarial fundamental que influye en el diseño de productos, la selección de proveedores y la interacción con los clientes. Sin embargo, todavía existe una diferencia entre los objetivos y su implementación.

 

Los estudios indican que, si bien los ingenieros tienden a dar prioridad a la sostenibilidad, algunos ejecutivos aún no la consideran igual de importante, puesto que existen objetivos de innovación que entran en conflicto con ella.

 

Superar esta diferencia requiere alinear la ingeniería con el liderazgo, la estrategia con la ejecución y el rendimiento a corto plazo con el impacto a largo plazo.

Diseño para la sustentabilidad

Una de las conclusiones más importantes que se desprenden de esta transición es que la sostenibilidad debe integrarse en el proceso de diseño desde el principio.

 

Una parte significativa de las emisiones generadas a lo largo del ciclo de vida de un producto, que a menudo se estima en un 80 por ciento o más, se determina durante la etapa de diseño. Esto hace que la selección de materiales sea fundamental.

 

La elección de polímeros más sostenibles, la reducción del peso de los materiales y la optimización de la arquitectura de los productos pueden tener un efecto en cadena a lo largo de todo el ciclo de vida, reduciendo las emisiones no solo durante la producción, sino también durante el uso y la eliminación.

 

Además, requiere nuevas herramientas, datos y colaboración entre disciplinas. Los ingenieros, los científicos de materiales y el personal de la cadena de suministro deben trabajar juntos para tomar decisiones fundamentadas que logren un equilibrio entre el rendimiento, el costo y el impacto ambiental.

Una ventaja competitiva

Más allá del cumplimiento normativo y la responsabilidad, la sustentabilidad se convierte cada vez más en una fuente de ventaja competitiva.

 

Las empresas que innovan en el ámbito de los materiales pueden diferenciarse no solo al ofrecer un mayor rendimiento, sino también al ayudar a sus clientes a alcanzar sus propios objetivos de sustentabilidad.

 

En la industria automotriz, esto es especialmente importante. Los fabricantes de vehículos eléctricos se encuentran bajo presión para reducir el impacto ambiental de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo el abastecimiento de materiales y la fabricación de componentes.

 

Al integrar polímeros de origen biológico y materiales de alto rendimiento, los proveedores pueden desempeñar un papel fundamental para hacer posibles estos resultados.

 

A su vez, esto puede influir en las decisiones de compra, la colaboración y el crecimiento a largo plazo.

El futuro se construye desde el interior

La transición hacia materiales sostenibles no se dará de la noche a la mañana. Esto requerirá innovación, inversión y colaboración continuas en todas las industrias. Pero el camino a seguir es claro.

 

Los materiales que antes operaban discretamente en segundo plano pasan ahora a ocupar un lugar central en la estrategia industrial. Se convierten en un elemento fundamental en la forma en que se diseñan los productos, en el rendimiento de los sistemas y en la forma en que las empresas definen el valor.

 

En los vehículos eléctricos del futuro y en la infraestructura que los sustenta, las innovaciones más importantes podrían no ser las más visibles. Podrían ser precisamente las que pasan desapercibidas.

 

Porque, al fin y al cabo, el futuro de la tecnología sostenible se basará no solo en los avances revolucionarios, sino también en los innumerables materiales invisibles que mantienen todo unido de manera segura, confiable y, cada vez más, sostenible.