antena das

Cómo elegir una antena Wi-Fi

Información relevante sobre los diseños de las antenas Wi-Fi.

¿Qué es una antena Wi-Fi?

Una antena Wi-Fi es un componente vital en los sistemas de comunicación y funciona como transmisor, receptor o ambos. Con ella, los dispositivos pueden transmitir y recibir ondas de radiofrecuencia (RF) para conectarse a Internet.

 

Una antena Wi-Fi funciona de dos maneras posibles: emitiendo ondas de RF cuando se le suministra energía eléctrica, o convirtiendo estas ondas en energía eléctrica.

 

Las antenas Wi-Fi pueden variar en tamaño y forma y están diseñadas para adaptarse a una radiación y recepción efectivas dentro de rangos de frecuencia específicos. Para las comunicaciones Wi-Fi, las frecuencias suelen estar en las bandas de 2,4, 5 y 6 GHz.

 

La selección de una antena Wi-Fi depende del uso que se le vaya a dar en el sistema de red inalámbrico. Las antenas Wi-Fi se diseñan para cumplir requisitos como alcance, nivel de señal y tipo de dispositivos conectados. 

Espaciador naranja

¿Cómo funcionan las antenas Wi-Fi?

Las antenas Wi-Fi convierten las ondas de radiofrecuencia (RF), que contienen paquetes de información, en señales eléctricas, o señales eléctricas en ondas de RF. Este método de conversión permite que los dispositivos inalámbricos, como routers, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas, se comuniquen de forma inalámbrica. Las antenas receptoras de los dispositivos captan las frecuencias de radiofrecuencia y las transforman en señales eléctricas que los dispositivos procesan. Las antenas transmisoras, por otro lado, convierten las señales eléctricas de nuevo en RF para su transmisión.

 

Proceso de transmisión

  • Codificación de datos: Un esquema de codificación específico convierte los datos digitales de un dispositivo en señales eléctricas.
  • Modulación de señal: Las señales eléctricas se modulan en una onda portadora. Una onda portadora es una onda de radio de alta frecuencia.
  • Radiación de la antena: La onda portadora modulada se envía a la antena Wi-Fi. La antena actúa como un transductor al convertir la señal eléctrica en frecuencias de radiofrecuencia que posteriormente se irradian al entorno circundante.

 

Proceso de recepción

  • Recepción de RF: Las frecuencias de radiofrecuencia son transmitidas por otros dispositivos o puntos de acceso a la antena Wi-Fi.
  • Demodulación de señal: La RF se demodula para obtener las señales eléctricas originales. Este proceso incluye separar la modulación que transporta los datos de la onda portadora.
  • Decodificación de datos: Aplicando el mismo esquema de codificación que se utilizó para la transmisión, las señales eléctricas se decodifican de nuevo en datos digitales.

 

Factores que afectan al rendimiento de las antenas Wi-Fi

  • Ganancia: Mide la capacidad de una antena para amplificar una señal. Las antenas de mayor ganancia proporcionan señales más potentes y un mayor alcance.
  • Ubicación: Una ubicación adecuada reduce las obstrucciones y las interferencias, lo que permite una recepción y transmisión de señal potentes.
  • Factores ambientales: Los obstáculos como paredes y muebles pueden debilitar la transmisión de la señal Wi-Fi. Mediante la colocación estratégica de antenas y el uso de antenas de alta ganancia, es posible mitigar dichos obstáculos. 
Espaciador naranja

¿Cuáles son los diferentes tipos de antenas Wi-Fi?

Los dos tipos principales de antenas Wi-Fi son omnidireccionales y direccionales.  

 

Las antenas omnidireccionalesemiten señal en un patrón de 360 grados y se utilizan para lograr cobertura amplia en un área delimitada. Sin embargo, estas pueden tener un alcance menor que las antenas direccionales. Las antenas omnidireccionales varían considerablemente en tamaño y forma. Pueden ser antenas de chip extremadamente pequeñas que se montan directamente en una PCB y se miden en milímetros. Van desde modelos compactos hasta antenas grandes de estación base que pueden alcanzar tres metros o más de longitud y suelen tener forma tubular o de varilla.

 

Las señales de las antenas direccionales se concentran en una dirección específica y son adecuadas para redes Wi-Fi de mayor alcance, punto a punto o punto a multipunto. Estas antenas proporcionan una cobertura focalizada a mayores distancias, pero tienen un área de cobertura más limitada (es decir, no irradian en todas las direcciones como una antena omnidireccional).

 

Las antenas direccionales suelen tener una forma más estructurada y, a menudo, son planas, antenas tipo Yagi o parabólicas. Sin embargo, no siempre es así. Las antenas direccionales van desde antenas montadas en PCB hasta modelos más grandes que pueden montarse en la pared o en un poste.  

Espaciador naranja

¿Para qué se utilizan las antenas Wi-Fi?

La comunicación Wi-Fi es un aspecto fundamental en la vida cotidiana de casi todas las personas que se conectan de manera inalámbrica en la actualidad y en el futuro. Esto aplica para usuarios en el hogar que acceden a servicios de transmisión en directo, navegación web, videojuegos en línea y otras actividades. La cobertura Wi-Fi también es necesaria en aplicaciones comerciales o industriales donde una red de área local inalámbrica (WLAN) proporciona una conexión segura y de alta velocidad. Algunos ejemplos de redes WLAN comerciales son los puertos, las grandes fábricas o bodegas, donde la transmisión de datos a alta velocidad es esencial.

 

Las aplicaciones Wi-Fi están presentes en todas partes en la tecnología moderna y hacen posible la conectividad inalámbrica y la transmisión de datos en una amplia gama de aplicaciones, que abarcan desde dispositivos personales hasta redes a gran escala. Han revolucionado la comunicación gracias a su capacidad para transmitir y recibir señales de radio.

A continuación se muestran algunos ejemplos de aplicaciones Wi-Fi.

  • Redes inalámbricas: Las antenas Wi-Fi son esenciales para crear redes que permiten conectar dispositivos como laptops, smartphones y tablets a internet o entre sí sin usar cables.
  • Acceso a Internet: Las antenas Wi-Fi proporcionan acceso inalámbrico a Internet, lo que permite a los dispositivos conectarse a routers y acceder a sitios web, aplicaciones basadas en la nube y servicios en línea.
  • Transmisión de datos: Las antenas Wi-Fi permiten la transmisión de datos entre dispositivos inalámbricos. Esto permite compartir archivos, utilizar servicios de transmisión en directo, realizar videoconferencias y otras actividades.
  • Internet de las cosas (Iot): Dispositivos IoT como sensores, wearables y electrodomésticos inteligentes se conectan a internet mediante antenas Wi-Fi y comparten datos, lo que facilita la recopilación, el análisis y el control remoto.
  • Automatización del hogar inteligente: Las antenas Wi-Fi son fundamentales para los dispositivos domésticos inteligentes y les permiten conectarse a Internet y entre sí. Los servicios incluyen control remoto, automatización y monitoreo de electrodomésticos y sistemas domésticos.
  • Infraestructura de comunicación inalámbrica: Las antenas Wi-Fi se utilizan en infraestructuras de comunicación inalámbrica, como puntos de acceso, routers y repetidores, que amplían el alcance y la cobertura de las redes Wi-Fi.
  • Sistemas de vigilancia inalámbricos: Las cámaras de seguridad inalámbricas y los sistemas de monitoreo pueden transmitir imágenes de video y otros datos a ubicaciones remotas con fines de vigilancia y seguridad a través de antenas Wi-Fi.
  • Audio y entretenimiento inalámbricos: Productos como bocinas inalámbricas, audífonos y sistemas de entretenimiento usan antenas Wi-Fi para transmitir señales de audio sin necesidad de cables.
Espaciador naranja

¿Qué diferencia a las antenas Wi-Fi de TE Connectivity de las de otras empresas?

Ofrecemos una amplia gama de productos y décadas de experiencia en diseño y fabricación de antenas, lo que se suma a nuestro compromiso con la innovación y la calidad. Al elegir nuestras antenas Wi-Fi, se recomienda tener en cuenta los siguientes factores:

  • Amplio portafolio: Se fabrica una amplia gama de antenas Wi-Fi para diversas aplicaciones, como uso en interiores y exteriores, y antenas direccionales, omnidireccionales y multibanda. Este amplio portafolio facilita encontrar la antena Wi-Fi adecuada para cada necesidad, y también se pueden desarrollar antenas a medida para aplicaciones OEM.
  • Tecnologías avanzada: Como líderes en innovación en antenas, buscamos continuamente crear tecnologías y diseños que mejoren el rendimiento de las antenas. Se utilizan técnicas avanzadas, como metamateriales y arreglos en fase, para crear antenas de alto rendimiento con ganancia, alcance y eficiencia excepcionales.
  • Experiencia en personalización: Contamos con vasta experiencia en la personalización de soluciones de antenas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente. Nuestro equipo de expertos colabora con el cliente para diseñar y fabricar antenas que se ajusten a sus especificaciones y proporcionen un rendimiento óptimo.
  • Fabricación global: Contamos con una red global de plantas que nos permite producir antenas cerca de nuestros clientes y entregárselas de manera oportuna.
  • Aseguramiento de calidad: Nuestras antenas cumplen con requisitos de calidad y confiabilidad. Seguimos rigurosos procedimientos de prueba y utilizamos materiales de alta calidad para garantizar un rendimiento duradero.
  • Reconocimiento de la industria: Se nos reconoce por nuestros diseños innovadores y productos de alta calidad. Hemos obtenido numerosos premios y certificaciones de la industria, lo que nos ha ayudado a consolidar nuestra reputación como proveedor de confianza de antenas Wi-Fi.