antena das

Retos de ingeniería en las antenas Wi-Fi

Aspectos clave de ingeniería: Instalación y ubicación de las antenas Wi-Fi

¿Por qué es importante la ubicación de una antena Wi-Fi?

La ubicación de una antena Wi-Fi es esencial para obtener un rendimiento óptimo. Las antenas son sensibles a su entorno y su rendimiento puede verse afectado por materiales, dispositivos de radiofrecuencia, objetos y dispositivos electrónicos que se encuentren cerca de ellas.

 

La ubicación de una antena puede determinar su capacidad para transmitir y recibir señales, su sensibilidad a las interferencias y su eficiencia en un sistema de comunicación inalámbrico. La ubicación adecuada mejora considerablemente el rendimiento inalámbrico de la antena, mientras que una mala ubicación provoca señal débil, mayor interferencia y menor funcionalidad. Es fundamental seguir las instrucciones del fabricante y tener en cuenta factores como el plano de tierra necesario, los componentes cercanos y el diseño general de la PCB durante la fase de diseño.

 

Si tienes alguna duda, consulta a un experto antes de integrar la antena en el diseño. Se suele subestimar el impacto de las antenas en el dispositivo y su rendimiento. Corregir la ubicación después de finalizar el diseño del dispositivo o la configuración del sistema puede resultar costoso.

Espaciador naranja

¿Qué aspectos de diseño deben tener en cuenta los ingenieros al seleccionar una antena Wi-Fi?

Hay varios factores que afectan al rendimiento de las antenas Wi-Fi:

  • Frecuencia: Las antenas Wi-Fi operan en una banda de frecuencia específica, normalmente las bandas de 2,4, 5 o 6 GHz. La antena debe estar diseñada para transmitir y recibir señales de manera eficaz dentro de esos rangos de frecuencia.
  • Ganancia: La ganancia mide cuánto amplifica una antena la señal. Cuanto mayor sea la ganancia de una antena, más potente será la señal y mayor el alcance. La ganancia necesaria depende de la aplicación y de la distancia entre la antena y el router o punto de acceso.
  • Ancho de haz: El ancho de haz es el ángulo sobre el cual la antena transmite o recibe señales. Con un ancho de haz más amplio, se proporciona cobertura en un área más extensa. Con un ancho de haz más estrecho, la señal se enfoca en una dirección específica, lo que aumenta el alcance y reduce las interferencias.
  • Polarización: La polarización es la orientación del campo eléctrico de una onda de radio. Normalmente, las antenas Wi-Fi utilizan polarización vertical, pero algunos dispositivos pueden utilizar polarización horizontal, circular, inclinada o en combinación. La antena debe ser compatible con la polarización del dispositivo receptor.
  • Impedancia: La impedancia se refiere a la resistencia de la antena al flujo de corriente eléctrica. La impedancia de la antena debe coincidir con la impedancia de los circuitos del transceptor para permitir una transferencia eficaz de la señal.
  • Factores ambientales: Una antena debe ser capaz de soportar las condiciones ambientales a las que estará expuesta, como temperatura, humedad y elementos climáticos. 
  • Costo: El costo de una antena debe estar acorde con las necesidades de rendimiento de la aplicación.
  • Tamaño y peso: El tamaño y el peso de una antena pueden ser factores importantes a tener en cuenta en algunas aplicaciones, como los dispositivos portátiles.
  • Estética: La apariencia de la antena puede ser importante para algunas aplicaciones, como en entornos domésticos o de oficina, o cuando la antena se monta en el exterior de un dispositivo.
  • Cumplimiento normativo: Las antenas deben cumplir con todas las regulaciones aplicables, como las que rigen las emisiones de radiofrecuencia.
Espaciador naranja

¿Dónde se debe colocar una antena en una PCB?

Como se ha mencionado, la ubicación es fundamental, por lo que al colocar una antena wifi en una PCB, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:  

  • Ubicación: Los patrones de radiación de las antenas Wi-Fi y la disposición de la PCB deben determinar la ubicación en la PCB.
  • Interferencias: No se debe colocar ningún componente cerca del campo alrededor de la antena, ya que pueden interferir en el rendimiento. Esto incluye mantener un área libre de interferencias y considerar el plano de tierra. También es importante evitar colocar la antena cerca de objetos que puedan interferir con su radiación, como baterías, pantallas LCD y componentes de metal.
  • Mitigar la interacción entre antenas: Se requieren ajustes de distancia u orientación para evitar la desintonización cuando hay otras antenas cercanas que operan en frecuencias similares.
  • Diseño de líneas de transmisión: Para antenas montadas en PCB, la línea de RF que transporta la señal hacia y desde la antena debe diseñarse cuidadosamente para evitar reflexiones y degradación de la señal.
Espaciador naranja

¿Cuáles son las formas de instalar y operar una antena Wi-Fi para un dispositivo existente?

La instalación, colocación y funcionamiento adecuados son fundamentales para garantizar un alto rendimiento y una buena intensidad de señal de las antenas Wi-Fi. A continuación, se incluye una guía paso a paso para instalar y utilizar una antena Wi-Fi.

 

Instalación

  • Seleccionar la antena adecuada: Elige el tipo de antena adecuado según las necesidades y requisitos específicos. Las antenas omnidireccionales son ideales para cubrir todas las direcciones alrededor de la antena, mientras que las antenas direccionales son más adecuadas para la comunicación punto a punto.
  • Para los dispositivos existentes, identifica el conector de antena requerido: Busca el conector de la antena en su dispositivo o router.
  • Conecta la antena: Fija la antena con cuidado al conector, asegurando un ajuste firme y preciso. Se debe evitar apretar demasiado, ya que se podría dañar el conector o la antena. 
  • Coloca la antena: Coloca la antena en un lugar con mínimas obstrucciones, evitando paredes, muebles o dispositivos electrónicos. Una ubicación central es ideal para las antenas omnidireccionales, mientras que las antenas direccionales deben apuntar hacia el dispositivo receptor.
  • Conéctate a la red: Una vez instalada la antena, enciende el dispositivo o el router para conectarte a la red Wi-Fi.

 

Funcionamiento

  • Minimiza las interferencias: La antena debe mantenerse alejada de fuentes de interferencias electromagnéticas, como microondas, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos electrónicos.
  • Mantén la orientación correcta: Asegúrate de que las antenas direccionales permanezcan apuntando hacia el router o punto de acceso. En el caso de las antenas omnidireccionales, colócalas correctamente para que la señal se irradie alrededor de la antena, en lugar de dirigirse hacia paredes, pisos u otros obstáculos.
  • Actualiza el firmware: Verifica regularmente si el router o dispositivo cuenta con una nueva versión de firmware. Las nuevas versiones podrían incluir mejoras en el rendimiento de la conexión Wi-Fi y la compatibilidad de la antena.
  • Considera la posibilidad de mejorar la antena: Considera la posibilidad de cambiar a una antena diferente que tenga mayor ganancia o mejores capacidad direccional si las necesidades de tu red inalámbrica cambian con el tiempo.
Espaciador naranja

¿Cuáles son los retos de diseño que plantea el uso de antenas Wi-Fi?

A continuación se incluyen otros aspectos a considerar al trabajar con antenas Wi-Fi.

  • Diversidad de antenas en entornos multitrayectoria: El uso de múltiples antenas o su colocación precisa puede resolver problemas en entornos en los que las señales se reflejan en diversas superficies. La reflexión provoca señales nulas y distorsión multitrayecto. La diversidad es clave para maximizar el rendimiento al reducir la pérdida de paquetes.
  • Calidad de la señal vs. intensidad de la señal: En entornos multitrayectoria, incluso las señales de RF fuertes pueden tener baja calidad. La diversidad de antenas capta señales de múltiples entradas para determinar la mejor combinación de calidad y nivel de señal.
  • Configuraciones MIMO: El uso de configuraciones de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) puede mejorar tanto la velocidad como la confiabilidad de las transmisiones. Por ejemplo, una configuración MIMO 2x2 puede duplicar el rendimiento potencial de un router. Sin embargo, esto requiere que los dispositivos receptores también admitan múltiples flujos de datos utilizando múltiples antenas o antenas específicas habilitadas para MIMO.
  • Minimizar las interferencias: Las antenas Wi-Fi deben ser capaces de minimizar las interferencias procedentes de otras fuentes, como otros dispositivos electrónicos, fuentes naturales de radiación o incluso objetos metálicos o sólidos, lo que puede ser difícil de lograr especialmente en poblaciones densas.
  • Diseño de antenas económicas y fáciles de fabricar: Las antenas Wi-Fi deben tener un costo accesible y ser fáciles de fabricar para resultar atractivas en una amplia variedad de dispositivos. Esto puede resultar difícil de lograr en antenas de alto rendimiento.