Equipo pesado autónomo

Tendencia

Próxima generación de equipos de servicio pesado

Los equipos de construcción, la maquinaria agrícola y los vehículos mineros del mañana operarán de forma autónoma, trabajando las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Los sensores y las soluciones de conectividad de TE Connectivity (TE) están en el corazón de los avances tecnológicos que lo harán posible.

Autor

Clark Woodruff, Gerente global de productos, transporte industrial y comercial

Los equipos que actualmente operan en los campos y lugares de trabajo están cargados de tecnología.  Los sistemas de posicionamiento global (GPS), los sistemas de cámaras, los motores eficientes, los monitores de pantalla táctil grandes y los diagnósticos avanzados son comunes en las máquinas pesadas. Muchos de estos elementos están ayudando a los operadores a controlar los vehículos de forma semiautónoma. Los avances reducen la fatiga del operador y han facilitado el trabajo de largas jornadas. La nueva tecnología también ha ayudado a aumentar la seguridad y ha ahorrado costos operativos.


Llevar las cosas al siguiente nivel: los vehículos pesados totalmente autónomos están a la vuelta de la esquina. La idea de tener enormes cosechadoras y camiones mineros conduciendo sin un operador al volante plantea varias preocupaciones en la mente de muchos. Las preguntas sobre seguridad, estándares y regulaciones están al frente y en el centro para la mayoría de las personas. Sin embargo, para los ingenieros que trabajan incansablemente para diseñar el equipo del futuro, las preguntas sobre cómo transformar sus ideas en creaciones son lo más importante. Para la operación autónoma, las actividades de detección y toma de decisiones normalmente asignadas al operador ahora se asignan al propio vehículo. La toma de decisiones implica análisis de software complejos para procesar entradas y luego asignar tareas al vehículo. Todas estas entradas deben ser proporcionadas por dispositivos que se comuniquen con los subsistemas y, en última instancia, el control maestro del vehículo. Para integrar todos estos nuevos sistemas, los ingenieros industriales y comerciales se preguntan: "¿Qué tipo de productos de conectividad admitirán la tecnología innovadora necesaria para automatizar la próxima generación de equipos?" Ahí es donde TE entra para ayudar.

Conectividad en entornos hostiles

Uno de los principales desafíos de conectividad a los que se enfrentan los fabricantes de equipos de construcción, maquinaria agrícola y vehículos mineros es la exposición a condiciones adversas.  Esto es cierto en los equipos de hoy y en los vehículos totalmente autónomos del futuro. Incluso una pequeña degradación en las conexiones eléctricas puede ser crítica. A lo largo de los días, semanas, meses y años, toda la vibración, humedad, suciedad y polvo por los que pasan las máquinas puede causar estragos en su sistema eléctrico. La falla en un sistema eléctrico puede ser costosa de diagnosticar y el equipo dañado puede detener operaciones completas. Es imperativo elegir soluciones de conectividad que sean capaces de soportar las condiciones difíciles.

Los cuerpos conectores y los sistemas terminales deben ser capaces de soportar las condiciones a las que se enfrentan en el campo. Las elecciones adecuadas de materiales son imprescindibles para soportar la exposición a temperaturas extremas, humedad y fluidos. Se requiere un sellado de conector capaz de soportar la inmersión y la exposición a la presión, así como un mecanismo de bloqueo firme y seguro para soportar vibraciones y golpes. Un enganche de conector sellado y firme es solo el primer paso para un rendimiento adecuado del conector. El sistema de terminales es el corazón del conector y debe funcionar sin problemas. Sin estas características de conectividad de servicio pesado, los sistemas eléctricos no se mantendrán bajo las tensiones de las industrias de la construcción, la agricultura y la minería.

La falla en un sistema eléctrico puede ser costosa de diagnosticar y el equipo dañado puede detener operaciones completas.
Clark Woodruff,
Gerente global de productos, transporte industrial y comercial

TE se especializa en conectores y sensores que están diseñados para sobrevivir a entornos hostiles.  La incomparable gama de productos de transporte industrial y comercial de TE está diseñada específicamente para satisfacer las demandas y desafíos extremos del uso ininterrumpido y en cualquier clima. Los conectores TE se ofrecen en varias formas diferentes, mecanismos de cierre, estilos de montaje y materiales para cumplir con los diversos requisitos de la aplicación.

Para proteger las conexiones de las duras condiciones en las que operan los equipos de construcción, la maquinaria agrícola y los vehículos mineros, muchos ingenieros eligen los conectores DEUTSCH DT de TE. Los conectores DT han creado conexiones seguras en entornos de transporte industrial y comercial hostiles durante más de treinta años. Fabricado en arreglos de 2, 3, 4, 6, 8 y 12 cavidades y para aplicaciones de cable a cable, cable a placa y cable a dispositivo, la flexibilidad de diseño está en el corazón de la línea de productos de conectores DT.

Puntos fuertes de diseño del conector DEUTSCH DT

Las fortalezas del diseño del conector DEUTSCH DT incluyen montaje opcional de bridas, disposiciones de múltiples pines y flexibilidad de diseño.  Los conectores DEUTSCH DT le permiten al diseñador utilizar varios contactos de tamaño 16, cada uno con una capacidad continua de 13 amperios para opciones de potencia y apantallamiento para señal. Los bloqueos de cuña se utilizan para asegurar los contactos en posición dentro de la carcasa del conector. Las carcasas termoplásticas ofrecen un amplio rango de temperatura de funcionamiento y los sellos de silicona de interfaz y de cable posterior permiten que los conectores resistan condiciones de temperatura y humedad extremas. Los conectores DT se pueden configurar para el montaje de placas de circuito impreso. Los conectores DT para módulos electrónicos están disponibles en pines rectos o de 90° y ofrecen bridas selladas o montaje de cabezal sin bridas. Los productos DT tienen opciones para cabezales especializados y ofrecen soluciones de carcasa completas. También están disponibles con componentes internos que incluyen resistencias, diodos, barras de bus y LED.

Los ingenieros que diseñan los equipos del mañana necesitan productos de conectividad que ofrezcan confiabilidad probada en el campo y calidad robusta.  La tranquilidad de saber que las conexiones en equipos de construcción autónomos, maquinaria agrícola y vehículos mineros están protegidas por décadas de conocimiento de ingeniería y confirmadas por ser puestas a prueba en el mundo real no tiene precio.

TE está ayudando a hacer realidad lo que parece imposible. Las relaciones de colaboración entre TE y las empresas de equipos innovadores harán que la maquinaria pesada del futuro esté más conectada. Cuando los equipos autónomos se apoderen de los campos y lugares de trabajo, productos como los conectores DEUTSCH DT lo harán posible.

Los conectores DT tienen disponibles varios accesorios para complementar los conectores, incluidas botas, carcasas posteriores, juntas, tapas antipolvo y clips de montaje. Los accesorios cubren una amplia gama de requisitos de diseño, como ayudar con el montaje, proporcionar protección adicional y ofrecer una estética mejorada.

La flexibilidad de diseño de la línea de productos de conectores DT empodera a los ingenieros: no hay necesidad de comprometerse. Debido a que los conectores DT han existido durante treinta años, la línea de productos ha evolucionado y se ha fortalecido al ofrecer modificaciones innovadoras para cumplir con los requisitos de ingeniería, sin dejar de ser fiel al diseño original del conector DT como una solución resistente para entornos hostiles.