Fallbeispiel
Schrumpfschläuche für
E-Fahrzeuge
Während Automobilhersteller mit Hochdruck an 800-Volt-Plattformen arbeiten, trägt eine stille Revolution in der Polymerwissenschaft dazu bei, Hochspannungsverbindungen auch unter extremen thermischen Bedingungen zu schützen.
Der Kabelbaum im Inneren eines modernen Elektrofahrzeugs gehört zu den unscheinbarsten Komponenten des Fahrzeugs. Gleichzeitig gehört er zu den entscheidendsten. In einem typischen Elektrofahrzeug erstreckt sich der Kabelbaum über viele Kilometer durch das Fahrzeug, verzweigt sich in den Batteriesatz, führt durch den Wechselrichter und verläuft um den Motor. Dieses Nervensystem aus Kupfer und Isolierung muss extremer Hitze, korrosiven Flüssigkeiten und Spannungen standhalten, die noch vor einem Jahrzehnt in einem Pkw kaum vorstellbar gewesen wären. Und während die Automobilindustrie mit Hochdruck auf eine 800-Volt-Zukunft zusteuert, ist der unscheinbare Schrumpfschlauch, der diese Verbindungen umhüllt, zu einer zentralen Herausforderung für die Entwicklung geworden.
Es lohnt sich, diese Herausforderung näher zu betrachten. Denn der Wechsel von 400-Volt- zu 800-Volt-Architekturen ist keine schrittweise Weiterentwicklung. Er bedeutet eine grundlegende Neugestaltung des elektrischen Antriebsstrangs – mit dem Potenzial für Ladegeschwindigkeiten, die mit dem Tankvorgang an einer Tankstelle vergleichbar sind, aber auch mit der Anforderung an Materialien, die Bedingungen standhalten müssen, die weit über den Temperaturbereich herkömmlicher Kabelschutzlösungen hinausgehen.
Der 800-Volt-Imperativ
Während des größten Teils des vergangenen Jahrzehnts war die 400-Volt-Elektroarchitektur der Branchenstandard. Sie war bewährt, ließ sich fertigen und funktionierte zuverlässig. Doch sie hatte eine Grenze – und diese Grenze war die Wärme.
In einem 400-Volt-System bedeutet die Bereitstellung der für ultraschnelles Laden erforderlichen Leistung von etwa 250 bis 350 Kilowatt, dass enorme Stromstärken durch die Verkabelung des Fahrzeugs fließen. Strom erzeugt Wärme. Wärme erfordert schwerere Kabel, größere Kühlsysteme und robustere Isolierungen. Das Ergebnis ist eine Herausforderung beim Thermomanagement, die sich an jedem Übergang, jeder Spleißverbindung und jeder Anschlussstelle im Kabelbaum weiter verstärkt.
Die elegante Logik von 800 Volt besteht darin, dass Ingenieur durch die Verdopplung der Systemspannung die erforderliche Stromstärke für die gleiche Leistung halbieren können. Die physikalischen Zusammenhänge sind eindeutig: Eine geringere Stromstärke bedeutet weniger ohmsche Erwärmung, dünnere Leiter, leichtere Kabel und kleinere Kühlsysteme. Der Markt hat dies erkannt. Branchenanalysten prognostizieren, dass der Markt für 800-Volt-Architekturen in Elektrofahrzeugen von rund 13,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf mehr als 36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen wird. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 21 Prozent. Mehrere Premium- und Volumenhersteller haben 800-Volt-Plattformen bereits in die Serienproduktion gebracht, darunter etablierte Automobilhersteller aus Europa, Korea und China.
Doch die Halbierung der Stromstärke beseitigt das thermische Problem nicht. Sie verlagert es.
Wärme an ungewohnten Stellen
Die Umstellung auf 800 Volt hat Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC) als bevorzugte Leistungshalbleiter in Traktionswechselrichtern etabliert – den entscheidenden Komponenten, die den Gleichstrom der Batterie in Wechselstrom für den Motor umwandeln. SiC-Bauelemente bieten eine etwa dreimal höhere Wärmeleitfähigkeit als ihre Vorgänger aus Silizium und weisen so geringe Schaltverluste auf, dass kleinere und kompaktere Wechselrichtergehäuse möglich werden. Der globale Markt für SiC-Leistungsbauelemente erreichte 2025 ein Volumen zwischen 2,7 und 5,8 Milliarden US-Dollar und wächst jährlich um 19 bis 27 Prozent.
Diese höhere Leistungsdichte bringt jedoch ein Paradoxon mit sich. SiC-Wechselrichter erzeugen zwar insgesamt weniger Abwärme, konzentrieren die verbleibende Wärme jedoch auf engstem Raum. Die Sperrschichttemperaturen von 800-Volt-SiC-Modulen können bei längerem Betrieb 175 °C erreichen. Die Kabel und Verbindungspunkte rund um diese Module – Stromschienen, DC-Zwischenkreise und Motorleitungen – müssen nicht nur der durch benachbarte Komponenten übertragenen Wärme standhalten, sondern auch der Wärmestrahlung in einem eng gepackten Antriebsstrang.
Im Batteriegehäuse herrschen unterdessen ganz eigene thermische Bedingungen. Schnellladezyklen auf einer 800-Volt-Plattform können die Zelltemperaturen in Bereiche treiben, die jedes Material in der unmittelbaren Umgebung thermisch belasten. Bei Kabeln, die im Motorraum oder entlang des Unterbodens des Fahrzeugs verlegt sind, entsteht durch die Kombination aus der Wärme des Antriebsstrangs, der Wärmestrahlung von der Fahrbahn und der begrenzten Luftzirkulation eine dauerhafte thermische Belastung, für die der herkömmliche Kabelschutz nie ausgelegt war.
In dieser Umgebung müssen Schrumpfschläuche heute zuverlässig funktionieren – nicht mehr nur als passive Ummantelung, sondern als technisch entwickelte Schutzbarriere gegen Ausfälle.
Ein Überblick über die Leistungsfähigkeit von Polymeren
Schrumpfschläuche basieren auf einem einfachen Prinzip: Eine in expandiertem Zustand hergestellte Polymerhülle zieht sich bei Wärmezufuhr eng um einen Draht, eine Spleißverbindung oder eine Anschlussstelle zusammen. Nach dem Schrumpfen bietet der Schlauch elektrische Isolation, mechanischen Schutz und eine zuverlässige Abdichtung gegen Umwelteinflüsse. Die Physik dahinter ist elegant, doch die eigentliche technische Herausforderung liegt in der Chemie.
Über Jahrzehnte setzte die Automobilindustrie auf Standard-Schrumpfschläuche aus strahlenvernetztem Polyolefin. Diese Materialien sind kostengünstig, weithin verfügbar und für die thermischen Anforderungen eines herkömmlichen Motorraums mit Verbrennungsmotor ausreichend. Dort liegen die kontinuierlichen Betriebstemperaturen bei etwa 125 °C, mit gelegentlichen Spitzen, die etwas darüber hinausgehen. Für ein 12-Volt- oder sogar 48-Volt-Mildhybridsystem war Polyolefin-Schrumpfschlauch völlig ausreichend und ist dies in vielen Anwendungen auch heute noch.
800-Volt-Architekturen schreiben die Spezifikationen jedoch neu. Die dauerhaft hohen Temperaturen in der Nähe von Wechselrichtern, DC/DC-Wandlern und Anschlüssen von Batteriemodulen überschreiten mittlerweile regelmäßig das, was strahlenvernetztes Polyolefin über die Lebensdauer eines Fahrzeugs von 15 Jahren hinweg aushalten kann. Automobilhersteller und ihre Tier-1-Zulieferer setzen daher auf eine Materialklasse, die bis vor Kurzem vor allem in der Luft- und Raumfahrt sowie in militärischen Anwendungen zum Einsatz kam: Fluorpolymere.
Der Sprung zu Fluorpolymeren
Die Familie der Fluorpolymere – PTFE, FEP, PFA, ETFE und PVDF – stellt einen deutlichen Fortschritt bei der thermischen und chemischen Beständigkeit dar. Die nachstehenden Werte sind typische veröffentlichte Kennwerte für diese Materialklassen. Die tatsächlichen Spezifikationen der jeweiligen Produkte können davon abweichen und müssen dem entsprechenden Datenblatt entnommen werden. Schrumpfschläuche auf PTFE-Basis können beispielsweise kontinuierlichen Betriebstemperaturen von bis zu 260 °C standhalten; der Einsatzbereich reicht dabei bis in den Tieftemperaturbereich. FEP und PFA bieten eine ähnlich hohe Temperaturbeständigkeit und zeichnen sich zudem durch optische Transparenz aus, wodurch eine Sichtprüfung der ummantelten Verbindung ohne Demontage möglich ist. PVDF liegt am unteren Ende des Fluorpolymerspektrums und ist für den Dauerbetrieb bei etwa 150 °C ausgelegt, bietet jedoch eine überlegene mechanische Robustheit und Abriebfestigkeit.
Was Fluorpolymere für den Einsatz in 800-Volt-Umgebungen besonders geeignet macht, ist nicht nur ihre hohe Temperaturbeständigkeit, sondern auch die Breite ihrer Beständigkeit gegenüber unterschiedlichen Belastungen. Diese Materialien sind sehr beständig gegenüber einer Zersetzung durch Batterieelektrolyt, Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, Diesel Exhaust Fluid (DEF) sowie die Kühlmittel auf Glykolbasis, die heute durch die Kreisläufe des Batteriethermomanagements zirkulieren. In einem Elektrofahrzeug, in dem der Kabelbaum durch mehrere Flüssigkeitskreisläufe verläuft oder in deren unmittelbarer Nähe geführt wird, ist diese hohe Chemikalienbeständigkeit kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.
Ebenso entscheidend sind die dielektrischen Eigenschaften. Hochspannungsschrumpfschläuche für 600 bis 1.000 Volt und darüber müssen ihre elektrische Isolierfähigkeit nicht nur bei Raumtemperatur, sondern auch bei dauerhaft erhöhten Betriebstemperaturen, nach Tausenden von Temperaturzyklen sowie bei Feuchtigkeit und Verunreinigungen aufrechterhalten. Fluorpolymere behalten ihre Durchschlagsfestigkeit über einen außergewöhnlich breiten Bereich von Umgebungsbedingungen bei. Diese Eigenschaft trägt dazu bei, ihren langjährigen Einsatz zum Schutz von Leitungen in der Luft- und Raumfahrt zu erklären, wo die Folgen eines Isolationsversagens existenzielle Auswirkungen haben können.
Mehr als Temperatur: Die Umgebung mit vielfältigen Belastungen
Temperatur ist jedoch nur eine Dimension des Problems. Automobilingenieur, die 800-Volt-Plattformen entwickeln, müssen sich außerdem mit einer Vielzahl mechanischer und umweltbedingter Belastungen auseinandersetzen, die sich auf komplexe Weise mit thermischen Belastungen überlagern und gegenseitig verstärken.
Vibrationen sind unerbittlich. Kabel, die entlang des Fahrgestells oder durch Befestigungspunkte der Aufhängung verlegt sind, sind einer ständigen mechanischen Wechselbelastung ausgesetzt, die Schutzschläuche über Hunderttausende von Kilometern durch Abrieb, Scheuerbewegungen und Materialermüdung schädigen kann. Schrumpfschläuche in diesen Bereichen müssen auch nach jahrelanger thermischer Alterung, die weniger widerstandsfähige Polymere verspröden lassen kann, noch abriebfest sein – nicht nur im Neuzustand. Varianten mit mittlerer und großer Wandstärke, häufig mit Schrumpfraten von 3:1 oder 4:1 zur Anpassung an unregelmäßige Geometrien, werden für diese Leitungsführungen mit hoher Flexibilität und starken Vibrationen zunehmend spezifiziert.
Das Eindringen von Feuchtigkeit ist ein weiterer anhaltender Belastungsfaktor. Kleberbeschichtete oder doppelwandige Wärmeschrumpfschläuche wirken diesem Problem entgegen, indem sie eine äußere Polymerschicht mit einer inneren Schicht aus Schmelzklebstoff kombinieren. Dieser Klebstoff verflüssigt sich beim Schrumpfen und ist darauf ausgelegt, eine wirksame Feuchtigkeitsabdichtung rund um das Substrat zu bilden. Bei der Verkabelung von 800-Volt-Batteriepacks, bei der bereits Spuren von Feuchtigkeit leitfähige Pfade bilden und schwerwiegende Folgen haben können, hat sich kleberbeschichteter Schrumpfschlauch bei vielen OEMs von einer bevorzugten Option zu einer grundlegenden Anforderung entwickelt.
Hinzu kommt die elektromagnetische Verträglichkeit. Die höheren Schaltfrequenzen von SiC-basierten Wechselrichtern erzeugen elektromagnetische Störungen (EMI), die sich über den Kabelbaum ausbreiten und die Leistung von ADAS-Sensoren, Infotainmentsystemen und Fahrzeugkommunikationsbussen beeinträchtigen können. Abgeschirmte Schrumpfschläuche mit einer leitfähigen Innenschicht oder einem integrierten Metallgeflecht werden zunehmend in Kabelbaumdesigns in unmittelbarer Nähe zu Hochfrequenz-Leistungselektronik eingesetzt. Damit kommt eine weitere funktionale Anforderung zu einem Bauteil hinzu, das ursprünglich nur eine Aufgabe hatte.
Die Normenlücke
Eine der weniger diskutierten, aber zunehmend dringlichen Herausforderungen in diesem Bereich ist die Diskrepanz zwischen bestehenden Normen und den Anforderungen, denen 800-Volt-Architekturen in der Praxis ausgesetzt sind.
Die traditionelle Norm für Fahrzeugleitungen, SAE J1128, und ihr internationales Pendant ISO 6722 wurden zu einer Zeit entwickelt, als die Systemspannungen im Bereich von einigen hundert Volt lagen und sich die Temperaturklassen um 125 °C bewegten. Diese Normen sind nicht veraltet; sie bleiben für einen großen Teil der Niedervoltverkabelung im Fahrzeug von entscheidender Bedeutung. Sie wurden jedoch nicht im Hinblick auf 800-Volt-Verbindungen innerhalb von Batteriepacks oder Ausgänge von SiC-Wechselrichtern entwickelt.
Flammbarkeitsprüfungen nach Normen wie UL 224 VW-1 setzen eine grundlegende Anforderung an den Brandschutz, doch die zunehmend von europäischen Vorschriften und Umweltvorgaben der OEMs geforderten Eigenschaften halogenfrei und raucharm erhöhen die Komplexität zusätzlich. Fluorpolymerschläuche sind von Natur aus flammhemmend und setzen nur minimale Mengen toxischer Zersetzungsprodukte frei, was gut zu diesen sich weiterentwickelnden Anforderungen passt. Bei der Materialauswahl müssen zudem sich weiterentwickelnde Chemikalienvorschriften berücksichtigt werden, darunter mögliche Beschränkungen für PFAS und Fluorpolymere, die derzeit geprüft werden. Eine Bewertung sollte dabei anwendungsspezifisch erfolgen. Hersteller müssen jedoch weiterhin ein komplexes Geflecht aus regionalen, OEM-spezifischen und anwendungsspezifischen Qualifikationsanforderungen berücksichtigen, die sich von einer Fahrzeugplattform zur nächsten erheblich unterscheiden können.
Branchenverbände und Normungsorganisationen arbeiten daran, diese Lücke zu schließen. Bis dahin findet ein Großteil der Spezifikationsarbeit jedoch innerhalb der Entwicklungsabteilungen einzelner Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer statt. Das führt zu einer fragmentierten Landschaft, in der die Qualifizierung von Materialien ebenso stark auf Erfahrungswissen innerhalb der Unternehmen wie auf veröffentlichten Prüfverfahren basieren kann.
Fertigung unter Druck
Auch auf der Produktionsseite steht man vor eigenen Herausforderungen. Fluorpolymerschläuche sind deutlich teurer als Polyolefin und kosten häufig das Fünffache oder mehr. Zudem sind die Anforderungen an ihre Verarbeitung höher. Bei PTFE-basierten Schläuchen können die Schrumpftemperaturen 350 °C überschreiten, sodass in der Montagelinie spezielle Geräte zur Wärmezufuhr erforderlich sind. Die Schrumpfraten von Fluorpolymerschläuchen sind häufig geringer (bei einigen PTFE-Varianten beispielsweise 1,3:1 gegenüber 2:1 oder 3:1 bei Polyolefin), wodurch ihre Fähigkeit eingeschränkt ist, sich ohne kundenspezifische Dimensionierung an unregelmäßige Geometrien anzupassen.
Diese Einschränkungen haben bei vielen Herstellern zu einem Mittelweg geführt: In den am stärksten belasteten Bereichen – etwa an Wechselrichteranschlüssen, den Verbindungen zwischen Batteriemodulen und den Anschlüssen von Motorleitungen – kommen Fluorpolymerschläuche zum Einsatz. Für den überwiegenden Teil des Kabelbaums, bei dem die thermischen Anforderungen moderat bleiben, wird hingegen weiterhin fortschrittlicher strahlenvernetzter Polyolefin-Schrumpfschlauch verwendet. Das Ergebnis ist eine abgestufte Materialstrategie, die die Kosten optimiert, ohne die Zuverlässigkeit an den kritischen Verbindungsstellen zu beeinträchtigen.
Neuere Materialformulierungen tragen dazu bei, die Lücke zu verkleinern. Strahlenvernetzte Polyolefinmischungen mit verbesserten thermischen Stabilisatoren erhöhen die kontinuierlichen Betriebstemperaturen auf bis zu 150 °C und erschließen damit einen Temperaturbereich, der bislang PVDF vorbehalten war. Koextrudierte Schläuche mit einer für hohe Abriebfestigkeit optimierten Außenschicht und einer für die dielektrische Leistungsfähigkeit ausgelegten Innenschicht ermöglichen es Konstrukteur, mehrere Belastungen mit einem einzigen Bauteil abzudecken. Fortschritte in der Klebstoffchemie verbessern zudem die Dichtleistung von Dual-Wall-Schläuchen bei erhöhten Temperaturen und verringern das Risiko eines langfristigen Feuchtigkeitseindringens in Umgebungen mit wiederholten Temperaturwechseln.
Der Weg nach vorn
Nichts davon ist für die Fahrer sichtbar. Es gibt keine Produkteinführung für Schrumpfschläuche und keine Presseveranstaltung, bei der eine Führungskraft die neueste Fluorpolymermischung vorstellt. Die Ingenieure, die diese Systeme entwickeln, sind sich jedoch bewusst, dass der Leistungsumfang eines 800-Volt-Elektrofahrzeugs zu einem wesentlichen Teil durch die Materialien bestimmt wird, die dessen besonders anfällige Verbindungen schützen.
Da die Branche auf noch höhere Spannungen zusteuert – 900-Volt- und 1.000-Volt-Systeme werden bereits für Nutzfahrzeuge und Hochleistungsplattformen der nächsten Generation diskutiert –, werden die thermischen und elektrischen Anforderungen an den Kabelschutz weiter zunehmen. Die Materialwissenschaftler und Polymeringenieure, die an der nächsten Generation von Schrumpfschläuchen arbeiten, arbeiten im wahrsten Sinne des Wortes an der nächsten Generation der Elektromobilität selbst.
Es ist eine stille, unspektakuläre Form des Fortschritts. Und zugleich eine, die dazu beiträgt, Elektromobilität sicherer und zuverlässiger zu machen.
Fallbeispiel
Hochvolt-Polymere: Die unsichtbare Basis der elektrischen Zukunft
Erfahren Sie, wie fortschrittliche Materialtechnologien eine unsichtbare Schutzschicht schaffen, die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in elektrifizierten Transport-, Energie- und Industrieanwendungen verbessert.
Artikel lesen