Empfohlenes Produkt: Urea Drucksensor

Urea Drucksensor

Neuer Urea Drucksensor

TE Connectivity stellt einen neuen Urea Drucksensor zur Unterstützung der Automobilindustrie bei der Reduktion von NOX-Emissionen vor. Frostsichere und präzise Messung trägt zur Diesel-Abgasreinigung bei.

October 18, 2016

TE Connectivity  (TE), ein weltweit führender Anbieter für Verbindungstechnologie und Sensorlösungen, hat heute seinen neuen Urea Drucksensor vorgestellt. Dieser Messfühler erfasst den exakten Druck der wässrigen Harnstofflösung (Urea), die zur Selektiven Katalytischen Reduktion (SCR) in modernen Dieselfahrzeugen verwendet wird. TE nutzt hier seine Erfahrung aus der Unterstützung der Nutzfahrzeugindustrie mit sauberer Technik, um diesen Trend zur Stickoxidminderung (NOx) auch im Pkw-Bereich bedienen zu können.

Um eine optimale Umwandlungsrate der Stickoxide im Abgasstrom in unschädlichen Stickstoff und Wasser sicher zu stellen, muss die Einspritzmenge der Harnstofflösung permanent angepasst werden. Dazu gehört, den Druck der Harnstofflösung in der Leitung zum Injektor in die Zumessung mit einzurechnen. Die TE Urea Druckmess-technologie hat sich zu diesem Zweck bereits im Nutzfahrzeug bewährt. Der neue Automobilsensor ist frostsicher, wodurch sich beim Fahrzeughersteller eine mögliche Problemquelle redzuiert. Diese besteht darin, dass die Harnstofflösung generell leicht einfriert und manche Sensorkonstruktionen dabei beschädigt werden können.

Basierend auf einem piezoresistiven Messverfahren, verarbeitet der neue Automobil-Harnstoffsensor in einem applikationsspezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC) die druckbedingte Auslenkung einer Stahlmembran. Erfasst werden absolute Mediendrücke bis zu 13 bar oder Umgebungsdruck. Weil der Mediendruck von einer mit Silikonöl gefüllten Kammer auf die Stahlmembran übertragen wird, hat der Harnstoffdrucksensor erfolgreich bis zu 1000 Frostzyklen im Test bestanden. Die benetzten Oberflächen des Sensors bestehen aus Edelstahl, so dass die Komponente vollständig kompatibel mit dem chemisch aggressiven Medium ist. Trotz seiner geringen Abmessungen verfügt der Sensor über einen optionalen Datenspeicher. Insgesamt misst der Sensor Drücke mit einer Genauigkeit in der Größenordnung von 2 Prozent. Als Schnittstelle sind sowohl ein analoger Ausgang als auch das digitale SENT Protokoll verfügbar.

“Der TE Erfolg mit Automobilsensoren basiert auf unserem klaren Bekenntnis zu anwendungsspezifischen Konstruktionen“, sagte Thorsten Munzig, Global Product Manager Drucksensoren, TE.“ Unser neuer Urea-Drucksensor liefert dafür ein sehr gutes Beispiel, weil er Schlüsselmerkmale wie Frostsicherheit, Kompaktheit und Datenspeicherung in sich vereint.“ TE Produkte verbinden nahezu jede Art von elektrischer Funktion in Autos – von alternativer Antriebstechnik über Infotainment bis zu Sensortechnologien. 

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.

Haftungsausschluss

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen.