橋を走行する電動トラック。

TE の視点

オフハイウェイ車両の未来は電動化

Click to enter Description

オフハイウェイ EV(電気自動車)の進化に伴い、 より持続可能な未来への移行をさらに加速させる運用面でのメリットが現れ始めています。

 

EV の普及は、技術進歩、環境規制、および多様な産業におけるサステナビリティへの取り組みによって、20 世紀後半から加速しました。特に過去 20 年間で、先進バッテリー、新しい充電技術、およびセンサ統合により、建設車両、採掘機械、トラクタ、およびその他農業機械を含むオフハイウェイ車両群の性能および信頼性は大幅に向上しました。

 

商用オフハイウェイ用途向け EV 業界は、次なる成長段階へ向けて大きな可能性を備えています。その理由は次のとおりです。規模の経済が働き始めており、コスト障壁は継続的に低下しています。その結果、オフハイウェイ車両オペレータは、サステナビリティ向上以外にも EV のメリットを実感し始めています。

 

特に自律走行技術の進化は、安全性、耐久性、および精度向上を実現しています。こうした初期成果は、さまざまな業界のオフハイウェイ EV メーカーおよびユーザーへさらなる技術投資を促し、車両群の効率性および持続可能性向上を後押ししています。

最先端規格の開発

オフハイウェイ EV 市場が進化および成長を続ける中、 メーカーが、それらの進化を支える幅広い部品ラインアップへアクセスできることが重要です。その進化を支えるためには、部品メーカーが異なるメーカー間での相互運用性を実現する合理的な規格を構築する必要があります。この相互運用性は、オフハイウェイ EV 業界による製品進化および継続する規制対応を支える技術やツールの普及促進につながります。

 

TE Connectivity は、EV メーカーが必要とするエコシステム実現を支援するとともに、多くの地域で採用される仕様の標準化にも取り組んでいます。広く支持され、実現可能な規格を進化させることは、持続可能な方法で進歩を加速するうえで重要です。

 

規格の進化および技術進歩がクリティカル マスへ到達することで、規模の経済によってさらなる技術革新がより低コストで実現可能となり、オフハイウェイ EV 活用による運用メリット拡大へつながります。さらに、オフハイウェイ市場での進化は、長距離輸送や乗用車など、類似課題を抱える隣接市場にも応用可能な新しいツール群を生み出す可能性があります。

EV 充電ステーションに接続された電気トラック。
次世代商用車の電動化

自律運用への道

乗用 EV およびオフロード EV はいずれも、耐久性、安全性、および地形適応性向上の恩恵を受けていますが、 オフロード EV 市場は、オンロード市場より課題が少ないため、自律運用分野においてより迅速に進展しています。環境センサ、カメラ、レーダー、AI、および高度アルゴリズムによって、EV オペレータは周囲環境をより正確に認識し、危険性の高い運転作業をより高精度に実行できます。採掘現場、建設現場、および農地などのオフハイウェイ環境は、複雑な道路網において予測不可能な人間と相互作用する必要があるオンハイウェイ環境と比較して、一般的に制御しやすい環境です。

 

これらの条件によって、オフハイウェイ車両業界は自律運用実現へ向けたより迅速な道筋を描くことが可能になります。この業界で実証された安全性および運用面でのメリットは、他の EV 用途におけるさらなる技術革新への投資促進につながり、単なる規制圧力以上のインセンティブを生み出します。

 

たとえば採掘業界では、露天採掘車両の自動化が大きく進展しています。OEM は、困難な地形、低照度条件、および地下深部での弱い GPS 信号にも対応可能な完全自律型採掘車両実現へ向けて取り組みを続けています。建設業界では、物体および障害物認識によって動的環境へ対応できるようになり、自律型機械が人間と安全に協調作業できるようになっています。農業分野では、自律走行トラクタ、収穫機、およびドローンがすでに活用されています。コネクティビティおよび多様な地形への対応能力向上により、自律型ロボット車両群は、安全性、信頼性、および精度向上へ貢献します。

加速する進化の先を見据える

オフハイウェイ EV メーカーが自律機能強化へ取り組む一方で、 自律車両同士および周囲環境との接続を実現するさらなる進化も見据える必要があります。市場成長および標準化が進むにつれ、適切なポジショニングを行えるメーカーは、コスト削減および競争優位性獲得の機会を得ることができます。

 

メーカーにとっての課題は、こうした進化を迅速に取り込むためのイノベーション戦略構築です。TE Connectivity のようなパートナーは、専門知識および洞察力を活用して将来を見据え、お客様が次の一歩を踏み出す際に支援できる体制を整えています。現在のシステムへ柔軟性を組み込み、専門知識を持つ技術パートナーと連携するメーカーは、次のような分野において革新的ソリューションの基盤を構築できます。

  • 建設業界における自動化。掘削、運搬、および監視など特定作業向けに開発された自律型 EV は、人の介入を最小限に抑えながら建設現場準備を可能にします。これにより、危険環境下での安全性向上に加え、機械の 24 時間 365 日稼働による生産性向上も期待できます。
  • インテリジェント フリートの開発。コネクテッド ビークルは、単一現場または複数拠点における遠隔監視および運用最適化へ活用できるデータを提供します。たとえば採掘現場では、必要機器を適切な場所で充電および待機させるためのフリート計画最適化により、運用遅延回避が可能になります。
  • 車両と連携する技術統合。インフラに組み込まれたセンサ技術は、安全性、運用効率、および持続可能性の面で産業へ大きな変革をもたらします。たとえば車両は、可能な限り長く走行した後、自律的に最寄りの利用可能な充電施設へ向かうことが可能になります。

 

AI の継続的進化およびオンサイト充電向け再生可能エネルギーのスマート統合可能性により、メーカーは今後数年間にわたり、さらなる運用効率向上を実現する技術革新を進めることができます。TE は、この未来を支えるコネクタ システム、センサ、および配電システムの幅広い製品ラインアップによって、オフハイウェイ EV 市場および輸送業界全体に向けて、堅牢かつ高信頼性でカスタマイズ可能なソリューションを提供し、電動化推進を支援します。