Architecture à deux nœuds

L’AVENIR DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC BIEN PENSÉ

En tant que leader du secteur dans le développement de l'architecture à deux nœuds, TE Connectivity (TE) propose une gamme complète de solutions polyvalentes et fiables pour les dispositifs d'éclairage public intelligents.

Quels sont les avantages d'une architecture à deux nœuds ?

Le concept de villes intelligentes fait l'objet de discussions depuis de nombreuses années, et les progrès technologiques commencent à faire de cette idée une réalité. L'écosystème Zhaga-D4i est le pilier de ce mouvement, car il constitue un moyen économique de développer et de déployer à grande échelle des capteurs et des technologies pour les villes intelligentes, sans qu'une seule entité ait à fournir une solution de bout en bout. Différentes entreprises peuvent fournir des produits correspondant à leur domaine d'expertise : les fabricants de luminaires peuvent fournir des luminaires, les fabricants de cellules photoélectriques peuvent fournir des cellules photoélectriques et les fabricants de capteurs peuvent fournir des nœuds de capteurs. La modernisation de l'architecture de l'éclairage public avec des luminaires à deux nœuds et des contrôleurs intelligents peut apporter des avantages significatifs aux villes, aux municipalités et aux entreprises de services publics.

éclairage horticole
Le rôle de plus en plus important de l'architecture à deux nœuds dans l'éclairage public
Play video
Vidéo en anglais

Écoutez les experts de TE Connectivity vous parler de l'architecture à deux nœuds et de son rôle dans l'évolution du secteur de l'éclairage.

Le rôle de plus en plus important de l'architecture à deux nœuds dans l'éclairage public
Vidéo en anglais

Écoutez les experts de TE Connectivity vous parler de l'architecture à deux nœuds et de son rôle dans l'évolution du secteur de l'éclairage.

Faire progresser l'innovation dans les nœuds de commande des éclairages publics
Play video
Vidéo en anglais

Alex King, ingénieur TE, et Jonathan Catchpole, architecte système, expliquent comment notre socle Lumawise Endurance N amélioré peut vous aider à commercialiser votre nœud de contrôle d'éclairage public plus rapidement, de manière plus fiable et avec moins de ressources.

Faire progresser l'innovation dans les nœuds de commande des éclairages publics
Vidéo en anglais

Alex King, ingénieur TE, et Jonathan Catchpole, architecte système, expliquent comment notre socle Lumawise Endurance N amélioré peut vous aider à commercialiser votre nœud de contrôle d'éclairage public plus rapidement, de manière plus fiable et avec moins de ressources.

Architecture à deux nœuds

Norme Zhaga Book 18

En 2010, Zhaga, un consortium mondial de l'industrie de l'éclairage, a été créé afin de normaliser les interfaces des composants LED dans les luminaires. Récemment, sa mission s'est élargie pour inclure l'interopérabilité des composants. En partenariat avec l'Alliance DALI, ils ont développé le protocole D4i et le programme de certification Zhaga-D4i pour les luminaires compatibles avec l'IoT. La norme Zhaga Book 18 et la certification Zhaga-D4i ont été spécialement conçues pour l'éclairage LED et diffèrent de la norme ANSI C136.41par le fait que le bloc d'alimentation est intégré au luminaire à la place du photocontrôleur, soit dans le cadre du driver LED, soit séparément. Cela simplifie le câblage des nœuds de contrôle du luminaire, et le protocole de communication numérique permet une architecture à deux nœuds.

 

L'architecture à deux nœuds comprend un nœud orienté vers le haut, qui abrite une cellule photoélectrique ou un nœud de communication, et un second nœud pour les capteurs de mouvement ou autres types de capteurs pour lesquels un angle de vision vers le bas approprié est nécessaire. Le bus de communication est spécialement conçu pour le protocole D4i. Les nœuds de capteurs eux-mêmes sont plus petits et plus faciles à rendre étanches contre la poussière et les précipitations. Avec une nouvelle génération de ballasts interchangeables, Zhaga élargit les capacités des luminaires extérieurs pour qu'ils puissent servir de plate-forme pour les capteurs et les dispositifs de communication. À l'avenir, nous prévoyons l'apparition de capteurs destinés au comptage des véhicules ou des piétons, à la signalisation du trafic, à la détection de la pollution etc.

architecture à deux nœuds

(1) Dispositif de contrôle - certifié Zhaga-D4i ; (2) Interface Zhaga Book 18 ; (3) Alimentation auxiliaire ; (4) Bloc d'alimentation auxiliaire intégré ; (5) Ballast LED ; (6) Module de diodes électroluminescentes (LED) ; (7) Bus de communication D4i ; (8) Interface Zhaga Book 18 ; (9) Dispositif de contrôle - certifié Zhaga-D4i.

Architecture hybride à deux nœuds

Zhaga/ANSI

Architecture hybride à deux nœuds

L'architecture hybride à deux nœuds tire parti de la prédominance de la norme ANSI C136.41 tout en bénéficiant de la simplicité et de l'architecture ouverte de Zhaga-D4i. Dans cette configuration, le nœud orienté vers le haut est un nœud de photocontrôle ou de communication connecté par une interface ANSI C136.41 à 7 pôles qui ne commute pas l'alimentation du réseau vers le ballast LED. Le nœud orienté vers le bas est un dispositif d'entrée de capteur, tel qu'un capteur de mouvement. Les deux nœuds et l'ensemble du luminaire sont certifiés Zhaga-D4i.

 

Le nœud ANSI C136.41 peut être alimenté par une alimentation auxiliaire, interne ou externe au ballast. La conception du luminaire qui en résulte présente un câblage et une architecture simplifiés et permet de créer une infrastructure facilitant la mise en place de villes intelligentes grâce aux capteurs Zhaga Book 18 et au protocole de communication numérique.

architecture des nœuds

(1) Dispositif de contrôle - certifié Zhaga-D4i ; (2) Photodiode ; (3) Communication sans fil vers le Cloud ; (4) Alimentation électrique à partir du réseau - non commutée ; (5) Interface ANSI C136.41 ; (6) Alimentation auxiliaire ; (7) Bloc d'alimentation auxiliaire intégré ; (8) Ballast de LED ; (9) Module de diode électroluminescente (LED) ; (10) Bus de communication D4i ; (11) Interface Zhaga Book 18 ; (12) Dispositif de contrôle - Certifié Zhaga-D4i.

Auteurs

  • Jonathan Catchpole, Architecte principal des systèmes
  • Scott Hamilton, Directeur principal, gestion des produits
  • Alexander Hunt III, Chef de produit