ホワイト ペーパー
液面レベル スイッチ
液面レベル スイッチは、気密シーリング、厳しい性能要件に応える性能、フレキシブルな構成、簡単な設置、フィールド サービスを提供します。
液面レベル スイッチは、現在の産業における主力商品です。シンプル・高性能・低価格・長寿命のこの製品は、さまざまな産業用途と化学用途にわたって重要な役割を担っています。その名のとおり、これらのスイッチは産業用タンクなどのユニットの液面レベルを検出します。
それを行うことで、混合製品の化学比の維持、貴重な機器の過熱からの保護、引火の危険の低減など、多くのメリットをもたらします。



液面レベル スイッチの主な用途
- 農業用燃料タンク、圧力洗浄機 (燃料の残量)、発電機 (燃料の残量)、芝刈り機 (燃料の残量)、風力タービン (ギアボックス オイルの残量)、薬液塗布噴射装置 (ゴルフ コース/農業)、農業用化学薬品レベル貯蔵タンク。
食料・飲料
- 産業用食洗機、食品加温機器、自動湯沸かし器、蒸し器、貯蔵タンク。
水侵入の検知
- 地下室などで水を検知した場合にアラームを発生します。
暖房・換気・空調設備 (HVAC)
- 空調機の復水 (水位)、冷却塔 (水位)、冷却装置 (グリコール レベル)、ボイラ (水位)。
生産プロセスの監視
- 適時の補充を求める低レベルの警告を発することで生産性を維持します。効果的ポンプ作用と充填制御を実現します。
水・廃水
- 貯水槽、排水タンク浄水装置、ろ過システム、産業用カーペット掃除機 (貯水器)、産業用床面清掃機 (貯水器)、ポンプ スキッド (ポンプ保護)。


ケース スタディ: 油井の監視
ある油井管理企業は、2 つの州にある低生産油井のオイル レベルを遠隔地から監視するために使用しています。同社は、液面レベル スイッチを使用することで油井が空になりそうなときにのみトラックを差し向けることができ、無用な移動を抑制しています。また、オイル レベルを監視することでポンプが空運転しないようにし、高価な機器の損傷を防止しています。

リード スイッチ技術の詳細を知る 液面レベルスイッチは業界で非常に広く使用されています。非常に信頼性の高い成熟した技術であるリード スイッチに基づいて機能しているからです。これらのデバイスは何十年も利用されてきており、現在も多くの用途で使用されています。それは、以下のような独自の品質があるからです。
- 電源なしでスイッチング動作を容易にします。スイッチング動作はリード スイッチのある移動フロートの永久磁石の相互作用として誘発されます。
- 特定の信号レベル出力 (電圧または電流) を必要とするシステムでも、開/閉信号出力としても機能します。
- 高温環境でも使用できます。
- 高い断熱値を備えています。すなわち、固体電子デバイスより電流引き込みが低く、基本的に「それらのスイッチを切ります」。この品質はバッテリーで駆動する用途に最適です。
- リード スイッチのヒステリシス性によって液体乱流を最小限に抑えます。
- 加圧タンクなどのさまざまな容器で使用できます。
- リード スイッチは、通常、電磁両立性 (EMC) 要件に問題なく対応します。最終用途によって、多くの場合、試験を最小限に抑えたり省略したりすることができます。
- 何百万サイクルにわたって信頼性の高い性能を提供します。
実際のところ、非常に大きな需要があり、リード スイッチ市場は 2019 ~ 2023 年に 7.4% 成長し、わずか 4 年で 14 億 9000 万ドルの市場が 23 億ドルになるとアナリストは予測しています1)。市場の需要はまず中国によって牽引されています。自動車業界の革新に対する投資が増えているからです。そして、アメリカ合衆国とドイツがそれに続いています2)。



ケース スタディ: ボイラ給水タンク
TE の水平取り付け型液面レベル センサ (LS509-11 モデル) は、蒸気発生器の正確な水位を維持するために使用されるポンプを制御します。これによって、不十分な水位によってアプライアンスが過熱しないようにします。このセンサは、WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) に認可されたガラス繊維入り硫化ポリフェニレンから構成されています。
TE の液面レベル スイッチが産業用途に適している理由 TE は、複数の素材およびスイッチング、フィッティング、ケーブルのオプションで利用できるリード スイッチ技術に基づき、ほぼ 20 種類の多様な垂直取り付け型および水平取り付け型液面レベル スイッチを提供しています。では、TE 製品がさまざまな産業用途に最適なのはなぜでしょうか?当社の液面レベル スイッチの利点は以下のとおりです。
- 成形ハウジング – 漏出経路のない当社の成形ハウジングが完全な防水シーリングを実現します。TE の液面レベル スイッチを使用することで、製品性能に影響を及ぼしかねない腐食の可能性が排除されます。
- 過酷な環境 – TE 製品は -40°C ~ 120°C の温度に耐えることができます。したがって、沸騰水や凍結した液体に適しています。また、加圧流体、ディーゼル燃料、ガソリン、アルコール、酸の中でも機能します。
- 長寿命 – TE の液面レベル スイッチは 1000 万サイクル以上にわたって信頼性の高い性能を提供します。
- 複数のオプション – 当社は垂直取り付け型スイッチおよび水平取り付け型スイッチの両方を提供しています。これらは、複数の素材およびスイッチング、フィッティング、ケーブルのオプションで利用でき、お客様の用途要件をサポートします。
- 多様な電源入力 – TE 液面レベル スイッチは交流と直流両方の高電気負荷を処理することができます (最大 DC 100 V または AC 250 V)。
- 標準およびカスタマイズ済みの製品ラインナップ – 当社のカタログから高性能標準製品をそのまま発注してすぐに入手することもできますし、特定の用途要件に対応する独自のソリューションをカスタマイズすることもできます。
- 重要な認証 – TE の液面レベル スイッチは、産業用途に ISO (国際標準化機構)、自動車製品用途に ISO/TS 16949 の認定をそれぞれ受けています。
- 数量 – 100 個のカスタマイズ済みスイッチから何十万もの標準カタログ スイッチまで、必要な量を注文できます。
- 容易な取り付けとフィールド サービス – 簡単に取り付けられます。取り付け用のマークを正しい方向に向けて、ねじ込み接続または圧入接続を行うだけです。部品の寿命が近づいて故障した場合は、簡単に取り外して交換することができます。

- 業種を超えた専門知識とソリューション – TE は、自動車、工業、商用輸送やその他多くの垂直市場においてセンサとスイッチの設計と製造にかかわる専門知識を提供します。
- 高品質ブランドの信頼 – TE の液面レベル スイッチは当社の世界的な製造工程によって設計されています。すなわち、あらゆる製品について、その品質、信頼性、性能をサポートしています。
- 世界規模 – TE は世界中で設計と製造を行っています。したがって、それぞれの地域から、ビジネスの管理や拡大に必要となる専門知識、開発力、グローバル規模の生産を確実に利用できます。
- 価格性能比 – TE 製品はその価格設定と拡張性能によって非常に高いコスト競争力があります。

結論
TE には業種を超えた専門知識がソリューション セットがあり、液面レベル センシングが必要な産業および商業用途の成長をサポートする拡張性があります。当社の液面レベル スイッチは、重要な用途の監視と管理に必要となる汎用性、信頼性、長期にわたる性能を提供します。カスタム ソリューションが必要な場合でも商品ソリューションが必要な場合でも、ビジネスと技術の目標達成をサポートします。 当社の標準およびカスタム構成の液面レベル スイッチの詳細については、TE にお問い合わせください。


TE の液面レベル スイッチの製品情報
水平取り付け型液面レベル スイッチ | 垂直取り付け型液面レベル スイッチ | ||
LS シリーズ | このシリーズのスイッチには、材質、スイッチング、フィッティングのオプションが豊富に用意されています。UL モデルと WRAS モデルがあります。 | VS シリーズ | 材質およびスイッチングのオプションが豊富なスイッチであり、内部にも外部にも取り付けることができます。 |
LCS シリーズ | プッシュ フィット式の外部取り付け型センサであり、ケーブルまたは一体型コネクタを備えています。 | VCS シリーズ | 沸騰している水および燃料に適した小型センサのシリーズであり、さまざまなプラスチック製のものがあります。 |
LDS シリーズ | このシリーズのスイッチは、液面レベルの小さな変化を検知するために、動作と非動作の差を小さくしています。 | EVS シリーズ | プラスチック、ブラス、ステンレス鋼の拡張レンジ センサであり、最大 3 ポジションまたはレベルを表示でき、最長で 1 m です。 |

著者
Robert Cooper | R&D スタッフ/製品開発エンジニア、TE Connectivity
Gaddiel Garcia | Product Manager、TE Connectivity
John Pendleton | 製品開発エンジニアリング マネージャ、TE Connectivity
参照
- “Tracking the Growth of the Global Magnetic Reed Switch Market in 2019”、Online Report Description、Thomas Insights、2019 年 2 月 4 日、 https://www.thomasnet.com/insights/tracking-the-growth-of-the-global-magnetic-reed-switch-market-in-2019/#register
- lbid.
免責事項 上記のリンクには、本件に関する詳細が記載されています。これらは追加情報提供のために厳選したものです。これらの内容は慎重に吟味しているものの、外部リンクの内容について当社がその責を負うものではありません。リンク先ページの内容は当該ページの運営者が単独で責任を負います。