Points de vue de TE
Click to enter Description
Au fur et à mesure de leur évolution, les engins de chantier, d'exploitation et agricoles commencent à offrir des avantages opérationnels qui accéléreront encore les progrès vers un avenir plus respectueux de l'environnement.
L'adoption des VE s'est accélérée à la fin du XXe siècle grâce aux progrès technologiques, aux réglementations environnementales et aux efforts de développement durable entrepris dans divers secteurs industriels. Au cours des 20 dernières années plus particulièrement, les batteries avancées, les nouvelles technologies de rechargement et l'intégration de capteurs ont considérablement amélioré les performances et la fiabilité des flottes telles que les véhicules de construction, les équipements miniers, les tracteurs et autres équipements agricoles.
L'industrie des VE est bien positionnée pour amorcer une nouvelle ère de croissance dans le domaine des véhicules commerciaux et autres engins lourds. Ceci s'explique car les économies réalisées sont de plus en plus importantes et les coûts ne cessent de baisser. En conséquence, les exploitants de parcs de véhicules lourds sont de plus en plus nombreux à voir dans les VE des avantages qui vont bien au-delà de la simple amélioration du caractère écologique des véhicules.
Les progrès de la conduite autonome, en particulier, offrent des améliorations en matière de sécurité, de fiabilité et de précision. Les premiers résultats obtenus incitent les fabricants de VE lourds et les utilisateurs de tous les secteurs à investir dans d'autres développements technologiques qui continueront à améliorer l'efficacité et l'aspect écologique des flottes.

Alors que le marché des véhicules électriques de chantier et agricoles continue d'évoluer et de croître, il est essentiel que les fabricants aient accès à une large gamme de composants qui rend possible la réalisation de leurs projets. Toutefois, pour soutenir cette évolution, les fabricants de composants doivent élaborer des normes raisonnables afin de favoriser l'interopérabilité entre les équipements des différents fabricants. Cette interopérabilité permettra d'ouvrir la voie à une adoption plus large des technologies et des outils qui aideront l'industrie des véhicules électriques lourds à faire progresser leurs équipements et à répondre aux pressions réglementaires en cours.
TE Connectivity contribue à mettre en place l'écosystème dont les fabricants de VE ont besoin, tout en s'efforçant de normaliser les spécifications adoptées dans de nombreuses régions. Le développement de normes largement répandues et applicables est important pour stimuler le progrès à long terme.
À mesure que les normes évoluent et que les progrès atteignent un seuil critique, les effets de l'économie d'échelle rendront de nouvelles avancées technologiques plus abordables, contribuant ainsi aux avantages opérationnels de l'utilisation des véhicules électriques lourds. De plus, les progrès réalisés sur le marché des véhicules lourds produiront probablement de nouveaux outils qui trouveront leur application sur des marchés similaires, tels que le transport longue distance sur route et les véhicules de tourisme.
Alors que les véhicules électriques de tourisme et lourds ont tous deux bénéficié des progrès en matière de durabilité, de sécurité et d'adaptabilité au terrain, le marché des véhicules de chantier, d'exploitation et agricoles électriques a pu saisir les opportunités de progresser dans des domaines tels que la conduite autonome, car il présente moins de défis que le marché des véhicules routiers. L'ensemble des capteurs, caméras, radars, IA et algorithmes avancés disponibles peuvent aider les opérateurs de VE à percevoir leur environnement avec plus de précision et à exécuter des tâches de conduite potentiellement dangereuses avec plus de précision. Les environnements non routiers tels que les mines, les chantiers de construction et les champs sont généralement mieux contrôlés que les environnements routiers, où les véhicules doivent interagir avec des êtres humains imprévisibles et opérer sur un réseau routier complexe.
Ces conditions font de l'industrie des véhicules lourds une voie plus rapide vers la conduite autonome. Les avantages démontrés dans ce secteur en termes de sécurité et d'exploitation pourraient à leur tour inciter les fabricants à poursuivre les innovations dans d'autres applications des VE, ce qui constituerait une incitation plus forte que la pression réglementaire en faveur du développement durable ne peut l'être à elle seule.
Dans le secteur minier, par exemple, des progrès significatifs ont été réalisés dans l'automatisation des véhicules exploitant des carrières à ciel ouvert. Les équipementiers continuent de travailler à la mise au point de véhicules miniers entièrement autonomes, capables de se déplacer sur des terrains difficiles, dans des conditions de faible luminosité et avec des signaux GPS faibles au fond des mines. Dans le secteur de la construction, la capacité à reconnaître les objets et les obstacles et à réagir à un environnement dynamique permet aux machines autonomes de travailler en toute sécurité aux côtés des humains dans la zone de construction. Enfin, dans le domaine agricole, des tracteurs, des moissonneuses et des drones autonomes sont déjà en service. À mesure que la connectivité et la capacité à gérer des terrains variés s’améliorent, les essaims connectés de véhicules robotiques autonomes peuvent contribuer à améliorer la sécurité, la fiabilité et la précision.
Même si les fabricants de véhicules électriques de chantier, d’exploitation et agricoles se concentrent sur l'augmentation des capacités autonomes, ils doivent envisager de nouvelles avancées qui relient les véhicules autonomes les uns aux autres et au monde qui les entoure. À mesure que le marché continue de croître et de devenir plus standardisé, les fabricants auront la possibilité de réduire leurs coûts et d'acquérir un avantage concurrentiel s'ils parviennent à se positionner de manière judicieuse.
Le défi pour les fabricants est de développer une stratégie d'innovation qui les aide à adopter ces avancées dès qu'elles se présentent. Des partenaires comme TE Connectivity utilisent l'expertise et les connaissances dont ils disposent pour anticiper, afin d'être prêts à soutenir leurs clients lorsqu'ils décident eux-mêmes d'aller de l'avant. Les fabricants qui intègrent une certaine flexibilité dans leurs systèmes actuels et collaborent avec des partenaires technologiques compétents peuvent ainsi mettre en place des solutions innovantes dans des domaines tels que :
Avec les progrès continus de l'IA et le potentiel d'intégrer intelligemment les sources d'énergie renouvelable pour les stations de rechargement, les fabricants ont la possibilité de réaliser des avancées technologiques supplémentaires qui soutiendront une plus grande efficacité opérationnelle pour les années à venir. Grâce à sa large gamme de connecteurs, de capteurs et de systèmes de distribution d'énergie conçus pour soutenir cet avenir, TE est prêt à faire progresser l'électrification avec des solutions robustes, fiables et personnalisables non seulement pour le marché des véhicules électriques lourds, mais aussi pour d'autres secteurs de l'industrie des transports.
Articles d’ingénieurs sur l'innovation dans le domaine de l'électrification des véhicules
Autres articles sur l'innovation technologique