CONECTORES, ARNESES DE CABLES, TE

¿SE NECESITAN DOS PROVEEDORES PARA CONECTORES Y ARNESES DE CABLES?

Cómo elegir el proveedor adecuado para los arneses de cables puede simplificar los procesos de ingeniería y abastecimiento.

Muchas empresas de ingeniería mecánica, así como grandes OEM en el sector de la manufactura de equipos, optan por un enfoque sencillo al elegir arneses de cables. En ingeniería, una interfaz para aplicaciones de datos, potencia o señal se define a nivel de conector. La decisión suele centrarse únicamente en factores técnicos (corriente, voltaje, grado de protección, etc.) y en la disponibilidad del conector dentro de la empresa. Esta especificación del conector, junto con los requisitos del cable, se transfiere después a los fabricantes de arneses de cables para su fabricación, o bien la producción se realiza dentro de la propia empresa. Al elegir al proveedor adecuado, este proceso puede optimizarse tanto desde el punto de vista técnico como del abastecimiento.

¿Qué requisitos debe cumplir un fabricante de arneses de cables?

Además del requisito básico del mercado de ofrecer arneses de cables óptimos en cuanto a competitividad y costos, los fabricantes también deben ofrecer lo siguiente:

 

  • Velocidad: A medida que la manufactura se automatiza cada vez más, la velocidad se convierte en un factor clave a lo largo de todas las etapas del proceso. Esto significa que cuanto más rápido pueda un fabricante convertir los requisitos de un cliente en productos terminados, mejor.
  • Política de accesibilidad: La accesibilidad y el acceso directo a los equipos de ingeniería del fabricante facilitan el procesamiento de las consultas técnicas y las solicitudes de cambio que surgen en el proceso de desarrollo y en el ciclo de vida del producto.
  • Calidad: El control de calidad completo del proceso de ensamble de cables es fundamental y, actualmente, una práctica habitual en el mercado. Esto significa que el cumplimiento de las normas ISO reconocidas (EN ISO 9001 para sistemas de control de calidad, etc.) es un requisito básico, además de las normas de calidad en sectores específicos, como la industria automotriz, ferroviaria o aeroespacial, naval y de defensa, que también se exigen en cierta medida. Por lo tanto, contar con un sistema de control ambiental es una ventaja en este sentido.
-

¿Qué ventajas ofrecen las grandes empresas de conectores con respecto a los arneses de cables?

Una de las ventajas de las grandes empresas de conectores que también ofrecen arneses de cables radica en el portafolio de productos. Un amplio portafolio de conectores hace posible ofrecer una gran variedad de soluciones de arneses de cables, sin tener que recurrir a componentes de la competencia. Esto suele ofrecer ventajas en cuanto a disponibilidad y costo para los clientes.

 

Otro aspecto a tener en cuenta en este sentido es que los fabricantes de conectores pueden incorporar soluciones de conectores personalizadas en el arnés de cables, ya que cuentan con la tecnología necesaria. Por lo tanto, la personalización de los conectores es otra opción para mejorar el rendimiento del arnés de cables y ayuda a crear soluciones a especificación para prácticamente cualquier aplicación. Por ejemplo, al añadir (sobre) moldeado, cambiar el material para mejorar las características técnicas o incluso diseñar y desarrollar un conector completamente nuevo.

 

La experiencia en soluciones para desarrollar arneses de cables optimizados en costo está estrechamente ligada a un alto nivel de conocimiento en ingeniería. Solo es posible diseñar arneses de cables con visión a largo plazo con una estructura de precios adecuada cuando el equipo de ingeniería cuenta con un conocimiento profundo de la tecnología de conexión y la electromecánica, además de una comprensión amplia del diseño de cables y del diseño orientado a costo.

 

Un aspecto que no debe pasarse por alto en este contexto es la solidez financiera que ofrece un fabricante de arneses de cables. Si, a pesar de todas las medidas de control de calidad mencionadas anteriormente, fuera necesario retirar un producto del mercado debido a un defecto en un arnés de cables instalado, la importancia de la solidez financiera del fabricante de arneses de cables se vuelve evidente de inmediato. Las empresas pequeñas solo pueden absorber de forma limitada los altos costos asociados con un retiro del mercado a nivel mundial, y en algunos casos estos costos incluso pueden provocar el colapso financiero de la empresa. Sin embargo, el fabricante puede seguir enfrentando costos incluso después de un colapso de este tipo, costos que ya no es posible trasladar al fabricante de arneses de cables. La probabilidad de que un escenario de este tipo ocurra con un fabricante global con solidez financiera en la industria de conectores es muy baja.

 

 

Ejemplo de un arnés de cables basado en un conector híbrido métrico de TE Connectivity/Intercontec

Además, el enfoque de una solución de principio a fin (el proveedor de conectores es también el fabricante del arnés de cables) ofrece ventajas en términos de negociación de precios para la compra. El mayor volumen de ventas derivado de la centralización mejora la posición del cliente y abre la oportunidad de obtener mejores términos y condiciones para paquetes integrales con un solo proveedor.

 

Si el fabricante de arneses de cables también opera a nivel internacional, se pueden generar ventajas adicionales. Estas ventajas se deben, por ejemplo, a las soluciones globales de la cadena de suministro. Una empresa con presencia global puede ofrecer servicios de almacenamiento en todos los continentes y, por lo tanto, un alto nivel de confiabilidad a prueba de fallas, así como un plazo de entrega estándar prácticamente en cualquier parte del mundo. Si la presencia global no solo se limita al almacenamiento, sino que también incluye producción e ingeniería, el valor agregado aumenta aún más cuando el cliente también opera a nivel global. Por lo tanto, los ingenieros pueden desarrollar la solución en sitio, en tiempo real y directamente sobre el propio equipo. Esto facilita la generación de contenido local, que suele exigirse especialmente en aplicaciones ferroviarias o que se establece de forma parcial en el contexto del proyecto.

 

Además de los criterios técnicos y el precio, otros factores tienen un peso cada vez mayor al elegir un fabricante de arneses de cables. El manejo económico de los recursos, junto con la consideración de los aspectos de salud y seguridad en el lugar de trabajo, puede ser un indicador claro de qué empresas asumen seriamente sus responsabilidades sociales. A medida que la atención se centra cada vez más en los aspectos mencionados, resulta evidente que estos requisitos deben cumplirse en todas las plantas de producción a nivel global.

-

¿Cómo se pueden lograr mejoras en los procesos y cuáles son las ventajas?

¿Cómo pueden aprovecharse las ventajas mencionadas de los grandes fabricantes de conectores, que también suministran arneses de cables, para mejorar el proceso actual del idesarrollo de los arneses? Existen tres puntos principales a destacar aquí, que hacen posible obtener un resultado positivo:

 

  • La integración del departamento de ingeniería del fabricante de arneses de cables en las primeras etapas del proceso de desarrollo facilita la rápida definición de soluciones basadas en las tecnologías más recientes de conectores y producción.

 

  • Cuando es posible analizar las interfaces de forma abierta, se aprovecha todo el portafolio del fabricante sin limitar el rendimiento del arnés debido a una preselección.

 

  • Y si además es posible eliminar restricciones en la lista de materiales (BOM) y considerar alternativas equivalentes del propio fabricante desde etapas tempranas, se garantiza el mejor diseño orientado a costo, ya que los fabricantes pueden reflejar las ventajas de costo de sus propios productos en la cotización del arnés de cables.
-

¿Qué portafolio de productos? O mejor aún, ¿proveedor generalista o especialista?

El portafolio de productos puede utilizarse como herramienta de apoyo para la toma de decisiones, con el fin de asegurar la elección correcta del proveedor de arneses de cables a largo plazo. En este contexto, conviene definir si el fabricante de conectores es un proveedor generalista, con soluciones para múltiples aplicaciones, o un especialista enfocado en un segmento o aplicación concretos.

 

Generalista:

  • Amplio portafolio de conectores para una variada gama de aplicaciones. Ejemplo: desde conectores para PCB hasta conectores industriales de uso rudo o conectores circulares híbridos.
  • Un amplio conocimiento de producto y de ingeniería hace posible desarrollar soluciones para diversas aplicaciones sin limitarse a segmentos específicos ni a soluciones técnicas predefinidas.

 

Especialista:

  • Portafolio específico de conectores para una sola aplicación. Ejemplo: conector para sala blanca.
  • Conocimiento experto en la aplicación y en la identificación de soluciones, tanto a nivel de conector como de arnés de cables.
Aplicación de servoaccionamiento con arneses de cables basados en conectores de las series: Dynamic, D-sub, Mini IO, RJ45, etc.

El proveedor ideal para la fabricación de arneses de cables combina ambos atributos en uno solo.

 

TE Connectivity, uno de los principales proveedores mundiales de conectores y sensores, ofrece tanto el amplio portafolio de un generalista como los vastos conocimientos técnicos de ingeniería de un especialista en conectores y arneses de cables.

-

De arneses de cables estándar a arneses de cables específicos para el cliente

Otro aspecto a tener en cuenta al elegir al proveedor adecuado es la gama de arneses de cables que ofrece, ya que también en este sentido existen diferentes niveles de complejidad:

 

  • Arneses estándar: El arnés de cables se basa en una interfaz estandarizada (por ejemplo, conector RJ45 o M12) y se ofrece de forma estándar en diferentes longitudes, en algunos casos disponible de inventario. Estos arneses de cables estándar los ofrecen numerosos fabricantes, y el esfuerzo requerido tanto en abastecimiento como en ingeniería es mínimo.

 

  • Arneses de conexión directa: En este caso, se fabrica una conexión directa con un arnés de cables, en la que resulta clave definir qué conector y qué cable se utilizan. El esfuerzo de coordinación en ingeniería es mayor, ya que es necesario intercambiar especificaciones claras que describan el arnés de forma única.

 

  • Arnés eléctrico: El arnés de cables consta de tres o más conectores (del mismo diseño o diferentes). El esfuerzo de ingeniería es considerablemente mayor, ya que, además de las especificaciones particulares, se requiere un mayor trabajo de pruebas y validación. También se requiere un mayor esfuerzo por parte del área de compras, ya que la mayor complejidad dificulta la comparación entre las cotizaciones de distintos competidores.

 

  • Arneses con valor agregado: Esta es la disciplina más exigente en el ámbito de los arneses de cables, ya que aquí se desarrollan subsistemas para máquinas y equipos. Por ejemplo, el fabricante de arneses de cables puede ensamblar una cadena de arrastre completa para su uso en una máquina. Esto significa que ya no solo se utilizan cables y conectores, sino también numerosos componentes adicionales, como la cadena de arrastre, mangueras para refrigerante o aire comprimido con una gran cantidad de interfaces. La complejidad significativamente mayor de estos arneses requiere una colaboración estrecha y eficaz entre las áreas de ingeniería involucradas, así como apoyo en abastecimiento, para lograr la mejor solución técnica posible al precio adecuado.
El arnés de conxión directa se basa en conectores TE Connectivity de la serie Dynamic

Dado que TE Connectivity ofrece todos los tipos de arneses mencionados, es posible cubrir prácticamente cualquier aplicación industrial, con una amplia variedad de conectores disponible en su portafolio. TE Connectivity también puede integrar productos de otros fabricantes en sus arneses de cables. Estos productos se adquieren directamente del fabricante mediante acuerdos contractuales específicos o a través de canales de distribución. Por lo tanto, prácticamente cualquier interfaz puede integrarse en arneses de cables fabricados por TE Connectivity. Esto se traduce en el mejor servicio posible con un único proveedor, con la ventaja de contar con una sola empresa para soluciones en tecnología de conexión.

-

Conclusión

El desarrollo de arneses de cables no es tan sencillo como podría parecer a primera vista, pero se puede llevar a cabo de forma rápida y rentable al elegir el proveedor adecuado. La participación temprana del proveedor de arneses de cables durante la fase de diseño es clave, porque garantiza que el diseño se realice de acuerdo con las soluciones de conectividad más recientes disponibles y de la manera más rentable. En este sentido, los proveedores deben cumplir una serie de requisitos para garantizar que tanto el desarrollo como el proceso de abastecimiento funcionen en todas las etapas. La siguiente lista de verificación sirve como apoyo en el proceso de selección y ayuda tanto a evaluar a los proveedores actuales como a elegir nuevos.

Encuentra al fabricante de arneses de cables adecuado:

Si la respuesta es SÍ a la mayoría de las siguientes diez preguntas relacionadas con arneses de cables, se cuenta con un buen proveedor de arneses de cables, tanto desde la perspectiva de ingeniería como de abastecimiento.

Lista de verificación para seleccionar proveedores