Artigo
Click to enter Description
A energia solar em grande escala está crescendo rapidamente. Os projetos estão se tornando cada vez maiores, os cronogramas mais apertados e os canteiros de obras mais complexos. Ao mesmo tempo, as incorporadoras e as empresas de engenharia, compras e construção (EPC) estão sob pressão para manter o desempenho a longo prazo, ao mesmo tempo em que contam com menos mão de obra especializada na área elétrica do que o mercado exige.
A implantação de energia solar está se expandindo mais rapidamente do que a mão de obra disponível para construí-la. Consequentemente, a produtividade, a repetibilidade e a qualidade da instalação estão se tornando essenciais.
É por isso que a discussão sobre o desempenho da energia solar precisa ir além dos módulos e dos inversores. A forma como a energia é conectada no local de obra é cada vez mais importante para o sucesso do projeto. No projeto moderno de sistemas EBOS, a tecnologia de conexão pode influenciar a certeza do cronograma, a confiabilidade, a necessidade de manutenção e o rendimento energético a longo prazo.
Os locais reais de instalação de painéis solares raramente correspondem perfeitamente aos desenhos em CAD. Deslocamentos do rastreador, condições de drenagem, rochas no subsolo, limites do terreno e outros desvios de engenharia civil podem, todos, exigir alterações no traçado durante a construção.
Quando os projetos dependem de conjuntos rígidos e de comprimento fixo, mesmo pequenos ajustes podem resultar em desperdício de material, necessidade de reprojeto ou atrasos no cronograma.
A tecnologia Solar IPC ajuda a superar esse desafio, permitindo que os pontos de derivação sejam ajustados diretamente no cabo principal em campo. Isso permite que os instaladores se adaptem às condições reais do local, em vez de forçar o local a se adequar ao projeto original.
Essa flexibilidade não é meramente teórica. Em um projeto de 75 MW, uma seção de 12 MW teve que ser reconfigurada após a descoberta de um local de sepultamento durante a construção. Utilizando uma abordagem baseada no SIPC, a EPC adaptou o projeto dentro do cronograma e do orçamento originais, sem ordens de alteração nem atrasos [1].
A adaptabilidade agrega maior valor quando é respaldada por confiabilidade a longo prazo. No setor de energia solar em grande escala, mesmo pequenas falhas em um ponto de conexão podem aumentar a resistência, causar perda de potência e levar a intervenções de manutenção ao longo do tempo[2, 3]. É por isso que o projeto da vedação e a integridade da conexão são fundamentais.
Nossa tecnologia Solar IPC utiliza interfaces vedadas, projetadas para limitar a entrada de água e oxigênio, ajudando a reduzir o risco de corrosão e a manter uma resistência de contato estável ao longo do tempo.
Isso é comprovado por uma validação abrangente, incluindo vedação com classificação IP68, testes de imersão em água por 24 horas, mais de 2.000 ciclos térmicos, exposição à névoa salina, exposição aos raios UV e ciclos de temperatura, além de testes elétricos 100%[4] antes do envio. Não se trata apenas de verificações de conformidade. Elas refletem condições reais de estresse ambiental.
A tecnologia Solar IPC permite configurações com múltiplas derivações, capazes de reduzir o número de pontos de conexão em grandes painéis solares, ao mesmo tempo em que possibilita uma captação eficiente de energia.
À medida que os projetos se expandem, a conservação de energia torna-se um desafio para todo o sistema. A geração eficiente é apenas uma parte da equação do desempenho. O sistema também deve proteger essa energia à medida que ela se propaga pelo campo. O projeto das conexões desempenha um papel direto na minimização de perdas e na manutenção de um desempenho elétrico estável.
A tecnologia Solar IPC da TE permite configurações com múltiplas derivações, capazes de reduzir o número de pontos de conexão em grandes arranjos, ao mesmo tempo em que garantem uma captação eficiente de energia. Um número menor de pontos de conexão também pode simplificar a instalação e reduzir possíveis fontes de perda elétrica[5].
Em ambientes adversos (por exemplo, condições costeiras, de alta umidade, empoeiradas ou de alta temperatura), isso se torna ainda mais crítico. Proteger a integridade elétrica no ponto de conexão é essencial para preservar o rendimento e reduzir os riscos a longo prazo.
A produtividade da mão de obra está se tornando um fator limitante determinante no setor de energia solar em grande escala. Como o crescimento da capacidade está superando a expansão da força de trabalho, as tecnologias que simplificam a instalação e reduzem a dependência de mão de obra especializada estão se tornando cada vez mais valiosas.[6]
Nossa tecnologia Solar IPC simplifica a instalação a um único parafuso — sem crimpagem, sem verificação separada do torque —, permitindo que as equipes concluam as conexões rapidamente e mantenham o cronograma em dia. As conexões podem ser concluídas em segundos, e as equipes relataram ter instalado centenas de IPCs solares da TE por dia com equipes reduzidas.[7]
É importante ressaltar que a velocidade não se dá em detrimento do controle. Os recursos de verificação visual e a lógica de instalação dos parafusos de cisalhamento ajudam a padronizar a qualidade da instalação e a reduzir a variabilidade no campo.
A conclusão é simples: o futuro da energia solar em grande escala não será definido apenas por módulos e inversores. Isso também dependerá da qualidade, da adaptabilidade e da confiabilidade da infraestrutura elétrica que conecta o sistema no local.
À medida que desenvolvedores e empresas de EPC buscam construir mais rapidamente e, ao mesmo tempo, gerenciar os riscos dos projetos, a tecnologia de conexão está se tornando uma decisão cada vez mais estratégica. Um fator que afeta diretamente a execução, o desempenho e a confiança a longo prazo.
Pronto para analisar mais detalhadamente sua estratégia de EBOS? Leia o artigo sobre tendências ou entre em contato com nossa equipe para descobrir como a tecnologia Solar IPC pode apoiar seu próximo projeto.
Projetado para a velocidade, desenvolvido para se adaptar, feito para durar
FONTES:
[1] Estimativas internas da TE Connectivity com base em projetos implementados e informações fornecidas pelos clientes, conforme citado no documento sobre tendências.
[2] Will Norman. "A perda de potência em projetos de energia fotovoltaica dobrou nos últimos cinco anos — Raptor Maps." PV Tech, 26 de fevereiro de 2026.
[4] TE Connectivity. Conjuntos IPC solares SIPC.
[5] TE Connectivity. CONJUNTOS DE CABEAMENTO SOLAR PERFURANTES 2025.
[6] IRENA e ILO. Relatório Anual sobre Energia Renovável e Emprego 2025. Janeiro de 2026.
[7] Estimativas internas da TE Connectivity com base em projetos implementados e em informações fornecidas pelos clientes, conforme citado no documento sobre tendências.