Pular navegação
Todos os produtos
Produtos da LADD
Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
MINHAS FERRAMENTAS
Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Soluções de conectividade militar e de defesa
Conheça a TE Connectivity
Como a opção preferida de parceiro de engenharia para os líderes de inovação e empreendedores de tecnologia da atualidade, estamos ajudando a superar os desafios mais difíceis do futuro com soluções avançadas de conectividade e sensores.
Saiba mais sobre como as normas técnicas emergentes do SOSA™ e as normas VITA existentes vão impactar os designers de sistemas de bordo em um futuro próximo.
Em UAVs, sensores sofisticados oferecem mais largura de banda, e redes integradas com peso leve estão permitindo que os UAVs fiquem ociosos na estação por mais tempo e carreguem cargas mais pesadas.
Os subsistemas de UAV de hoje exigem altas larguras de banda combinadas com baixo SWaP. A tecnologia VPX fornece o desempenho e a robustez para satisfazer essas demandas.
Os sistemas de mísseis ar-terra devem continuar evoluindo para combater as inovações na tecnologia de interceptação.
À medida que o uso de drones e pequenos VANTs se expande, a TE Connectivity continua a projetar soluções de interconexão otimizadas para ambientes adversos e extremos.
A tecnologia de backshell Tinel-Lock oferece um equilíbrio exclusivo de propriedades para o acabamento da malha de blindagem de cabos, resultando em um desempenho robusto e econômico.
As armas de energia dirigida contam com as soluções de alta tensão para superar os desafios dos lasers de alta potência, feixes de partículas e tecnologias do micro-ondas de alta potência.
A TE Connectivity ajuda a minimizar o tamanho dos conectores e interconexões de mísseis interceptadores para otimizar o espaço dentro do míssil e maximizar o alcance do lançamento.
A Inteligência Artificial (IA) está revolucionando as guerras conforme forças militares usam tecnologias de ponta para se tornarem mais efetivas e eficientes.
Uma tendência crescente em pacotes eletrônicos para aplicações militares e aeroespaciais é a disponibilidade de interconexões coaxiais multicontato. Um direcionador-chave é o desejo de fornecer recursos de desconexão RF na interface backplane/placa-filha. Isso simplifica o engate e o desengate, eliminando a necessidade dos cabos no painel frontal (parte superior da placa-filha).
À medida que a miniaturização eletrônica foi colocando cada vez mais recursos em pacotes menores, conectores com tamanhos reduzidos se tornaram desejáveis. Reduzir o tamanho e o peso são fatores críticos nas aplicações militares/aeroespaciais. O conector D subminiatura deu lugar ao D microminiatura. Hoje, os conectores nanominiatura permitem uma redução ainda maior de peso e do uso de espaço em aplicações onde esses aspectos são fatores cruciais de projeto.
Para os projetistas de sistemas embarcados de computador em aplicações militares e aeroespaciais, "mais" significa maiores velocidades de processamento para lidar com a complexidade cada vez maior da inteligência de sinais e do combate em rede. Isso, por sua vez, exige conectores capazes de lidar não apenas com taxas de dados mais altas, mas também funcionar de maneira confiável nos ambientes mais difíceis.
Mais. Essa é a essência de definir novos limites para o desempenho. Para os projetistas de sistemas embarcados de computador em aplicações militares e aeroespaciais, "mais" significa maiores velocidades de processamento para lidar com a complexidade cada vez maior da inteligência de sinais e do combate em rede. Isso, por sua vez, exige conectores capazes de lidar não apenas com taxas de dados mais altas, mas também funcionar de maneira confiável nos ambientes mais difíceis.
O ambiente naval envolve desafios únicos – pressão, inundações, corrosão – para alimentar de forma confiável UUVs e USVs. As soluções de conectividade da TE Connectivity são projetadas para tratar desses desafios.
Testes recentes do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA e do Goddard Space Flight Center mostram que o novo tetrafluoroetileno reticulado de nano-carbono (ETFE) ajuda a controlar a descarga eletrostática (ESD) em fios e cabos usados em naves espaciais.
Produtos tecnicamente avançados que adotaram a mais recente tecnologia podem fornecer comunicação aprimorada, detecção, proteção, consciência situacional em tempo real e análise de dados. O soldado agora pode ser mais capacitado e ficar confiante, tornando-se um valor maior como um ativo em seu ambiente.