予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
製品ブランド
トレンド
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
防衛およびミリタリ
ホワイト ペーパー
次世代のアンテナ設計
最先端の材料および製造技術により、サイズ、重量、空力抵抗、およびコストを削減しながら、アンテナ設計の向上を実現できるようになりました。
導電性材をコーティングした複合材の技術により、コスト効果が高く堅牢で軽量なアンテナおよびアレイを、次世代の無人プラットフォームにお届けします。
今日の UAV サブシステムでは、低 SWaP を実現しつつ、高周波帯域幅を広く取る必要があります。VPX 技術は、これらの要求を満たす性能と堅牢性を提供します。
NASA のジェット推進研究所 (JPL: Jet Propulsion Laboratory) および ゴダード宇宙飛行センター (GSFC: Goddard Space Flight Center) が最近実施したテストによれば、新しいナノ カーボン放射線架橋エチレン テトラフロロエチレン (ETFE) が、宇宙船で使用されている電線における静電気 (ESD) の制御に役立つことが分かりました。
TE ではワイヤおよびケーブルでの応用を目指して積極的に CNT を研究しており、大学や業界をリードする企業による協力のもと、評価用の試作品サンプルを作製しています。CNT ケーブルが主流となるまでには改善の余地がいまだ多く残されていますが、当社では、この技術が衛星など特定のニッチな用途に適合するのに十分な進歩を遂げているものと確信しています。
UUV や USV に信頼性の高い電力供給を行う上で、船舶環境には圧力、浸水、腐食など特有の課題があります。TE の接続ソリューションは、これらの課題に対応できるように設計されています。
詳細さらなる性能の向上を推進する要素があります。軍事および航空宇宙用途の埋め込み型コンピュータ システムの設計者にとっては、「さらなる」とは、ますます複雑になる信号情報活動や軍事通信の処理速度を高めることを意味します。そのためには、高速なデータ レートで処理できるだけでなく、最も過酷な環境でも高い信頼性で機能するコネクタが必要です。
第二次世界大戦後の無線周波数 (RF) 技術の急速な発展により、今日使用されている高機敏性のレーダおよび高速通信システムのビルディング ブロックが作られました。RF 信号処理の革新、統合された電子機器、および相互接続の小型化は、目標物の位置特定と追跡のために機械的な上下動を必要とした大型で複雑な狭帯域幅システムから、今日使用されるアクティブ電子走査アレイ (AESA) レーダへの進化に貢献しました。
若く活気に満ち、急速に成長しているエコシステムとして、VPX は、世界中のコンピューティングおよび航空宇宙/防衛の両産業からの支持を得ています。このような広い支持を受けて標準化が進み、比較的効率良くさまざまなレベルのサプライ チェーン (コンポーネント、サブシステム、プラットフォーム) を実現しています。VPX の成功の鍵は、市販の在庫製品、広範な国際的サプライヤ ベースの育成、市場投入時間の短縮、エコシステムの進化のさらなる促進といった強い信頼でした。
電子機器業界では、50 年以上にわたり熱収縮チューブが主要な製品としての地位を保ち続けています。シーリングや保護、絶縁、張力緩和に加え、ワイヤとケーブルの識別でも使用されています。
新世代のミニチュアおよびナノミニチュア コネクタは現在、ギガビットおよび 10G イーサネットなどの 100 オーム データ バスの高速 I/O のニーズをサポートします。このようなコネクタには、ノイズキャンセリング、漏話の低減、信号の整合性維持に関して劣悪な環境での長年テストされた堅牢な設計が使用されています。
軍用および航空宇宙用途の電子回路実装の成長傾向は、マルチ端子同軸相互接続を利用できるようになったことにあります。キー ドライバは、バックプレーン/ドーターカード インタフェースで RF 切断機能を提供する目的のものです。これにより、フロント パネル (ドーターカード上面) のケーブルが必要なくなり、取付および取外しが簡単になります。
電子の小型化により、さらに多くの機能がより小さいパッケージに詰め込まれるようになったため、小型のコネクタが必要になっています。サイズと重量の削減は、軍事/航空宇宙の用途において重要な要因です。サブミニチュア D コネクタは、超小型 D コネクタへと移行しました。現在、スペースと重量を最大限に節約することが重要な設計要因である用途において、極小コネクタはスペースと重量をさらに劇的に削減しています。