sensores RTD y termopares

Preguntas frecuentes sobre sensores RTD y termopares

Sensores RTD

Descripción general del producto

¿Qué es un RTD?

Un RTD (sensor de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que la temperatura cambia. La resistencia aumenta a medida que la temperatura del sensor sube. La relación resistencia-temperatura es notoria y repetible con el tiempo.
Un RTD es un dispositivo pasivo. No produce una salida por sí mismo. Los dispositivos electrónicos externos se utilizan para medir la resistencia del sensor haciendo pasar una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar una tensión.

Sensores termopar

Descripción general del producto

¿Qué es un termopar?

Un termopar es un dispositivo que consta de dos conductores diferentes (a menudo de aleaciones metálicas) que producen un voltaje proporcional a una diferencia de temperatura entre cualquiera de los extremos del par de conductores. A diferencia de la mayoría de los otros métodos de medición de temperatura, son automotores, es decir, no requieren ninguna forma externa de excitación.

¿Cuál es la diferencia entre un termopar y un sensor RTD?

Las tres diferencias principales entre los sensores RTD y los termopares son la capacidad de rango de temperatura, la precisión y estabilidad, y el tiempo de respuesta.

 

  RTD Termopar
Temperatura Rango de temperatura reducido: de -200 °C a 600 °C Rango de temperatura más amplio de -200 °C a 2,000 °C
Precisión y estabilidad De mayor precisión y estabilidad durante muchos años Puede presentar menor precisión y deriva con el tiempo
Tiempo de respuesta De 1 a 7 segundos Menos de un segundo

Conceptos básicos del sensor RTD

¿Qué es un elemento RTD?

Un elemento es el componente que realiza la medición. Según la función que va a desempeñar y la tecnología empleada en su fabricación, un elemento puede tener bobinas o diferentes patrones para proporcionar una señal, que luego se utiliza para medir los cambios en diferentes propiedades de la energía.

¿Cuáles son los tipos de elementos RTD más comunes?

Los dos tipos más comunes de elementos de sensor RTD son los de placa delgada y los bobinados de alambre en vidrio. Los bobinados, por lo general, vienen en dos tipos: vidrio y cerámica.  Los elementos bobinados requieren mucha mano de obra y suelen ser más caros que los de película delgada.

Un elemento de película delgada se fabrica mediante una tecnología denominada fotolitografía, que hace que el elemento de detección sea más resistente, de menor tamaño, más preciso y más rentable que los elementos tradicionales bobinados.

¿Cuál es la ventaja de utilizar una configuración de 3 cables en comparación con una de 2 cables en un sensor RTD?

Los cables de conexión pueden introducir errores en las mediciones de resistencia y temperatura. Cuanto más largos sean los cables de conexión, mayor será el aumento de la resistencia medida, lo que dará lugar a una lectura de temperatura superior al valor real. Incorporar un tercer cable de conexión puede compensar los efectos de los dos primeros y mejorar la precisión de la medición.

Conceptos básicos sobre termopares

¿Cuáles son los tipos de termopares más comunes?

TE Connectivity utiliza cuatro tipos estándar de calibración de termopar: J, K, T y E. La selección del tipo de termopar considera materiales, rangos de temperatura nominal, tolerancias, calibre del cable, entorno de la aplicación y construcción. 

¿Cuáles son las diferencias entre un termopar con conexión a tierra y uno sin conexión a tierra?

Un termopar con conexión a tierra coloca la unión en contacto directo con la cubierta metálica protectora. Aunque se obtiene un tiempo de respuesta más rápdo, una punta conectada a tierra es susceptible a las fuerzas electromotrices (EMF) en el medio ambiente, lo que podría causar errores en la medición. Por lo tanto, una unión sin conexión a tierra es aquella que no tiene contacto con la cubierta de metal. Tendrá un tiempo de respuesta más lento, pero es menos probable que proporcione lecturas erróneas. 

¿Qué son las uniones frías y las uniones calientes?

Una unión es un punto en el que se unen dos metales diferentes. En un termopar, una unión fría (también conocida como unión de referencia) se mantiene a una temperatura conocida y estable. La temperatura estándar es de 32 °F (0 °C). Una unión caliente (también conocida como unión de medición) detecta la temperatura de un objeto o un entorno desconocido.