t

Tendencia

Habilitación de nuevas comodidades

Con adaptadores de enchufe conmutables controlados por un dispositivo móvil, los propietarios obtienen comodidad en el funcionamiento de las luces con la ventaja de ahorrar dinero al aislar las fuentes de alimentación de modo conmutado de la red eléctrica. Tecnología para la mente obsesionada con los gadgets

Se ha hablado mucho en la prensa sobre el Internet de las cosas (IoT). Para el sector de la automatización, el Internet de las cosas está permitiendo el desarrollo de una colección de productos que se utilizan para controlar las características del hogar. Estos dispositivos están conectados a la nube, generalmente a través de un enrutador, lo que permite al usuario controlar estos productos desde un dispositivo móvil. El primer dispositivo que tuve en mis manos fue un termostato inteligente habilitado para el Internet de las cosas que proporcionó un mejor control sobre mi calefacción y me dio acceso remoto. Volver a casa a una casa cálida después de un viaje de invierno a Dinamarca en enero fue definitivamente una ventaja adicional. Para este ejemplo de automatización, había seleccionado Hive, no el termostato más atractivo del mercado, pero era el único disponible en el Reino Unido (UK) en ese momento. Hive ha sido recientemente rediseñado, por el diseñador de Jawbone, dando un efecto visual mucho más agradable. Más importante aún, me dio el control sobre mi calefacción central que se adaptaba a mi estilo de vida. Mi casa estaba caliente cuando yo quería que lo fuera y no estaba consumiendo energía cuando estaba vacía.

Soluciones de iluminación automatizadas para el hogar.

Gasté el dinero ahorrado en personalizar aún más mis tomacorrientes de RF a control remoto a una versión del Internet de las cosas que incluía un sensor de movimiento. Para esto, compré el Belkin Wemo Switch y el Insight Switch. Estos son grandes, pero los cuerpos de plástico blanco son bastante discretos en una habitación. Ahora, cuando entro a mi casa después del anochecer con los brazos llenos, las luces se encienden automáticamente. Cuando estoy fuera del país, el sistema controlado por la nube enciende y apaga las luces en diferentes momentos, dando la impresión de que alguien está en la casa. Complementé este sistema con un riel de cortina motorizado al construir el sistema de control yo mismo, pero aún utilizando los tomacorrientes del Internet de las cosas. Ahora, las cortinas de la planta baja se abren antes de bajar las escaleras, saludándome todas las mañanas con la luz del sol.

Este control adicional de calefacción me ha ahorrado casi $ 180 al año en mi factura de combustible.

El Internet de las cosas tiene su lado negativo. La conexión de banda ancha donde vivo no es excelente. A pesar de que los dispositivos Wemo están conectados a mi LAN por wifi cuando mi móvil está conectado a la misma LAN, todo el control se realiza a través de la nube. Por lo tanto, encender las luces no siempre es tan rápido como me gustaría y si pierdo Internet, pierdo el control de mi casa y me quedo sentado en la oscuridad. Este problema se está resolviendo con una afluencia de centros domésticos en el mercado. Uno de los más interesantes es de una compañía alemana llamada Qivicon. Con los centros domésticos, toda la inteligencia y el control están en el hardware y no en la nube; por lo tanto, incluso sin conexión a Internet, todavía tienes el control total de tu hogar. Nunca he usado este hardware, pero la razón por la que digo que es interesante es por las marcas que trabajan con él. Estos incluyen no solo Netatmo, Osram, Philips, Samsung, sino también T Mobile, Miele, Sonos y EnBW. Con una gama tan amplia, nunca ha sido tan fácil tener un hogar totalmente conectado.

TE Connectivity ofrece soluciones innovadoras para automatizar los sistemas de iluminación.

La automatización del hogar transforma y revitaliza completamente el entorno de tu hogar. Ya sea que se trate de ahorrar dinero en tus facturas de energía, mejorar la eficiencia de las tareas rutinarias, implementar una seguridad rudimentaria en el hogar o simplemente mejorar el bienestar de una habitación, hay un producto de automatización del hogar para ayudarte. Además, el mercado de la automatización del hogar se está expandiendo exponencialmente a medida que más y más personas ven la necesidad de una mayor personalización e interactividad con su entorno doméstico. Junto con el creciente número de productos de automatización del hogar, hay una serie de habilitadores de mercado, como el Internet de las cosas y big data, que están brindando a esas empresas de nueva creación nuevas oportunidades para la innovación. Con una selección tan grande de proveedores para elegir, creo que es importante tener los componentes correctos que le den a tu diseño la forma y la función para que se destaque. TE tiene una amplia gama de productos para este mercado y me gustaría guiarte a través de cómo se pueden utilizar para potenciar tu automatización del hogar.

Relé RT1 de TE Connectivity

Relé RT1 de TE Connectivity

La iluminación es una parte importante del bienestar del entorno del hogar y con la iluminación moviéndose hacia dispositivos exclusivamente LED, vemos un aumento de las corrientes de alta irrupción provenientes de la carga capacitiva de los conductores. Los relés de potencia de entrada y entrada RT1 han sido diseñados con tecnología de contacto avanzada, lo que les permite cambiar las entradas de hasta 165 A y lo hace ideal para controladores de edificios y tomacorrientes inteligentes. Estos tomacorrientes y controladores alimentan las lámparas y la iluminación que convierten tu hogar en un entorno cálido y luminoso.

Relés IM y PE de TE Connectivity

Para el termostato inteligente, no se trata de cambiar la potencia, sino más bien, del diseño visual. Con el aumento de la automatización del hogar, el término “acné de pared” está pasando a primer plano. Hay demasiados dispositivos grandes colgando de nuestras paredes y los días del termostato blanco cuadrado están contados. Como mencioné, tengo Hive, que acaba de actualizarse con una nueva versión de su módulo de termostato. Esta nueva versión fue diseñada por el diseñador de Jambox y, por lo tanto, se ve muy bien, pero en general prefiero el diseño simple y elegante del Tado basado en Alemania. En el siglo 21, los diseños elegantes y de bajo perfil son cada vez más deseables. Con sus bajos factores de forma, los relés IM y PE de TE pueden ayudar a satisfacer estas necesidades.

Termopila TS de TE Connectivity

Termopila TS de TE Connectivity

Los termostatos inteligentes están entrando en el mundo del “big data” mediante la recopilación de información sobre cómo usamos nuestros hogares. Esta nueva ola de termostatos detecta no solo la temperatura, sino también la ocupación y humedad. La ocupación se realiza tradicionalmente con un sensor PIR, pero ¿alguien realmente diría que la solución es lo suficientemente buena? Incluso en situaciones ideales, los sensores PIR no proporcionan el nivel de control necesario; A menudo me he sentado en mi oficina agitando frenéticamente mis brazos hacia el sensor para que las luces vuelvan a encenderse. Por lo tanto, un sensor PIR detecta solo movimiento, no ocupación. Una posible solución sería utilizar una termopila en lugar de un sensor PIR. En su estado más simple, una termopila es una serie de pares térmicos conectados en serie, empaquetados con un termistor como referencia. Por lo tanto, puede detectar diferencias de temperatura en una habitación y se puede utilizar para detectar a una persona, ya sea que esté en movimiento o no.

PTH de TE Connectivity

PTH de TE Connectivity

La medición de temperatura y humedad en el mismo encapsulado es una forma común de ahorrar espacio, pero ¿por qué no agregar funcionalidad agregando presión en el mismo chip con PTH de TE? Este producto tiene un consumo de energía ultrabajo y es ideal para productos alimentados por batería sin dejar de estar disponible en un encapsulado SMD.

Con el creciente número de nodos inalámbricos en un hogar, la duración de la batería se ha convertido en una consideración de diseño muy importante. Nadie quiere pasar su vida cambiando baterías. La recolección de energía se ha utilizado en interruptores inalámbricos y en sensores de puertas y ventanas. 

Película piezometalizada de TE Connectivity

Película piezometalizada de TE Connectivity

Los elementos de película piezoeléctrica de TE generan una pequeña cantidad de energía que se puede utilizar para enviar una señal inalámbrica a un concentrador central. La película piezoeléctrica proporciona la potencia para la unidad, eliminando así la necesidad de baterías. La película piezoeléctrica de TE tiene un nivel de sensibilidad que se puede utilizar para detectar vibraciones, que es una forma innovadora y discreta de detectar movimiento en el hogar.

Interruptor táctil FSM de TE Connectivity

Interruptor táctil FSM de TE Connectivity

Como los productos de automatización del hogar generalmente se adaptan a la casa, estos siempre son inalámbricos. Durante la configuración, deben acoplarse a un concentrador o enrutador central. Nuestra gama de interruptores táctiles FSM es una forma ideal de accionar el hardware. La gama FSM tiene versiones de montaje en superficie, perfil bajo, tamaño de encapsulado 6x6 mm y 4.5x2.5 mm. Esta gama proporciona a los ingenieros la flexibilidad para diseñar una carcasa exterior atractiva para sus productos de automatización del hogar. Un ejemplo de este producto en uso sería el botón Amazon Dash, que es una forma muy creativa de hacernos comprar. La unidad es básicamente un interruptor táctil con radio wifi. Lo colocas cerca de un artículo consumible, como el café que bebes y tan pronto como se te acabe. Simplemente presiona el botón y un pedido se enviará directamente a Amazon. Actualmente, el producto no está disponible en Europa, solo nos queda esperar.

En el mercado de la automatización del hogar, la mayoría de los dispositivos son bastante grandes, lo que contribuye al efecto “acné de pared”. No ha habido un impulso para hacer estos dispositivos más compactos. Sin embargo, un proveedor de servicios en la nube solicitó que se fabricara una tomacorriente inteligente a la mitad del tamaño original. Esto plantea una pregunta difícil: ¿cómo podemos cumplir con todos los requisitos de funcionalidad mientras nos mantenemos dentro de las limitaciones físicas? TE puede ayudar a resolver estos problemas con nuestros dispositivos de interconexión.

Conector de apilamiento de TE Connectivity

Conector de apilamiento de TE Connectivity

En primer lugar está nuestra gama de conectores de placa a placa: el conector de apilamiento de 0.4 mm es un conector de doble fila de perfil bajo con una variedad de posiciones disponibles. Si necesitas un dispositivo de paso más grande, nuestros cabezales y enchufes de pines AMPMODU estándar están disponibles en un paso de 2.54 mm y múltiples opciones de posición. Para reducir el número de componentes, puedes considerar el uso de nuestro conector de placa a placa compresiva. Estos son conectores de un solo lado que utilizan contactos de resorte para conectarse a las almohadillas en una PCB contigua, mientras conducen 2 amperios. Disponible de 2 a 10 posiciones.

FPC de TE Connectivity

FPC de TE Connectivity

Las pantallas se utilizan a menudo como interfaz hombre-máquina (HMI). Estos tienen circuitos flexibles de paso fino que luego deben conectarse a una PCB. El FPC de TE tiene pasos de 0.25 mm a 1.25 mm con una variedad de posiciones disponibles. Dependiendo de tu proceso de montaje, querrás seleccionar la versión de inserción de fuerza baja (LIF) o la de inserción de fuerza cero (ZIF). Los cables no se utilizan a menudo en productos de automatización del hogar, excepto cuando se conectan baterías o cuando se utiliza una antena de cable simple. En ese caso, se necesita una conexión de cable a placa.

Micro-SLP de TE Connectivity

Micro-SLP de TE Connectivity

El conector Micro-SLP o AMPSLIM sería ideal, proporcionando una altura acoplada de solo 1.4 mm. Hacer conexiones de cable de esta manera permite que los conjuntos de cables se produzcan por separado y la parte de acoplamiento del conector se puede soldar por reflujo a la PCB. Esto permite al operador unir rápida y simplemente las piezas de acoplamiento en lugar de soldar cables a la PCB, ahorrando así tiempo y dinero en el proceso de fabricación.

Innovación para tecnologías emergentes

Todos los días se crean productos innovadores para automatizar el hogar, y todos los días, estos productos necesitan componentes igualmente innovadores. La amplia gama de componentes electrónicos de TE complementa y habilita estas nuevas tecnologías emergentes. Estoy muy emocionado de ver hacia dónde irá este mercado, ya que seguramente estará limitado solo por nuestra imaginación.