RTDs e termopares

Perguntas frequentes sobre RTDs e termopares

RTDs

Visão Geral do Produto

O que é um RTD?

Um RTD (Resistance Temperature Detector – Detector de temperatura por resistência), também conhecido como termorresistência, é um sensor cuja resistência muda conforme a temperatura. A resistência aumenta à medida que a temperatura do sensor aumenta. A relação entre resistência e temperatura é bem conhecida e pode ser repetida ao longo do tempo.
Um RTD é um dispositivo passivo. Ele não produz uma saída por conta própria. Dispositivos eletrônicos externos são usados para medir a resistência por meio de uma pequena corrente elétrica que passa pelo sensor para gerar uma tensão.

Termopares

Visão Geral do Produto

O que é um termopar?

Um termopar é um dispositivo que consiste em dois condutores diferentes (geralmente ligas metálicas) que produzem uma tensão proporcional a uma diferença de temperatura entre as extremidades do par de condutores. Diferentes da maioria dos outros métodos de medição de temperatura, os termopares são autoalimentados e não exigem qualquer forma externa de estimulação.

Quais são as diferenças entre um termopar e um sensor RTD?

As principais diferenças entre termopares e RTDs são suas capacidades em termos de faixa de temperatura, precisão e estabilidade, e tempo de resposta.

 

  RTD Termopar
Temperatura Faixa de temperatura restrita: -200 °C a 600 °C Faixa de temperatura mais ampla, de -200 °C a 2000 °C
Precisão e estabilidade Capaz de oferecer maior precisão e de manter a estabilidade por muitos anos Pode apresentar menor precisão e sofrer desvios ao longo do tempo
Tempo de resposta 1 a 7 segundos Menos de um segundo

Noções básicas sobre RTD

O que é um elemento RTD?

Um elemento é o componente que efetivamente realiza a medição. Dependendo da função que irá desempenhar e da tecnologia empregada na sua fabricação, um elemento pode apresentar bobinas e/ou diferentes padrões para gerar um sinal, que é então utilizado para medir as variações em diferentes propriedades da energia.

Quais são os tipos de elementos RTD mais comuns?

Os dois tipos mais comuns de elementos sensores RTD são os de película fina e os de fio enrolado em vidro. Os elementos de enrolamento de fio normalmente são de dois tipos: vidro e cerâmica.  Os elementos com enrolamento de fio exigem muito trabalho e tendem a ser mais caros do que os elementos de película fina.

Um elemento de película fina é fabricado utilizando uma tecnologia denominada fotolitografia. Essa tecnologia permite que o elemento de detecção seja mais robusto, com dimensões menores, mais preciso e mais econômico do que os elementos tradicionais de enrolamento de fio.

Qual é a vantagem de utilizar uma configuração de 3 fios em vez de uma de 2 fios em um sensor RTD?

Os fios de ligação podem introduzir erros nas medições de resistência e temperatura. Quanto mais longos forem os fios de medição, maior será o aumento na resistência medida, resultando em uma leitura de temperatura mais alta do que o valor real. A incorporação de um terceiro fio de medição pode compensar os efeitos dos dois primeiros, melhorando a precisão da medição.

Noções básicas sobre termopares

Quais são os tipos mais comuns de termopares?

A TE utiliza quatro tipos padrão de calibração de termopares: J, K, T e E. A seleção de um tipo de termopar normalmente envolve requisitos relativos a materiais, faixas de temperatura de operação, tolerâncias, diâmetro do fio, ambiente de aplicação e construção. 

Quais são as diferenças entre um termopar com aterramento e um termopar sem aterramento?

Um termopar aterrado coloca a junção em contato direto com a embalagem — uma bainha metálica protetora. Embora isso permita um tempo de resposta mais rápido, uma ponta aterrada pode ser suscetível a forças eletromotrizes (FEM) presentes no ambiente, o que pode causar possíveis erros na medição. Uma junção sem aterramento é aquela que não tem contato direto com a caixa metálica. Ele terá um tempo de resposta mais lento, mas é menos provável que forneça leituras erradas. 

O que são junções frias e junções quentes?

Uma junção é um ponto em que dois metais diferentes são unidos. Em um termopar, uma junção fria (também conhecida como junção de referência) é mantida a uma temperatura conhecida e estável. A temperatura padrão é de 0 °C (32 °F). Uma junção quente (também conhecida como junção de medição) detecta a temperatura de um objeto ou ambiente desconhecido.