Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Listagem de produtos
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
Projetado para proporcionar condições de trabalho seguras para os instaladores e, ao mesmo tempo, proteger os conectores fotovoltaicos
Nossas travas de segurança Solarlok são projetadas para proteger os conectores fotovoltaicos desconectados de serem expostos ao ambiente após a instalação e antes da energização. Esses conectores são fáceis de instalar e de desacoplar com a ferramenta de desacoplamento apropriada (1971903-1).
Na maioria dos casos, durante a instalação do chicote ou do cabo fotovoltaico, os conectores são deixados desconectados antes da energização, o que pode fazer com que sejam contaminados por elementos externos (ou seja, umidade, poeira). Nosso projeto pode ajudar a reduzir a exposição do instalador a interfaces indesejadas, como fios energizados, até que o chicote ou o cabo fotovoltaico com conectores esteja pronto para ser conectado.
Conectores Fotovoltaicos SOLARLOK
Pergunta: As travas de segurança SOLARLOK da TE Connectivity são usadas para qual finalidade?
Resposta: As travas são plugues que protegem os conectores fotovoltaicos durante a instalação, ajudando a evitar poeira, umidade e contato acidental antes que o sistema seja energizado.
Pergunta: Por que devo usar as travas de segurança SOLARLOK em vez de deixar os conectores expostos?
Resposta: Quando não conectados ou quando expostos ao meio ambiente, conectores e terminais fotovoltaicos podem se degradar, comprometendo sua integridade. Sem as tampas protetoras, eles se tornam pontos de entrada para poeira, umidade e degradação por raios UV. Isso compromete as vedações internas e a condutividade, criando pontos quentes ou pontos de arco posteriormente.
Os travas de segurança SOLARLOK da TE ajudam a prolongar a vida útil do conector, reduzem o risco ao instalador e oferecem suporte a uma implementação mais rápida e segura em comparação com conectores desprotegidos.
Pergunta: As travas de segurança SOLARLOK são compatíveis com outras marcas?
Resposta: Sim, elas foram projetadas para serem compatíveis com a Interface Solar Padrão SSI, ou seja, conectores fotovoltaicos padrão, incluindo muitas variantes usadas pelos principais fabricantes de placas solares.
Pergunta: Como faço para remover as travas de segurança?
Resposta: Para conectores da TE, você pode usar as ferramentas padrão da TE, como um acoplador de cabo. Para conectores que são da TE, siga as orientações sobre ferramentas fornecidas pelo fabricante.
Pergunta: Elas afetam o desempenho de longo prazo do sistema fotovoltaico?
Resposta: Não, as travas de segurança SOLARLOK não têm impacto sobre o desempenho de longo prazo do sistema fotovoltaico. Seu principal objetivo é ajudar a reduzir as falhas na fase de instalação.
Pergunta: Elas são resistentes a intempéries?
Resposta: Sim, elas oferecem vedação total (IP68) e resistência aos raios UV, de modo que os conectores permanecem protegidos mesmo se expostos por dias ou semanas no local.
Pergunta: Quem se beneficia mais com o uso das travas de segurança TE SOLARLOK?
Resposta: Instaladores de energia solar, empresas EPCs e equipes de OEM que buscam minimizar o retrabalho, as reclamações de garantia e os riscos de segurança durante a instalação.
Pergunta: Como as travas de segurança SOLARLOK se comparam às alternativas?
Resposta: As travas de segurança SOLARLOK travam com segurança no lugar, protegem os anéis de vedação e oferecem opções de etiquetagem para melhorar o gerenciamento do circuito.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados