注目の製品: 無限スイッチ ハウジング

M スタイル無限スイッチ用リセプタクル ハウジング

TE の新しい M スタイル無限スイッチ用 3 極および 4 極リセプタクル ハウジングはポジティブ ロック Mark II リセプタクル用に設計されていますが、FASTON リセプタクルにも対応しています。一部の競合ハウジングとは異なり、この新しい TE のハウジングは、最大 2 本の 14 AWG ワイヤに対応しています。

December 06, 2016

TE Connectivity (TE) は、M スタイル無限スイッチ用 3 極および 4 極リセプタクル ハウジングを発表します。この新しいハウジングはポジティブ ロック Mark II リセプタクル用に設計されていますが、FASTON リセプタクルにも対応しています。一部の競合ハウジングとは異なり、この新しい TE のハウジングは、最大 2 本の 14 AWG ワイヤに対応しています。これらのスイッチは、7 つもの .250 接続用タブを提供します。このハウジングは、電気コンロ、室内暖房器具、ホット プレートなどの用途に使用されます。