スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
TE について
新製品ニュース
プレスリリース(日本)
プレスリリース(グローバル)
2021年1月29日
優れた伝送特性(SI)の高速並列基板対基板接続を提供
2021年1月26日
産業用液面レベル検知アプリケーション向けに設計された堅牢で信頼性の高いスイッチ
2021年1月22日
市場からの需要に応え、高精度で安定した性能を提供
2020年12月17日
2020年12月3日
定格電流の範囲が 1ピッチにつき5.2A ~ 46A、最大 3400W に対応する製品を提供
2020年10月26日
セルラー IoT 機器における 周波数帯域 600 MHz~6 GHz に対応
2020年10月23日
NVMe (不揮発性メモリ エクスプレス) ストレージ ソリューションの性能最適化を促進
2020年10月15日
ニューノーマル社会において欠かせないエッセンシャル・テクノロジーを紹介
2020年9月24日
基板対基板および基板対バスバーの高電力用途向けに柔軟な設計ソリューションを提供
2020年8月28日
新しい 6 GHz 帯に 1200 MHz の周波数スペクトルが追加され、Wi-Fi 6がWi-Fi 6Eに拡張
2024年8月6日
TE の KILOVAC CAP120R コンタクタは、配電、エネルギー貯蔵、バッテリー システム向けの信頼性の高いソリューションを提供し、過酷な環境での信頼性に対する要求を満たします。
2024年5月2日
この製品群の拡大により、電力会社は、部品数を少なく抑えながら幅広い用途に対応できるようになることから、物流が合理化されるメリットがあります。
2024年3月28日
当社は、急速に進化するグローバル環境における技術革新の現状に関するさまざまな見解を発表しています。その中に、産業技術インデックス 年次レポートがあります。
2024年1月25日
IEEE 認定の新しいスマートグリッド対応コンパクト エルボ コネクタにより、利用可能なスペースを有効に活用できます。これらの堅牢なコネクタは小型の開閉器への導入を前提として設計されて 35 kV の IEEE 認定を受けており、幅広い取り付けオプションを提供します。
2023年9月11日
効率的に施工できて設計の柔軟性を高める TE Connectivity の太陽光発電向けプラグアンドプレイ絶縁ピアシング コネクタをご覧ください。
2023年5月9日
TE Connectivity の V0+ 材料は、小動物が関連してエネルギー インフラで発生する火災を防止する先進的なツールです。野生動物および資産保護に向けた新たな材料組成です。
2023年1月10日
戦略的買収によって 当社のスマートグリッド監視、保護、オートメーション機能を拡大します。
2022年10月18日
新しいシールド パネルと PCB 製品拡充により、既存の 369 シリーズ コネクタの堅牢で汎用的な設計を補完しながら、さらに軽量化とサイズ形状の小型化を進め、コネクタの機能を拡張します。
2022年9月20日
Raychem ケーブルは、民間および航空宇宙用途に対応するように設計されており、USB 2.0 の既存用途にも対応しています。
2022年8月15日
救命と生活改善を目的とした医療機器を最速で市場投入を可能にする先端エンジニアリング能力を備えた当社の Propelus Prototype Center に関する記事をご覧ください。