Caminhão e escavadeira em operação em um canteiro de obras.

Conectividade de Dados para Veículos Pesados

A demanda por uma conectividade de dados robusta em caminhões e equipamentos pesados exige tecnologias projetadas de forma otimizada, capazes de manter os equipamentos atualizados e otimizados para oportunidades, requisitos e ameaças em constante evolução.

Uma nova manhã começa em um canteiro de obras remoto no deserto do Arizona. O engenheiro-chefe chega cedo e imediatamente liga seu tablet para baixar as últimas modificações no plano do projeto. Assim que é ligada, a tela fica em branco, segundos parecem minutos e, durante todo esse tempo, não há indicação de serviço disponível.

 

É claro que ele poderia ter baixado os modelos 3D em seu hotel para poder acessar as informações off-line no site. Mas no campo, onde são necessárias atualizações vitais, os líderes de equipe e os operadores de equipamentos precisam de conexões nas quais possam confiar, conexões que trabalhem tão duro quanto eles e que continuem até o fim do trabalho.

 

Seja em um canteiro de obras ou em um trecho solitário de uma rodovia, os operadores de veículos pesados confiam em equipamentos construídos com sistemas de telemática que lhes permitem acessar informações cruciais em tempo real, para que possam resolver rapidamente as necessidades de material no local, avaliar o desempenho do veículo sob estresse extremo e otimizar as rotas de longa distância de forma eficaz em condições de estrada e clima em constante evolução. Quando as condições são imprevisíveis, especialmente em zonas sem conectividade celular, outras formas robustas e confiáveis de conectividade são importante.

A Corrida para a Conectividade 5G

Em todos os EUA, a implantação da conectividade 5G enfrenta vários desafios inéditos. A principal delas é uma enorme área geográfica com extensões intercaladas de localidades rurais. Esses desafios tornam a implementação irregular. Nos corredores urbanos e suburbanos, especialmente ao longo das costas leste e oeste, o 5G fornece sinais ultrarrápidos, mas nos estados do interior, muitos ainda dependem de sistemas 4G.

 

Em todo o mundo, em 2024, os provedores de telecomunicações habilitaram 2,25 bilhões de conexões 5G, com a América do Norte na liderança da adoção do 5G, com 289 milhões de conexões 5G. A expectativa geral é que a adoção aumente à medida que as redes 5G se tornem mais predominantes.

 

Mas não se trata apenas de habilitar o 5G em mais lugares. Isso também envolve a articulação à medida que as operadoras sem fio se posicionam para o crescimento futuro. Isso significa que, nos campos densos de uma fazenda em Iowa e nos longos trechos de rodovias que cortam Montana, as barreiras para a execução de sistemas de comunicação e monitoramento desatualizados em caminhões e veículos de construção aumentarão drasticamente à medida que as operadoras sem fio fecharem as redes 3G.

 

À medida que os proprietários de frotas olham para o futuro, a principal preocupação é a mudança para a habilitação de tecnologias mais recentes de comunicação de dados, o que significa que, em vez de simplesmente passar de 3G para 4G, agora é o momento de investir em sistemas capazes de executar 5G, de olho na evolução para 6G.

Desafios na Conectividade de Dados para a Engenharia

Ambientes Adversos

Embora muitos dos obstáculos físicos e ambientais convencionais tenham sido resolvidos, como o efeito que os componentes metálicos e a colocação de antenas em caminhões podem ter na interrupção dos sinais sem fio, os operadores de frotas devem se concentrar no impacto do desempenho que a vibração pesada, a poeira, a lama e o ruído eletromagnético podem ter sobre as tecnologias de comunicação complexas, principalmente em equipamentos fora de estrada.

Largura de Banda X Cobertura

O desempenho eficaz no local e na estrada não se trata mais apenas de habilitar uma conexão de dados, mas cada vez mais de gerenciar essa conexão. Com caminhões e equipamentos pesados gerando terabytes de dados de sistemas como câmeras de alta definição, scanners LiDAR e registros do motor, os veículos e equipamentos precisam de sistemas de telemática capazes de executar algoritmos avançados capazes de organizar e priorizar dados cruciais de atividade e desempenho e determinar o que pode ser armazenado em buffer e o que pode ser processado no próprio veículo. Ao gerenciar os dados por meio de protocolos de comunicação avançados e analisar os dados na borda ("edge", ou seja, no próprio computador do veículo) e enviar apenas insights resumidos ou alertas urgentes pela rede, os gerentes de frota podem reduzir a latência dos dados, conservando a largura de banda disponível para as informações mais importantes.

Trator autodirigível

Latência de Dados

A latência é o fator decisivo quando se trata de usar os sistemas de comunicação de forma eficaz quando os riscos são altos. Até mesmo o menor atraso pode se transformar em uma interrupção crítica do serviço quando há maquinário pesado envolvido. Considere os perigos se uma escavadeira robótica de 20 toneladas perdesse a conexão com o operador, mesmo que brevemente, durante a execução de uma tarefa complexa em um local de trabalho ativo.

 

É por isso que a comunicação de latência ultrabaixa - obter dados de A para B agora, e não um segundo depois - é vital para as operações e a tomada de decisões em tempo real. Sem ela, até mesmo a operação mais corriqueira pode se tornar muito mais arriscada se os comandos cruciais de aviso de perigo ou de frenagem ocorrerem tarde demais. Ao pensar na conectividade veículo-veículo (V2V) usada em caminhões, a latência de dados ultrabaixa pode melhorar as operações nas estradas, permitindo a frenagem de emergência e a manutenção da faixa de rodagem. Por exemplo, se um motorista frear repentinamente seu veículo, um sistema de comunicação poderá enviar imediatamente um alerta notificando os outros veículos ao redor do caminhão sobre a ação do motorista, permitindo que eles respondam um segundo antes, o que pode fazer toda a diferença. Isso é possível omente se as redes disponíveis forem rápidas e confiáveis o suficiente para enviar esse alerta instantaneamente.

Segurança Cibernética

Com a conectividade cada vez mais integridade em caminhões e equipamentos pesados e o papel em constante evolução que se espera que essas máquinas desempenhem como centros de dados em movimento, os proprietários de frotas devem se preparar para um novo nível de roubo desconhecido para eles: o roubo cibernético. Qualquer caminhão ou escavadeira que esteja conectado está sob ameaça de ataque de uma grande variedade de malfeitores, conforme observado por Mark Brubaker, gerente sênior de desenvolvimento de negócios da TE. "Afinal de contas, os caminhões movimentam quase 80% das mercadorias intraestaduais e transportam gás natural e combustíveis fósseis, gasolina, alimentos, eletrônicos, produtos farmacêuticos e muito mais. Eles representam um alvo para agentes mal-intencionados que podem tentar usar o software do veículo para interromper o fluxo de mercadorias ou algo pior. No espaço fora de estrada, esse cenário pode significar a interrupção de projetos de construção ou o impedimento de operações agrícolas."

 

Em um caso extremo, isso poderia envolver um ato nefasto de entrar no sistema de comunicações de um caminhão e desativar remotamente os freios de um caminhão de 18 rodas que está rodando em alta velocidade em uma rodovia. Ou, de forma mais sutil, isso pode envolver o roubo de dados de rotas confidenciais, tornando cargas valiosas, de alimentos e eletrônicos a combustível e produtos químicos, vulneráveis ao roubo no destino do transporte. Em ambos os casos, os resultados podem minar a confiança na viabilização de uma conectividade de dados robusta em todas as operações da frota.

Caminho para a Conectividade de Próxima Geração

No mundo hiperconectado de hoje, a largura de banda é a nova potência. Para os proprietários e operadores de frotas, manter-se competitivo significa manter os equipamentos atualizados e otimizados para as necessidades em constante evolução de hoje e para as oportunidades, requisitos e ameaças de amanhã. Isso também significa trabalhar em estreita colaboração com os parceiros certos que entendem o cenário de conectividade em evolução e que podem ajudar a projetar sistemas que abordam desempenho robusto, conexões de borda e segurança de confiança zero. Somente assim as frotas poderão obter a comunicação confiável, preditiva e integrada necessária para operar em ambientes tecnológicos adversos, complexos e avançados.