Bergbauausrüstung

Trend

Optimierte Produktivität für Heavy-Duty-Ausrüstung

Schwere Maschinen wie Landtraktoren und Baumaschinen sind teuer in Anschaffung, Gebrauch und Wartung.

AUTOR

Von Jean-Paul Gervais, TE Connectivity

Optimierte Produktivität für Heavy-Duty-Ausrüstung

Schwere Maschinen wie Landtraktoren und Baumaschinen sind teuer in Anschaffung, Gebrauch und Wartung. Manchmal verwenden die Betreiber millionenschwere Ausrüstung, um entscheidende Arbeiten, etwa im Bauwesen, bei Bergbaugrabungen und der Landwirtschaft, durchzuführen. Bei anderen Endanwendungen wie Feuer und Rettung stehen Menschenleben und Sicherheit auf dem Spiel.

 

Unerwartete Ausfallzeiten stellen ein Dilemma für Bediener und Reparaturpersonal dar. Wenn Arbeiten an abgelegenen Standorten durchgeführt werden, ist die Rückgabe von Geräten zur Wartung oft keine Option. In der Regel müssen Betreiber die Unterstützung des Kundendienstes anfordern, was zu Verzögerungen und Kosten in ihrem Betrieb führt. Zu den Kosten zählen unter anderem entgangene Einnahmen, Produktivitätsverluste bei Ausrüstung und Personal sowie Kundendienst- und Maschinenkosten.

 

Die Bauindustrie beispielsweise leidet in der Regel unter einer geringen Auslastung von Anlagen, die manchmal nur 60 % beträgt und die betriebliche Rentabilität erheblich beeinträchtigen kann. Wenn die Mitarbeiter die Auslastung der Geräte nur um 1 % erhöhen können, können sie dazu beitragen, die Rentabilität um 2,75 % zu steigern. 

Steckverbinder, die einfach zu montieren und zu reparieren sind

Steckverbinder sind klein, aber verfügen über geballte Leistung und versorgen eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen, Sensoren, Leuchten, Messgeräte, Aktoren, Schalter und Magnete, die in schweren Geräten und Nutzfahrzeugen verwendet werden. Wie können also die DEUTSCH-Steckverbinder von TE Connectivity (TE) dazu beitragen, die Betriebszeit der Geräte zu erhöhen?

Traktor

Vertraut und zuverlässig

Zuverlässigkeit: DEUTSCH-Steckverbinder sind äußerst zuverlässig und bieten außergewöhnliche Leistung in rauen und gnadenlosen Umgebungen über Tausende von Betriebsstunden hinweg. Diese Produkte sind seit mehr als 40 Jahren auf dem Markt und finden sich auf allen Gerätetypen weltweit.

 

Vollständig wartbar

DEUTSCH DT-Produkte sind vollständig wartungsfähig – mit standardmäßigen, einfach zu bedienenden Kontaktentfernungswerkzeugen, die für unser Steckverbinder-Portfolio verwendet werden können. DT-Steckverbinder verfügen über eine Schnittstellendichtung, die austauschbar ist, anstatt am Gehäuse zu kleben. Das bedeutet, dass DEUTSCH-Steckverbinderdichtungen für eine kostengünstigere schnelle Reparatur ausgetauscht werden können, während andere Steckverbinder die komplette Einheit mit höheren Kosten und mehr Zeitaufwand austauschen müssen. 

Datenverbindungen in rauen Umgebungen

Allgemeine Kontakte

DEUTSCH HDP- und DT-Produkte verwenden das bewährte gemeinsame Kontaktsystem der Marke DEUTSCH mit Stiften und Buchsen, die mit Standardwerkzeugen gecrimpt werden können, um eine zuverlässige versiegelte Verbindung zu schaffen. Dies bedeutet, dass es einfacher ist, Mitarbeiter in ihrer Reparatur zu schulen. Des Weiteren können Mitarbeiter Kontakte konsistent und einfach über alle Geräte hinweg reparieren. 

DEUTSCH Kontakte

Einfacher Gebrauch

DEUTSCH HDP-Produkte verfügen über eine Bajonett-Kupplung mit Schnellverbindung und Schnellverschluss, während DT-Produkte über zuverlässige Griffverriegelungen verfügen. Beide sind im Shop und im Feld einfach zu implementieren.

 

DEUTSCH-Produkte sind so konzipiert, dass sie jahrelang zuverlässigen Service in stark vibrierenden, rauen Umgebungen bieten. In dem seltenen Fall, dass ein Anschluss oder eine Dichtung kompromittiert wird, sind sie leicht zu reparieren. MRO-Mitarbeiter können die Kundendienstwerkzeuge von TE und die vollständige technische Anwendungsdokumentation verwenden, um beschädigte Drähte oder Kontakte zu reparieren oder sogar ein neues Terminal zu installieren und die Geräte wieder in Betrieb zu nehmen. Es gibt keine Notwendigkeit, auf erfahrene Techniker zu warten, da die Dokumentation Benutzer durch den einfachen Crimp- und Installationsprozess führt.

 

Weitere Details

Erfahren Sie mehr über  die Produkte   der DEUTSCH DT-Serie  von TE Connectivity sowie über die Produkte  der DEUTSCH HDP20-Serie. Erfahren Sie, warum wir mit unserer hervorragenden Produktreliabilität Marktführer bei der Schaffung und Aufrechterhaltung des Verbrauchervertrauens sind. Bestehen Sie auf das Original: Bestehen Sie auf DEUTSCH! Kaufen Sie Produkte von autorisierten Distributoren  von LADD Distribution und DEUTSCH.