Produkte
Geschichte
Ein Team von Ingenieuren bespricht Pläne für ein neues Energiesammelsystem für Solarparks.
Ein Team von Ingenieuren bespricht Pläne für ein neues Energiesammelsystem für Solarparks.
Wir haben schlanke und dennoch robuste Verbindungssysteme mit vereinfachter Montage entwickelt ... Diese Leistungen tragen dazu bei, dass die Windkraft sowohl in Bezug auf die Kosten als auch auf die Zuverlässigkeit wettbewerbsfähiger wird.

Weltweit sehen Gemeinschaften eine steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien. Um diese Entwicklung besser verstehen zu können, müssen wir uns zunächst mit den erneuerbaren Energien vertraut machen. Dr. Thomas Schoepf, Vice President und Chief Technology Officer für den Fokusbereich Automation & Connected Living (ehemals VP & CTO für den Geschäftsbereich Energy), kennt den aktuellen und zukünftigen Stand der erneuerbaren Energien und die Hindernisse bei der Einführung erneuerbarer Energietechnologien. „Wenn wir von erneuerbaren Energiequellen sprechen“, erklärt Dr. Schöpf, „meinen wir vor allem drei Primärenergiequellen, die zur Verfügung stehen: Wasserkraft, Wind und Sonne. Diese regenerieren sich auf natürliche Weise wieder aufgefüllt. Flüsse fließen, die Sonne scheint und der Wind weht – Tag für Tag.“ 

 

Diese Energiequellen werden immer wichtiger, da der Klimawandel weiterhin negative Auswirkungen auf die Welt hat. Allein die Zunahme wetterbedingter Katastrophen verdeutlicht die menschlichen Kosten der Ignoranz gegenüber der globalen Erwärmung. Darüber hinaus hat die Krise in der Ukraine das Potenzial, den Trend zu erneuerbaren Energien weiter zu beschleunigen, da die Länder versuchen, sich aus der Abhängigkeit von russischem Gas zu lösen.

 

Doch obwohl Bedarf und Nachfrage eindeutig vorhanden sind, liegt noch ein weiter Weg vor uns, bis erneuerbare Energien vollständig als primäre Energiequelle etabliert sind. Ein Grund dafür ist, dass es einige Zeit gedauert hat, bis die Industrie die Implementierungskosten auf ein Niveau gesenkt hat, das für die Unternehmen eine attraktive Rendite für ihre Investitionen bietet.

 

Dr. Schoepf erwähnt, dass „eine weitere Herausforderung die Unbeständigkeit von Wind und Sonne als Energiequellen ist, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, was zu einem Rückgang der Energieproduktion führen kann. Aus diesem Grund benötigen erneuerbare Energieanlagen eine Backup-Quelle oder müssen mit anderen Energiequellen kombiniert werden.

 

Interview mit Dr. Thomas Schoepf lesen oder anhören.

Interview anhören

14:44

Erfahren Sie mehr über die Designherausforderungen und Akzeptanzbarrieren, die den Übergang zu erneuerbaren Technologien bestimmen.

Benachrichtigungen über neue Episoden

Bitte stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von TE zu.

Bitte überprüfen Sie die Fehler oben

Die personenbezogenen Daten, die Sie angeben, werden an TE Connectivity gesendet und von uns in den Vereinigten Staaten verarbeitet, um Ihnen die gewünschten Informationen oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie , um mehr zu erfahren.

Aus rechtlichen Gründen sind wir verpflichtet, Sie um Ihr Einverständnis zu bitten, indem Sie auf das Feld links klicken:

1

Was bedeutet erneuerbare Energie? 

Wenn wir von erneuerbaren Energiequellen sprechen, meinen wir hauptsächlich frei verfügbare Primärenergiequellen wie Wasser-, Wind- und Sonnenkraft. Diese erneuern sich auf natürliche Weise: Flüsse fließen, die Sonne scheint und der Wind weht – Tag für Tag. Bei TE beziehen wir uns hauptsächlich mit Solar- und Windenergie. 

 

 

2

Warum dauert die Umsetzung erneuerbarer Energien lange? 

Wenn wir von der Umsetzung sprechen, meinen wir die industrielle Implementierung. Aus meiner Sicht hat es einfach eine Weile gedauert, die Kosten zu senken. Anfänglich waren Subventionen erforderlich, um den Ausbau und die Skalierung der Solarenergie voranzutreiben. Tatsächlich sind die Stromerzeugungskosten für Photovoltaik heute bereits die niedrigsten – mit einem besonders attraktiven Return on Investment (ROI) in sonnenreichen Regionen. Also mit viel Sonne.  

 

 

3

Was treibt die Nachfrage und den Ausbau erneuerbarer Energien voran?  

Einerseits mussten erneuerbare Energien erst einmal wirtschaftlich attraktiv werden. Der durchschnittliche ROI einer herkömmlichen Solarfarm liegt zwischen 10 und 20 %. Die meisten Anlagen amortisieren sich innerhalb von 5 bis 10 Jahren, danach mindestens die Hälfte und liefern dann 30 Jahre lang kostenlosen Strom. Andererseits wächst das Bewusstsein für die Folgen des Klimawandels – ebenso wie für die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, deren Auswirkungen wir zuletzt deutlich gespürt haben. In den letzten 50 Jahren hat sich die Zahl wetterbedingter Katastrophen verfünffacht. Dies rückt inzwischen alles viel näher an unseren Wohnort, weshalb Unternehmen, Regierungen und Gemeinschaften weltweit sich verstärkt um nachhaltige Lösungen bemühen. Zudem sollte nicht vergessen werden, dass der Krieg in der Ukraine das Potenzial hat, den Trend zu erneuerbaren Energien weiter zu beschleunigen, da Europa seine Abhängigkeit von russischem Gas verringern will.    

 

 

4

Welche sekundäre Herausforderungen beeinflussen die Einführung erneuerbarer Energietechnologien?

Eine davon ist die Volatilität von Wind- und Solarenergie. Da die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht, liegt die tatsächliche Energieerzeugung oft unter der installierten Leistung einer Windturbine oder Solarfarm. Deshalb benötigen diese Anlagen eine Backup-Lösung, etwa großflächige Energiespeicher, oder sie werden mit anderen Energiequellen kombiniert, die in Zeiten geringer Erzeugung einspringen können. Solarfarmen erreichen beispielsweise eine Auslastung von 10 bis 25 %, was bedeutet, dass sie – abhängig vom Standort – nur während 10 bis 25 % des Jahres ihre maximale Leistung liefern. Zum Vergleich: Kernkraftwerke haben eine Kapazität von rund 90 % und sind damit etwa 3,5-mal zuverlässiger als Solarenergie. Ein weiteres Beispiel ist Hornsea 2, derzeit der größte Offshore-Windpark der Welt in der Nordsee, mit einer installierten Leistung von 1,2 Gigawatt. Bei einer angenommenen Kapazitätsauslastung von etwa 40 % kann er rund 400.000 Haushalte in den USA oder 1,1 Millionen Haushalte in der EU mit Strom versorgen.  

 

 

5

Was ist eine Customizable Trunk Solution (CTS) und wie hilft sie bei der Modernisierung von Solarparks? 

Mit der anpassbaren Kabelstranglösung können wir die Installationskosten um bis zu 40 % senken. Und das kann ein wichtiger Faktor sein, ob viele dieser Projekte überhaupt Realität werden. So wird die konventionelle Solarfarm-Architektur vereinfacht, indem wir die Solarstränge direkt am Stammanschluss kombinieren, wodurch die Anzahl der erforderlichen Kabelverbindungen reduziert wird. Die Architektur der CTS ermöglicht die Zentralisierung von Unterbrecherkästen, indem sie am Wandler-Pad gebündelt werden, was die Sicherheit, Effizienz und die Gesamtbetriebskosten des Solarparks verbessert. Dadurch haben unsere Kunden Millionen an Material-, Montage- und Wartungskosten sowie Einsparungen durch effizientere Betriebsabläufe verzeichnet. 

 

 

6

Wie hat sich die Windenergie im Laufe der Zeit verändert, und welchen Beitrag hat TE zu dieser Entwicklung geleistet? 

Windturbinen haben sich von etwa drei Megawatt im Jahr 2010 auf heute 14 Megawatt vergrößert, und es wird prognostiziert, dass sie bis 2030 eine Leistung von 20 Megawatt erreichen werden. Die größte Turbine der Welt ist heute die Haliade-X, eine 14-Megawatt-Turbine mit einem Kapazitätsfaktor von 60 bis 64 %. Mit nur einer Umdrehung kann sie einen britischen Haushalt für zwei Tage mit Strom versorgen. Der Trend geht eindeutig in Richtung Offshore-Windenergie, da die Windgeschwindigkeiten auf See in der Regel gleichmäßiger sind als an Land und somit eine zuverlässigere Energiequelle darstellt. In der Zwischenzeit ist die Nachfrage nach Onshore-Windkraftanlagen zurückgegangen, da die Windkraftanlagen immer größer geworden sind. Das verstärkt den Widerstand in der Bevölkerung und erschwert die Einhaltung der örtlichen Vorschriften. In Deutschland beispielsweise muss der Abstand einer Windturbine zu einem nahe gelegenen Wohngebiet mindestens zehn Mal so groß sein wie die gesamte Höhe der Windkraftanlage.  

 

Zu Ihrer Frage zum Beitrag von TE: Wir haben mit den richtigen Konnektivitätslösungen beigetragen, die in Bezug auf Größe, Spannungslevel und natürlich auch Zuverlässigkeit passend sind. Windkraftanlagen und Verbindungen benötigen eine zuverlässige Leistung und müssen gleichzeitig dem ständigen Verschleiß durch korrosives Salzwasser und immer stärker werdende Stürme widerstehen. Außerdem ist es extrem kostspielig, Personal und Ausrüstung per Hubschrauber auszufliegen. Diese Herausforderungen machen es umso wichtiger, Wartungsanforderungen schnell, zuverlässig und mit möglichst geringem Aufwand zu erfüllen. Je mehr vormontiert werden kann, desto besser. Um diese Herausforderungen zu meistern und die Kosten zu minimieren, haben wir schlanke und dennoch belastbare Verbindungssysteme mit vereinfachter Montage entwickelt. Für die Montage unserer Kabelanschlüsse für Hochspannungsschaltanlagen in Offshore-Windkraftanlagen ist zum Beispiel nur ein Mitarbeiter erforderlich. Diese Effizienzgewinne tragen dazu bei, dass die Windenergie im Vergleich zu herkömmlichen Energiequellen wettbewerbsfähiger wird – sowohl in Bezug auf die Kosten als auch auf die Zuverlässigkeit – und bieten den Akteuren einen Anreiz für den Umstieg. Gleichzeitig arbeiten wir ständig an der Entwicklung von Lösungen, die dem Ausbau der Stromerzeugungskapazität und weiteren Formen der erneuerbaren Energieerzeugung dienen, wie etwa schwimmenden Windkraftanlagen.  

 

 

7

Wie gehen die Produktdesigns von TE auf die Bedürfnisse von Monteuren erneuerbarer Systeme ein?

TE ist seit mehr als 60 Jahren im Energiegeschäft tätig und arbeitet seit jeher eng mit Monteuren zusammen, um deren Bedürfnisse und Schwachstellen sowie die Gesamtbetriebskosten zu verstehen. Im Grunde liegt es in der DNA von TE, konsequent Lösungen zu entwickeln, die diese Probleme angehen. Die Customizable Trunk Solution (CTS) für Solarpars oder die Hochspannungs-Kabelanschlüsse für Offshore-Windturbinen ermöglichen sowohl eine vereinfachte Installation als auch erhebliche Einsparungen bei höchster Zuverlässigkeit. Darüber hinaus bieten wir ein professionelles Schulungsprogramm für Monteure an. Weltweit schulen wir jährlich mehr als 2.500 Teilnehmer in der Anwendung von Hoch- und Mittelspannungsprodukten. 

 

 

8

Wie sieht der Reifegrad bei den erneuerbaren Technologien aus und was treibt ihn an?

Der verfügbare Platz für die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien wird immer mehr zu einer Herausforderung. Daher der Trend zu schwimmenden Offshore-Lösungen für Wind- und Solaranlagen. Diese bringen neue und anspruchsvollere Herausforderungen mit sich, wie z. B. höhere Umweltanforderungen an die Anschlüsse und höhere Spannungen, die zu bewältigen sind. Heute haben wir 72 Kilovolt für Hochspannungsanschlüsse, und für die nächste Generation sprechen wir von 132 Kilowatt. Das ist ungefähr das Doppelte. Das ist für jeden Ingenieur spannend. Wieder einmal können wir mit neuen Materialien, Steckverbinderdesigns und Überwachungssystemen an der Spitze der Technologie stehen und damit zu einer besseren und nachhaltigeren Welt beitragen. 

 

 

9

Was können wir in Zukunft verstärkt erwarten?

Ich glaube, dass wir eine zunehmend symbiotische Beziehung zwischen Erzeugung und Nachfrage erwarten können. Unsere Energienetze werden immer besser darin, zu erkennen, wo, welche und wie viel Energie verfügbar ist – und gleichzeitig, wo, welche und wie viel Nachfrage besteht. Daher werden Erzeugungs- und Lastmanagementsysteme enger zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und die Stromversorgung stabil zu halten.  Das Versorgungsnetz muss nun mit einer zunehmenden Zahl schwer vorhersehbarer erneuerbarer Energiequellen zurechtkommen. Darüber haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen. Gleichzeitig übernimmt Strom eine immer zentralere Rolle in unserem Alltag – auch in der Mobilität. Denken wir nur an E-Fahrzeuge, Beleuchtung, Kochgeräte, Heizungen und Kühlgeräte. Damit einhergehend werden digitale Technologien zunehmend wichtiger und erfordern eine höhere Anzahl an Sensoren an kritischen Verbindungspunkten im Strom- und Verteilnetz. Aus diesem Grund haben wir bei TE unsere Verbindungskomponenten mit integrierten oder nachrüstbaren Sensortechnologien entwickelt. 

 

 

Hat Ihnen dieses Interview gefallen? Lesen Sie den Originalartikel.
Ingenieure diskutieren, wie ein Energiespeichersystem für eine Windenergieanlage aussehen muss.
Technische Innovationen für erneuerbare Energien

Erneuerbare Energiequellen wie die Photovoltaik und die Windkraft stehen im Vordergrund der heutigen dringenden Klimadiskussion. Da die Regierungen weltweit die Verabschiedung von Maßnahmen zur Begrenzung der Kohlenstoffemissionen beschleunigen, tragen innovative saubere Technologien dazu bei, erneuerbare Energien möglich zu machen.

Mehr erfahren
Ein Team von Ingenieuren bespricht Pläne für ein neues Energiesammelsystem für Solarparks.
Ein Team von Ingenieuren bespricht Pläne für ein neues Energiesammelsystem für Solarparks.
Wir haben schlanke und dennoch robuste Verbindungssysteme mit vereinfachter Montage entwickelt ... Diese Leistungen tragen dazu bei, dass die Windkraft sowohl in Bezug auf die Kosten als auch auf die Zuverlässigkeit wettbewerbsfähiger wird.

Weltweit sehen Gemeinschaften eine steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien. Um diese Entwicklung besser verstehen zu können, müssen wir uns zunächst mit den erneuerbaren Energien vertraut machen. Dr. Thomas Schoepf, Vice President und Chief Technology Officer für den Fokusbereich Automation & Connected Living (ehemals VP & CTO für den Geschäftsbereich Energy), kennt den aktuellen und zukünftigen Stand der erneuerbaren Energien und die Hindernisse bei der Einführung erneuerbarer Energietechnologien. „Wenn wir von erneuerbaren Energiequellen sprechen“, erklärt Dr. Schöpf, „meinen wir vor allem drei Primärenergiequellen, die zur Verfügung stehen: Wasserkraft, Wind und Sonne. Diese regenerieren sich auf natürliche Weise wieder aufgefüllt. Flüsse fließen, die Sonne scheint und der Wind weht – Tag für Tag.“ 

 

Diese Energiequellen werden immer wichtiger, da der Klimawandel weiterhin negative Auswirkungen auf die Welt hat. Allein die Zunahme wetterbedingter Katastrophen verdeutlicht die menschlichen Kosten der Ignoranz gegenüber der globalen Erwärmung. Darüber hinaus hat die Krise in der Ukraine das Potenzial, den Trend zu erneuerbaren Energien weiter zu beschleunigen, da die Länder versuchen, sich aus der Abhängigkeit von russischem Gas zu lösen.

 

Doch obwohl Bedarf und Nachfrage eindeutig vorhanden sind, liegt noch ein weiter Weg vor uns, bis erneuerbare Energien vollständig als primäre Energiequelle etabliert sind. Ein Grund dafür ist, dass es einige Zeit gedauert hat, bis die Industrie die Implementierungskosten auf ein Niveau gesenkt hat, das für die Unternehmen eine attraktive Rendite für ihre Investitionen bietet.

 

Dr. Schoepf erwähnt, dass „eine weitere Herausforderung die Unbeständigkeit von Wind und Sonne als Energiequellen ist, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, was zu einem Rückgang der Energieproduktion führen kann. Aus diesem Grund benötigen erneuerbare Energieanlagen eine Backup-Quelle oder müssen mit anderen Energiequellen kombiniert werden.

 

Interview mit Dr. Thomas Schoepf lesen oder anhören.

Interview anhören

14:44

Erfahren Sie mehr über die Designherausforderungen und Akzeptanzbarrieren, die den Übergang zu erneuerbaren Technologien bestimmen.

Benachrichtigungen über neue Episoden

Bitte stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von TE zu.

Bitte überprüfen Sie die Fehler oben

Die personenbezogenen Daten, die Sie angeben, werden an TE Connectivity gesendet und von uns in den Vereinigten Staaten verarbeitet, um Ihnen die gewünschten Informationen oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie , um mehr zu erfahren.

Aus rechtlichen Gründen sind wir verpflichtet, Sie um Ihr Einverständnis zu bitten, indem Sie auf das Feld links klicken:

1

Was bedeutet erneuerbare Energie? 

Wenn wir von erneuerbaren Energiequellen sprechen, meinen wir hauptsächlich frei verfügbare Primärenergiequellen wie Wasser-, Wind- und Sonnenkraft. Diese erneuern sich auf natürliche Weise: Flüsse fließen, die Sonne scheint und der Wind weht – Tag für Tag. Bei TE beziehen wir uns hauptsächlich mit Solar- und Windenergie. 

 

 

2

Warum dauert die Umsetzung erneuerbarer Energien lange? 

Wenn wir von der Umsetzung sprechen, meinen wir die industrielle Implementierung. Aus meiner Sicht hat es einfach eine Weile gedauert, die Kosten zu senken. Anfänglich waren Subventionen erforderlich, um den Ausbau und die Skalierung der Solarenergie voranzutreiben. Tatsächlich sind die Stromerzeugungskosten für Photovoltaik heute bereits die niedrigsten – mit einem besonders attraktiven Return on Investment (ROI) in sonnenreichen Regionen. Also mit viel Sonne.  

 

 

3

Was treibt die Nachfrage und den Ausbau erneuerbarer Energien voran?  

Einerseits mussten erneuerbare Energien erst einmal wirtschaftlich attraktiv werden. Der durchschnittliche ROI einer herkömmlichen Solarfarm liegt zwischen 10 und 20 %. Die meisten Anlagen amortisieren sich innerhalb von 5 bis 10 Jahren, danach mindestens die Hälfte und liefern dann 30 Jahre lang kostenlosen Strom. Andererseits wächst das Bewusstsein für die Folgen des Klimawandels – ebenso wie für die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, deren Auswirkungen wir zuletzt deutlich gespürt haben. In den letzten 50 Jahren hat sich die Zahl wetterbedingter Katastrophen verfünffacht. Dies rückt inzwischen alles viel näher an unseren Wohnort, weshalb Unternehmen, Regierungen und Gemeinschaften weltweit sich verstärkt um nachhaltige Lösungen bemühen. Zudem sollte nicht vergessen werden, dass der Krieg in der Ukraine das Potenzial hat, den Trend zu erneuerbaren Energien weiter zu beschleunigen, da Europa seine Abhängigkeit von russischem Gas verringern will.    

 

 

4

Welche sekundäre Herausforderungen beeinflussen die Einführung erneuerbarer Energietechnologien?

Eine davon ist die Volatilität von Wind- und Solarenergie. Da die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht, liegt die tatsächliche Energieerzeugung oft unter der installierten Leistung einer Windturbine oder Solarfarm. Deshalb benötigen diese Anlagen eine Backup-Lösung, etwa großflächige Energiespeicher, oder sie werden mit anderen Energiequellen kombiniert, die in Zeiten geringer Erzeugung einspringen können. Solarfarmen erreichen beispielsweise eine Auslastung von 10 bis 25 %, was bedeutet, dass sie – abhängig vom Standort – nur während 10 bis 25 % des Jahres ihre maximale Leistung liefern. Zum Vergleich: Kernkraftwerke haben eine Kapazität von rund 90 % und sind damit etwa 3,5-mal zuverlässiger als Solarenergie. Ein weiteres Beispiel ist Hornsea 2, derzeit der größte Offshore-Windpark der Welt in der Nordsee, mit einer installierten Leistung von 1,2 Gigawatt. Bei einer angenommenen Kapazitätsauslastung von etwa 40 % kann er rund 400.000 Haushalte in den USA oder 1,1 Millionen Haushalte in der EU mit Strom versorgen.  

 

 

5

Was ist eine Customizable Trunk Solution (CTS) und wie hilft sie bei der Modernisierung von Solarparks? 

Mit der anpassbaren Kabelstranglösung können wir die Installationskosten um bis zu 40 % senken. Und das kann ein wichtiger Faktor sein, ob viele dieser Projekte überhaupt Realität werden. So wird die konventionelle Solarfarm-Architektur vereinfacht, indem wir die Solarstränge direkt am Stammanschluss kombinieren, wodurch die Anzahl der erforderlichen Kabelverbindungen reduziert wird. Die Architektur der CTS ermöglicht die Zentralisierung von Unterbrecherkästen, indem sie am Wandler-Pad gebündelt werden, was die Sicherheit, Effizienz und die Gesamtbetriebskosten des Solarparks verbessert. Dadurch haben unsere Kunden Millionen an Material-, Montage- und Wartungskosten sowie Einsparungen durch effizientere Betriebsabläufe verzeichnet. 

 

 

6

Wie hat sich die Windenergie im Laufe der Zeit verändert, und welchen Beitrag hat TE zu dieser Entwicklung geleistet? 

Windturbinen haben sich von etwa drei Megawatt im Jahr 2010 auf heute 14 Megawatt vergrößert, und es wird prognostiziert, dass sie bis 2030 eine Leistung von 20 Megawatt erreichen werden. Die größte Turbine der Welt ist heute die Haliade-X, eine 14-Megawatt-Turbine mit einem Kapazitätsfaktor von 60 bis 64 %. Mit nur einer Umdrehung kann sie einen britischen Haushalt für zwei Tage mit Strom versorgen. Der Trend geht eindeutig in Richtung Offshore-Windenergie, da die Windgeschwindigkeiten auf See in der Regel gleichmäßiger sind als an Land und somit eine zuverlässigere Energiequelle darstellt. In der Zwischenzeit ist die Nachfrage nach Onshore-Windkraftanlagen zurückgegangen, da die Windkraftanlagen immer größer geworden sind. Das verstärkt den Widerstand in der Bevölkerung und erschwert die Einhaltung der örtlichen Vorschriften. In Deutschland beispielsweise muss der Abstand einer Windturbine zu einem nahe gelegenen Wohngebiet mindestens zehn Mal so groß sein wie die gesamte Höhe der Windkraftanlage.  

 

Zu Ihrer Frage zum Beitrag von TE: Wir haben mit den richtigen Konnektivitätslösungen beigetragen, die in Bezug auf Größe, Spannungslevel und natürlich auch Zuverlässigkeit passend sind. Windkraftanlagen und Verbindungen benötigen eine zuverlässige Leistung und müssen gleichzeitig dem ständigen Verschleiß durch korrosives Salzwasser und immer stärker werdende Stürme widerstehen. Außerdem ist es extrem kostspielig, Personal und Ausrüstung per Hubschrauber auszufliegen. Diese Herausforderungen machen es umso wichtiger, Wartungsanforderungen schnell, zuverlässig und mit möglichst geringem Aufwand zu erfüllen. Je mehr vormontiert werden kann, desto besser. Um diese Herausforderungen zu meistern und die Kosten zu minimieren, haben wir schlanke und dennoch belastbare Verbindungssysteme mit vereinfachter Montage entwickelt. Für die Montage unserer Kabelanschlüsse für Hochspannungsschaltanlagen in Offshore-Windkraftanlagen ist zum Beispiel nur ein Mitarbeiter erforderlich. Diese Effizienzgewinne tragen dazu bei, dass die Windenergie im Vergleich zu herkömmlichen Energiequellen wettbewerbsfähiger wird – sowohl in Bezug auf die Kosten als auch auf die Zuverlässigkeit – und bieten den Akteuren einen Anreiz für den Umstieg. Gleichzeitig arbeiten wir ständig an der Entwicklung von Lösungen, die dem Ausbau der Stromerzeugungskapazität und weiteren Formen der erneuerbaren Energieerzeugung dienen, wie etwa schwimmenden Windkraftanlagen.  

 

 

7

Wie gehen die Produktdesigns von TE auf die Bedürfnisse von Monteuren erneuerbarer Systeme ein?

TE ist seit mehr als 60 Jahren im Energiegeschäft tätig und arbeitet seit jeher eng mit Monteuren zusammen, um deren Bedürfnisse und Schwachstellen sowie die Gesamtbetriebskosten zu verstehen. Im Grunde liegt es in der DNA von TE, konsequent Lösungen zu entwickeln, die diese Probleme angehen. Die Customizable Trunk Solution (CTS) für Solarpars oder die Hochspannungs-Kabelanschlüsse für Offshore-Windturbinen ermöglichen sowohl eine vereinfachte Installation als auch erhebliche Einsparungen bei höchster Zuverlässigkeit. Darüber hinaus bieten wir ein professionelles Schulungsprogramm für Monteure an. Weltweit schulen wir jährlich mehr als 2.500 Teilnehmer in der Anwendung von Hoch- und Mittelspannungsprodukten. 

 

 

8

Wie sieht der Reifegrad bei den erneuerbaren Technologien aus und was treibt ihn an?

Der verfügbare Platz für die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien wird immer mehr zu einer Herausforderung. Daher der Trend zu schwimmenden Offshore-Lösungen für Wind- und Solaranlagen. Diese bringen neue und anspruchsvollere Herausforderungen mit sich, wie z. B. höhere Umweltanforderungen an die Anschlüsse und höhere Spannungen, die zu bewältigen sind. Heute haben wir 72 Kilovolt für Hochspannungsanschlüsse, und für die nächste Generation sprechen wir von 132 Kilowatt. Das ist ungefähr das Doppelte. Das ist für jeden Ingenieur spannend. Wieder einmal können wir mit neuen Materialien, Steckverbinderdesigns und Überwachungssystemen an der Spitze der Technologie stehen und damit zu einer besseren und nachhaltigeren Welt beitragen. 

 

 

9

Was können wir in Zukunft verstärkt erwarten?

Ich glaube, dass wir eine zunehmend symbiotische Beziehung zwischen Erzeugung und Nachfrage erwarten können. Unsere Energienetze werden immer besser darin, zu erkennen, wo, welche und wie viel Energie verfügbar ist – und gleichzeitig, wo, welche und wie viel Nachfrage besteht. Daher werden Erzeugungs- und Lastmanagementsysteme enger zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und die Stromversorgung stabil zu halten.  Das Versorgungsnetz muss nun mit einer zunehmenden Zahl schwer vorhersehbarer erneuerbarer Energiequellen zurechtkommen. Darüber haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen. Gleichzeitig übernimmt Strom eine immer zentralere Rolle in unserem Alltag – auch in der Mobilität. Denken wir nur an E-Fahrzeuge, Beleuchtung, Kochgeräte, Heizungen und Kühlgeräte. Damit einhergehend werden digitale Technologien zunehmend wichtiger und erfordern eine höhere Anzahl an Sensoren an kritischen Verbindungspunkten im Strom- und Verteilnetz. Aus diesem Grund haben wir bei TE unsere Verbindungskomponenten mit integrierten oder nachrüstbaren Sensortechnologien entwickelt. 

 

 

Hat Ihnen dieses Interview gefallen? Lesen Sie den Originalartikel.
Ingenieure diskutieren, wie ein Energiespeichersystem für eine Windenergieanlage aussehen muss.
Technische Innovationen für erneuerbare Energien

Erneuerbare Energiequellen wie die Photovoltaik und die Windkraft stehen im Vordergrund der heutigen dringenden Klimadiskussion. Da die Regierungen weltweit die Verabschiedung von Maßnahmen zur Begrenzung der Kohlenstoffemissionen beschleunigen, tragen innovative saubere Technologien dazu bei, erneuerbare Energien möglich zu machen.

Mehr erfahren