Anwendungsbereiche
F: Welches Leistungs- und Präzisionsniveau sollte ich bei der Wahl einer GNSS-Antenne berücksichtigen?
A: GNSS-Antennen können in einem oder mehreren Frequenzbändern betrieben werden, darunter GPS, BeiDou und GALILEO. Je mehr Bänder gleichzeitig verwendet werden, desto besser lässt sich die Position bestimmen. Die Leistung einer Antenne wird weitgehend durch die Gesetze der Physik eingeschränkt – die physikalischen Aspekte einer Antenne spielen eine wichtige Rolle bei ihren Leistungsparametern. Bei Ihrer Entscheidung sollten Sie überlegen, ob die GNSS-Antenne Signale im freien Raum empfängt oder ob sie in blockierten Gebieten wie der Innenstadt in größeren Städten eingesetzt werden soll.
F: Beeinflussen die Größe meiner Anwendung bzw. meines Geräts sowie andere Designaspekte und Anwendungsfälle die Leistung einer GNSS-Antenne?
A: Die Gerätegröße und die Massefläche (Ground Plane) können einen erheblichen Einfluss auf die HF-Leistung einer Antenne haben. Häufig wird das Gerät Teil der Antenne, und die Position und Ausrichtung anderer Komponenten innerhalb des Geräts beeinflussen die Fähigkeit der Antenne, Signale zu senden und zu empfangen. Darüber hinaus ist das Gerät möglicherweise nicht immer zum Himmel gerichtet, sondern muss in verschiedenen und zufälligen Ausrichtungen arbeiten. In diesem Fall empfiehlt es sich, nach einer stärker kugelförmigen omnidirektionalen Antenne zu suchen.
F: Wie weiß ich, ob ich eine interne oder eine externe GNSS-Antenne benötige?
A: Bei einigen Geräten ist der Einsatz einer internen GNSS-Antenne aus verschiedenen Gründen nicht möglich, z. B. aufgrund von internen Störeinflüssen durch andere Komponenten, begrenztem Bauraum oder der Nutzung an einem abgeschirmten Einbauort. In diesem Fall ist eine externe GNSS-Antenne erforderlich, die über ein Koaxialkabel und einen HF-Steckverbinder mit dem Gerät verbunden wird.
F: Warum benötige ich eine große und vergleichsweise teure Antenne, wenn kleine und kostengünstige Chipantennen verfügbar sind?
A: Kleine Chipantennen sind in der Regel stark von der Massefläche abhängig und linear polarisiert, was meist keine optimale Anpassung an die von Satelliten gesendeten zirkular polarisierten Signale darstellt.
F: Welche Expertise steht zur Verfügung, um die Antennenleistung zu maximieren und den Batterieverbrauch in meinem Gerät zu minimieren?
A: Wenn Sie eine GNSS-Antenne auf Basis der im Datenblatt angegebenen Leistungsdaten auswählen, müssen Sie berücksichtigen, dass die HF-Leistung im Gerät durch die Gerätebedingungen (z. B. Größe, Ausrichtung, weitere Komponenten) beeinflusst werden kann. In solchen Fällen sind die im Datenblatt angegebenen Leistungswerte möglicherweise nicht mehr anwendbar. Bauteile und Materialien in unmittelbarer Nähe der Antenne können die HF-Leistung beeinträchtigen, ebenso wie elektromagnetische Störungen durch andere Teile des Geräts oder koexistierende Antennen. TE kann Sie mit einem ganzheitlichen Ansatz unterstützen, indem die Leistung der GNSS-Antenne als Teil des Geräts untersucht und präzise vermessen wird. TE kann außerdem bei der Antennenabstimmung unterstützen, um aus einem gegebenen Formfaktor eine optimale Leistung zu erzielen.
F: Welche Vorteile bietet die Verwendung einer GNSS-Antenne von TE gegenüber einem anderen Anbieter?
A: Wir verfügen über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Antennenentwicklung und -fertigung und sind damit Experte für die Entwicklung von Antennen sowie für die Unterstützung unserer Kunden bei der Auswahl der passenden Antenne. Darüber hinaus verfügen wir über eine globale Vertriebspräsenz und verschiedene Distributionskanäle, die es uns ermöglichen, unsere Kunden auf lokaler Ebene zu bedienen. TE bietet nicht nur GNSS-Antennen, sondern auch HF-Koaxialstecker, Leitungssätze sowie Erdungs- und Abschirmkomponenten für eine durchgängige End-to-End-Lösung.