TE bringt die neuen LUMAWISE Typ Z COB LED-Halter auf den Markt, die schnelle, flexible und effektive Beleuchtungslösungen ermöglichen
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, hat die neuen LUMAWISE Typ Z LED-Halter auf den Markt gebracht. Sie ermöglichen in zahlreichen Beleuchtungslösungen einfache und schnelle mechanische und elektrische Verbindungen für Chip-on-Board (COB)-LED-Arrays.
March 05, 2020
DARMSTADT, Deutschland – TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, hat die neuen LUMAWISE Typ Z LED-Halter auf den Markt gebracht. Sie ermöglichen in zahlreichen Beleuchtungslösungen einfache und schnelle mechanische und elektrische Verbindungen für Chip-on-Board (COB)-LED-Arrays. Darüber hinaus können die Kunden mit ihnen Zhaga-konforme Module entwickeln.
Die Lumawise Typ Z COB LED-Halter sind in Versionen mit niedrigem Profil erhältlich, die alle einen Snap-in-Mechanismus haben, der für eine sichere Montage und korrekte Positionierung der LEDs in den Haltern sorgt. Da diese zudem mit einer Befestigungsvorrichtung für LEDIL-Optiken angeboten werden, haben Leuchtendesigner große Flexibilität bei der Strahlformung in Spot- und Downlight-Anwendungen.
"Mit unseren neuen LED-Haltern ist es sehr einfach, eine komplette Ökosystem-Lösung umzusetzen", sagt TE-Produktmanager Jeroen Iedema. "Denn sie bilden das Kernelement des Befestigungskonzepts, da sie die elektrische, mechanische, thermische und optische Verbindungstechnik von LEDs integrieren. Somit tragen diese Halter dazu bei, Ökosystem-Lösungen schneller auf den Markt zu bringen, die Kosten zu minimieren und die Integration zu erleichtern."
Die LUMAWISE Typ Z-Halter arretieren die COB-LED mittels einer Klebebandmontage oder einer LED-Klemmung auf dem Kühlkörper. Die elektrische Verbindung wird ohne Löten hergestellt - eine einfache Poke-in-Drahtverbindung genügt. Es können sowohl massive als auch gewickelte und verseilte Drähte mit AWG 18 und AWG 20 eingesetzt werden. Die Befestigung der LEDIL Elise-Optik ist ebenfalls einfach. Das hochreflektierende Gehäuse der Halter besteht aus einem flammwidrigen, halogen- und rotphosphorfreien thermoplastischen Kunststoff, der gemäß UL94-V0 klassifiziert ist.
"Man erhält auf einfachste Weise einen sicheren Sitz und eine hervorragende Ausrichtung der Sekundäroptik", sagt Iedema. „Da jedes Teil der LED-Halter mit Blick auf Zuverlässigkeit, Einfachheit und zeitsparende Installation entwickelt wurde, können die Kunden ein LED-Array anschließen und es gleichzeitig isolieren und montieren. Außerdem passen die Halter in die von Zhaga definierte standardisierte Montagefläche, sodass sie sich vielseitig einsetzen lassen".
Die neuen LED-Halter sind für zahlreiche Erst- und Retrofit-Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Hierzu gehören etwa Strahler, Lichtschienen, Einbau-Downlights, Wandleuchten, Leselampen, Flächen- und Objektbeleuchtung, Straßenleuchten, Architekturbeleuchtung, Beleuchtung von Schildern und Symbolen sowie Start- und Landebahnbefeuerung.
Weitere Informationen stehen unter te.com.