Whitepaper

Blindagem eletromagnética: um componente essencial das considerações de projetos de engenharia

Baixar Whitepaper

As indústrias aeroespacial e de defesa têm sido, desde sempre, os principais motores do desenvolvimento de soluções e produtos de blindagem contra RFI/EMI. Alcançar a EMC (compatibilidade eletromagnética) neste setor é fundamental para a segurança, enquanto na vida cotidiana isso pode ser apenas um incômodo frustrante. As gaxetas e os componentes de blindagem contra RFI/EMI proporcionam soluções excepcionais de blindagem EMC para dar resposta à conformidade regulamentar e aos desafios de conceção que os engenheiros aeroespaciais enfrentam para satisfazer as necessidades de desempenho.

As aeronaves podem ser atingidas por raios com frequência, o que provoca um pulso eletromagnético (EMP). O EMP terá um efeito devastador nos circuitos eletrônicos; por isso, é importante que a aeronave disponha de um caminho para que a descarga elétrica possa seguir seu curso sem causar danos. O espaço é outra história: satélites encontram-se num ambiente eletromagnético extremamente hostil, com erupções solares capazes de provocar uma ejeção de massa coronal. Na Terra, estamos protegidos pela magnetosfera, mas os satélites não têm essa vantagem. Por isso, a blindagem é fundamental para garantir a segurança do satélite e de seus sistemas.

Uma maior integração da eletrônica significa que a compatibilidade eletromagnética entre os sistemas é de extrema importância para garantir uma operação harmoniosa e que não interfiram uns nos outros. As aeronaves são mais baseadas em sistemas fly-by-wire do que em sistemas mecânicos, com softwares complexos que controlam sistemas computadorizados. Os sensores que medem o ambiente da aeronave, os dados de voo etc. precisam se comunicar entre si, operar de forma independente e fornecer um sistema de backup em caso de falha ou mau funcionamento do sistema.

Engenheiros eletrônicos estão bem familiarizados com isso e levarão em consideração, em seus projetos, um bom layout da placa, filtragem, aterramento, integridade do sinal etc., a fim de tentar resolver a interferência eletromagnética (EMI) na sua origem. No entanto, a blindagem da estrutura é igualmente importante e resolve o problema das emissões irradiadas e da suscetibilidade. As superfícies de encaixe de um gabinete podem parecer muito planas, o que dá a impressão de que há contato total entre as peças metálicas, mas, em um processo de produção em massa, nada pode ser tão plano assim, e sempre haverá folgas. Essas aberturas são fendas e podem funcionar como antenas radiantes. Essas irregularidades em juntas podem ser corrigidas por meio de gaxetas elásticas e mais fixações para garantir um bom contato entre as superfícies de contato.

A blindagem contra RFI/EMI é uma solução mecânica para um problema elétrico, e o engenheiro responsável pelo projeto do estrutura deve estar ciente dos tipos de gaxetas disponíveis e de suas diferentes características, além de garantir que haja espaço suficiente nas áreas de junção da estrutura, portas etc. para a instalação da gaxeta. No setor aeroespacial, o peso e as dimensões dos equipamentos e sistemas são fatores importantes, pelo que, sempre que possível, recorre-se à miniaturização. Isso significa que as opções de blindagem disponíveis para os engenheiros de projeto também devem ser compactas e oferecer boa blindagem. Elastômeros eletricamente condutores são a melhor opção para o setor aeroespacial, uma vez que o material pode ser moldado, extrudado ou transformado em componentes muito pequenos, ou ainda depositado diretamente sobre peças metálicas. Existem diversos enchimentos eletricamente condutores disponíveis para atender aos requisitos de blindagem, e uma base de fluorosilicone satisfaz as necessidades de resistência a óleos combustíveis, etc.

Onde a blindagem contra interferência eletromagnética é usada?

As gaxetas de blindagem são aplicadas nas junções de um gabinete para estabelecer um caminho condutor de baixa resistência que bloqueia as emissões irradiadas que entram e saem do gabinete.

  • Gaxetas/janelas/ventoinhas condutoras no nível da estrutura do gabinete
  • Gaxetas condutoras para estruturas de módulos
  • Gaxeta condutora no nível da placa de circuito impresso
Infográfico sobre blindagem contra interferência eletromagnética

Benefícios da Blindagem contra Interferência Eletromagnética

Garantir a segurança e a confiabilidade

Os sistemas das aeronaves dependem em grande medida de uma transmissão de dados e de uma comunicação precisas. Interferências eletromagnéticas podem perturbar estes sinais, levando a possíveis avarias em sistemas críticos, tais como os de navegação, comunicação e controlo de voo. Uma blindagem eficaz contra interferências eletromagnéticas ajuda a prevenir estas perturbações, garantindo a segurança e a confiabilidade da aeronave.

Conformidade com padrões do setor

A indústria aeroespacial é regida por normas e regulamentos rigorosos, tais como a norma MIL-STD-461, que estabelecem limites para as emissões eletromagnéticas e a suscetibilidade. A blindagem contra interferências eletromagnéticas é essencial para cumprir estas normas e garantir que todos os sistemas eletrónicos funcionem dentro de parâmetros seguros.

Proteção de equipamentos sensíveis

As aeronaves modernas estão equipadas com inúmeros dispositivos eletrónicos sensíveis a interferências eletromagnéticas. Sem uma blindagem adequada, a interferência eletromagnética (EMI) pode causar danos graves ao equipamento de aviónica, levando a perturbações ou falhas nos sistemas de navegação e comunicação. Os materiais de blindagem protegem estes componentes sensíveis dos campos eletromagnéticos externos.

Melhorar o desempenho

Uma blindagem eficaz contra interferências eletromagnéticas não só reduz as emissões como também melhora o desempenho dos sistemas eletrónicos em termos de imunidade. Isto significa que os sistemas são menos suscetíveis de serem afetados por campos eletromagnéticos externos, o que se traduz num funcionamento mais estável e fiável.

Apoio às tecnologias avançadas

À medida que a tecnologia sem fios e a sensibilidade do sinal dos dispositivos continuam a evoluir, a necessidade de uma blindagem eficaz contra interferências eletromagnéticas torna-se ainda mais importante. A blindagem ajuda a manter a funcionalidade e a segurança dos equipamentos de aviónica, contribuindo para a integração de novas tecnologias nas aeronaves comerciais.

Prevenir consequências catastróficas

No setor aeroespacial, onde os riscos são elevados, mesmo pequenas perturbações podem ter consequências significativas. Uma blindagem eficaz contra interferências eletromagnéticas garante que cada componente funcione sem interferências

Blindagem Eletromagnética para o Setor Aeroespacial, Naval e de Defesa

Aplicações Aeroespaciais

  • Sistemas de aviônica: Os materiais de blindagem contra interferências eletromagnéticas, tais como elastômeros condutores, são utilizados para proteger os sistemas de aviônica contra interferências, garantindo a precisão da navegação, da comunicação e do controle.
  • Sistemas de satélite: Materiais de blindagem leves são essenciais para os sistemas de satélites, a fim de reduzir o peso e proteger os componentes eletrónicos sensíveis da radiação espacial e das interferências eletromagnéticas.
  • Veículos aéreos não tripulados (UAV): As gaxetas e aberturas de ventilação com blindagem EMI são utilizadas em UAVs para proteger os sistemas de controle e os equipamentos de comunicação, aumentando a confiabilidade operacional e o desempenho.
helicóptero adm

Aplicações no setor da defesa

  • Veículos militares terrestres: Os materiais de blindagem contra interferências eletromagnéticas, tais como malha de arame tricotada e adesivos condutores, são utilizados em veículos terrestres militares para proteger as unidades de controlo eletrónico e os sistemas de comunicação contra interferências, garantindo o bom funcionamento das operações críticas para a missão
  • Sistema de Radar As soluções de blindagem proporcionam um melhor desempenho em termos de interferência eletromagnética (EMI) para sistemas de radar, garantindo uma recepção e transmissão de sinal nítidas.
  • Sistemas de mísseis: A blindagem contra interferências eletromagnéticas (EMI) é essencial nos sistemas de mísseis para proteger os componentes eletrônicos de orientação e controle contra interferências, garantindo uma mira e um funcionamento precisos.
adm-militar-tanque

Aplicações marinhas

  • Sistemas de Armas Navais: Os materiais de blindagem contra interferências eletromagnéticas são utilizados em navios da marinha para proteger os sistemas de comunicação e navegação contra interferências, garantindo um funcionamento confiável em ambientes marítimos adversos.
  • Eletrônica submarina: Os elastómeros condutores e as juntas de blindagem são utilizados em submarinos para proteger sistemas eletrônicos sensíveis contra interferências eletromagnéticas, garantindo a discrição e a eficácia operacional.
  • Radar e sonar marítimos: As soluções de blindagem contra interferências eletromagnéticas são aplicadas em sistemas de radar e sonar marítimos para evitar interferências, garantindo uma deteção e navegação precisas.
navio da Marinha