t

Tendência

Habilitando novas conveniências

Com adaptadores de soquete comutáveis controlados por um dispositivo móvel, os proprietários ganham comodidade em luzes operacionais com o bônus de economizar dinheiro isolando as fontes de alimentação do modo de interruptor da rede elétrica. Tecnologia para a mente obcecada por dispositivos!

Tem havido muita conversa na imprensa sobre a internet das coisas (IoT). Para o setor de automação residencial, a IoT está possibilitando o desenvolvimento de uma coleção de produtos que são usados para controlar características da casa. Esses dispositivos são conectados à nuvem, normalmente através de um roteador, permitindo que o usuário controle esses produtos a partir de um dispositivo móvel. O primeiro dispositivo em que coloquei as mãos foi um termostato inteligente habilitado para IoT que forneceu melhor controle sobre meu aquecimento e acesso remoto. Voltar para uma casa quente depois de uma viagem de inverno para a Dinamarca em janeiro foi definitivamente um bônus adicional. Para este exemplo de automação residencial, escolhi Hive, não o termostato mais atraente do mercado, mas era o único disponível no Reino Unido (Reino Unido) na época. Hive foi recentemente redesenhado, pelo designer de Jawbone, dando um efeito visual muito mais agradável. Mais importante, me deu o controle sobre meu aquecimento central que se encaixava no meu estilo de vida. Minha casa estava quente quando eu queria que estivesse e eu não ficava desperdiçando energia quando estava vazia.

Soluções de iluminação automatizadas para a casa.

Gastei o dinheiro economizado na personalização das minhas tomadas de controle remoto RF para uma versão IoT que incluía um sensor de movimento. Para isso, comprei o Belkin Wemo Switch e o Insight Switch. Eles são grandes, mas as estruturas de plástico branco são bastante discretas em uma sala. Agora, quando entro em minha casa depois de escurecer com os braços cheios, as luzes se acendem automaticamente. Quando estou fora do país, o sistema controlado por nuvens acende e apaga as luzes em momentos diferentes, dando a impressão de que alguém está na casa. Complementei este sistema com um trilho de cortina motorizado, construindo o sistema de controle eu mesmo, mas ainda utilizando as tomadas de IoT. Agora, as cortinas lá de baixo se abrem antes de eu descer as escadas, me cumprimentando todas as manhãs com a luz do sol.

Este controle de aquecimento adicional me faz economizar quase 180 dólares por ano na minha conta de combustível.

A IoT tem suas desvantagens. A conexão de banda larga onde moro não é grande. Mesmo que os dispositivos Wemo estejam conectados à minha LAN por wi-fi quando meu celular estiver conectado à mesma LAN, todo o controle é feito através da nuvem. Então ligar as luzes nem sempre é tão rápido quanto eu gostaria e se eu perder a internet, perco o controle da minha casa e fico sentado no escuro. Este problema está sendo resolvido com um fluxo de hubs domésticos no mercado. Uma das mais interessantes é de uma empresa alemã chamada Qivicon. Com home hubs, toda a inteligência e controle está no hardware e não na nuvem; então mesmo sem conexão com a internet você ainda tem controle total de sua casa. Eu nunca usei este hardware, mas a razão pela qual eu digo que é interessante é por causa das marcas que trabalham com ele. Elas incluem não apenas Netatmo, Osram, Philips, Samsung, mas também T Mobile, Miele, Sonos e EnBW. Com uma gama tão ampla, nunca foi tão fácil ter uma casa totalmente conectada.

A TE Connectivity fornece soluções inovadoras para automatizar sistemas de iluminação.

A automação residencial transforma e revitaliza completamente seu ambiente doméstico. Seja economizando dinheiro em suas contas de energia, melhorando a eficiência das tarefas comuns, implementando a segurança doméstica rudimentar ou apenas melhorando o bem-estar de uma sala, há um produto de automação residencial para ajudar. Além disso, o mercado de automação residencial está se expandindo exponencialmente à medida que mais e mais pessoas veem a necessidade de maior personalização e interatividade com seu ambiente doméstico. Em conjunto com o crescente número de produtos de automação residencial, há uma série de facilitadores de mercado – como IoT e Big Data – que estão dando a essas empresas iniciantes novas oportunidades de inovação. Com uma seleção tão grande de fornecedores para escolher, acredito que é importante ter os componentes certos dando ao seu design a forma e a função para fazê-lo se destacar. A TE tem uma grande variedade de produtos para este mercado e eu gostaria de mostrar a vocês como eles podem ser usados para fortalecer sua automação residencial.

Relé RT1 da TE Connectivity

Relé RT1 da TE Connectivity

Relés IM e PE da TE Connectivity

Relés IM e PE da TE Connectivity

Termopilha TS da TE Connectivity

Termopilha TS da TE Connectivity

PTH da TE Connectivity

PTH da TE Connectivity

Com o número crescente de nós sem fio em uma casa, a duração da bateria se tornou uma consideração de design muito importante. Ninguém quer passar a vida trocando baterias. A captação de energia tem sido usada em interruptores sem fio e em sensores de porta e janela. 

Película piezoelétrica metalizada da TE Connectivity

Película piezoelétrica metalizada da TE Connectivity

Interruptores táteis FSM da TE Connectivity

Interruptores táteis FSM da TE Connectivity

No mercado de automação residencial, a maioria dos dispositivos é bastante grande, contribuindo para o efeito "Wall Acne" (Espinhas de Parede). Não houve uma unidade para tornar esses desenvolvimentos mais compactos; no entanto, um provedor de serviços em nuvem solicitou que uma tomada inteligente fosse fabricada pela metade do tamanho original. Isso coloca uma questão difícil: Como podemos atender a todos os requisitos de funcionalidade enquanto permanecemos dentro das limitações físicas? A TE pode ajudar a resolver esses problemas com nossos dispositivos de interconexão.

Conector de empilhamento da TE Connectivity

Conector de empilhamento da TE Connectivity

FPC da TE Connectivity

FPC da TE Connectivity

Micro SLP da TE Connectivity

Micro SLP da TE Connectivity

Inovação para Tecnologias Emergentes

Todos os dias, produtos inovadores estão sendo criados para automatizar a casa, e todos os dias, esses produtos precisam de componentes igualmente inovadores. O amplo portfólio de componentes eletrônicos da TE complementa e habilita essas novas tecnologias emergentes. Estou extremamente animado para ver para onde este mercado irá, pois certamente será limitado apenas pela nossa imaginação.