Whitepaper
Füllstandschalter
Füllstandschalter bieten luftdichte Dichtungen, robuste Leistung, flexible Konfiguration, einfache Installation und Kundendienst.
Füllstandschalter sind „Arbeitspferde” der modernen Industrie. Die einfachen, leistungsstarken, kostengünstigen und langlebigen Schalter führen kritische Vorgänge über unterschiedliche industrielle und chemische Anwendungen hinweg durch. Wie der Name schon sagt, erkennen diese Schalter Füllstände in Industrietanks und anderen Behältern.
Auf diese Weise erhalten sie das chemische Verhältnis gemischter Produkte, schützen wertvolle Geräte vor Überhitzung, tragen zur Reduzierung von Brandrisiken bei und bieten viele weitere Vorteile.



Füllstandschalter findet man in Anwendungen wie:
- Kraftstofftanks für die Landwirtschaft, Druckreiniger (Kraftstoffstand), Generatoren (Kraftstoffstand), Rasenmäher (Kraftstoffstand), Windkraftanlagen (Getriebeölstand), Injektoren für chemische Anwendungen (Golfplatz/Landwirtschaft) und Lagertanks für Chemikalien in der Landwirtschaft.
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Industrielle Geschirrspülmaschinen, Lebensmittelwärmer, Heißwasserbereiter, Dampfkocher und Lagertanks.
Erkennung von Überschwemmungen/Eindringen von Wasser
- Sie lösen einen Alarm aus, wenn in Kellern und an ähnlichen Orten Wasser festgestellt wird.
HLK-Anlagen
- Kondenswasser aus Klimageräten (Wasserstand), Kühltürme (Wasserstand), Kühler (Glykolspiegel) und Kessel (Wasserstand).
Überwachung des Fertigungsprozesses
- Sie erhalten die Produktivität durch Tiefstandwarnungen für eine rechtzeitige Nachfüllung. Sie bieten eine effektive Pumpenwirkung und Füllstandkontrolle.
Wasser und Abwasser
- Wasserspeicher, Wasserreinigungssysteme für Abwasserbehälter, Filteranlagen, industrielle Teppichreinigungsmaschinen (Wasserreservoir), industrielle Bodenscheuermaschinen (Wasserreservoir) und Pumpenskids (Pumpenschutz).


Fallstudie: Ölbrunnen-überwachung
Ein Unternehmen, das Ölbrunnen verwaltet, verwendet sie, um aus der Ferne die Füllstände schlecht produzierender Ölbrunnen in zwei Staaten zu überwachen. Dank der Schalter ist das Unternehmen in der Lage, erst dann Lkw loszuschicken, wenn Brunnen bereit sind, geleert zu werden. So lassen sich unnötige Fahrten vermeiden. Darüber hinaus kann das Unternehmen die Pegel überwachen und somit vermeiden, dass Pumpen trocken laufen und Schäden an teuren Geräten entstehen.

Ein tieferer Einblick in die Reedschalter-Technologie Füllstandschalter sind in der Industrie so weit verbreitet, weil sie auf einer ausgereiften und hochzuverlässigen Technologie basieren – auf Reedschaltern. Diese Geräte gibt es schon seit Jahrzehnten und sie werden aufgrund ihrer einzigartigen Qualitäten weiterhin anwendungsübergreifend eingesetzt, darunter:
- Sie benötigen keine Stromquelle, um den Schaltvorgang zu ermöglichen. Er wird durch die Wechselwirkung eines Permanentmagneten im beweglichen Schwimmer mit dem Reedschalter ausgelöst.
- Sie funktionieren in Systemen, die entweder spezifische Signalpegelausgänge (d.h. Spannung oder Strom) oder offene/geschlossene Signalausgänge benötigen.
- Sie können in Hochtemperaturumgebungen eingesetzt werden.
- Sie haben einen hohen Isolationswert, was bedeutet, dass die Stromaufnahme niedriger ist als ein elektronisches Festkörpergerät, und sie im Grunde genommen „abschaltet”. Diese Qualität macht sie zu einer guten Wahl für batteriebetriebene Anwendungen.
- Die hysteretische Natur des Reedschalters minimiert Flüssigkeitsturbulenzen.
- Sie können in einer Vielzahl von Behältern verwendet werden, einschließlich Druckbehältern.
- Reedschalter erfüllen üblicherweise die Anforderungen an die elektromagnetischen Fähigkeiten (EMV) problemlos. Tests können basierend auf der Endanwendung häufig minimiert oder eliminiert werden.
- Sie bieten zuverlässige Leistung über Millionen von Zyklen hinweg.
Tatsächlich ist die Nachfrage so groß, dass Analysten für die Zeit zwischen 2019 und 2023 ein 7,4-%iges Wachstum des Reedschaltermarkts prognostizieren, was aus einem 1,49-Milliarden-US-Dollar-Markt in gerade einmal vier Jahren einen 2,3-Milliarden-US-Dollar-Markt machen würde1). Die Nachfrage am Markt wird in erster Linie von China getrieben, da seine Investitionen in Automobilinnovationen sprunghaft ansteigen, gefolgt von den Vereinigten Staaten und Deutschland2).



FALLSTUDIE: KESSELSPEISETANKS
Der horizontale Füllstandsensor, Modell LS509-11, von TE steuert die Pumpe, die zur Erhaltung eines präzisen Wasserstandes in Dampferzeugern verwendet wird. Dadurch wird eine Überhitzung des Gerätes aufgrund eines unzureichenden Wasserpegels verhindert. Der Sensor besteht aus glasgefülltem Polyphenylensulfid, das nach dem englischen Konformitätszeichen Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) zugelassenen ist.
Warum Füllstandschalter von TE das Richtige für Ihre industriellen Anwendungen sind TE bietet eine breite Palette von fast 20 vertikalen und horizontalen Füllstandschaltern auf Basis der Reedschalter-Technologie, die in verschiedenen Materialien und Schalt-, Montage- und Kabeloptionen erhältlich sind. Was macht Produkte von TE also zur besten Wahl für Ihre vielfältigen Industrieanwendungen? Unsere Füllstandschalter bieten folgende Vorteile:
- Geformte Gehäuse – Erhalten Sie mit unseren geformten Gehäusen, die Leckagepfade eliminieren, eine vollständig wasserfeste Dichtung. Mit Füllstandschaltern von TE sind Sie vor potenzieller Korrosion geschützt, die die Produktleistung beeinträchtigen könnte.
- Raue Umgebungen – TE-Produkte halten Temperaturen von -40°C bis 120°C stand und eignen sich daher selbst für kochendes Wasser oder gefrierende Flüssigkeiten. Sie funktionieren auch in Druckflüssigkeiten, Dieselkraftstoffen und Benzin sowie in Alkohol und Säuren.
- Lange Lebensdauer – TE-Füllstandschalter bieten zuverlässige Leistung über mehr als 10 Millionen Zyklen hinweg.
- Vielerlei Optionen – Wir bieten sowohl vertikal als auch horizontal montierbare Schalter, die in verschiedenen Materialien und Schalt-, Montage- und Kabeloptionen erhältlich sind, damit sie den Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht werden.
- Verschiedene Leistungseingänge – Füllstandschalter von TE können hohe elektrische Lasten von Wechselstrom und Gleichstrom verarbeiten, bis maximal 100 Volt DC oder 250 Volt AC.
- Standard- und kundenspezifische Produktangebote – Bestellen Sie direkt aus unserem Katalog, um schnellen Zugriff auf Hochleistungs-Standardprodukte zu erhalten oder Ihre eigenen Lösungen an spezifische Anwendungsanforderungen anzupassen.
- Wichtige Zertifizierungen – TE-Füllstandschalter sind sowohl ISO-zertifiziert (International Organization of Standardization) für Industrieanwendungen als auch ISO/TS 16949-zertifiziert für Automobilprodukte.
- Mengen – Bestellen Sie die Menge, die Sie benötigen – von 100 kundenspezifischen Schaltern bis hin zu Hunderttausenden von Standardschaltern aus dem Katalog.
- Einfache Montage und Kundendienst – Die Montage der Schalter ist einfach. Richten Sie einfach die Befestigungsmarke richtig aus und verwenden Sie eine Gewinde- oder Push-in-Verbindung. Wenn Teile am Ende der Lebensdauer zu versagen beginnen, können sie leicht entfernt und ersetzt werden.

- Branchenübergreifendes Know-how und Lösungen – TE bietet Design- und Fertigungskompetenz bei Sensoren und Schaltern in einer Vielzahl von Vertikalanwendungen, einschließlich der Automobilindustrie und des industriellen und gewerblichen Verkehrswesens.
- Als Qualitätsmarke bekannt – Füllstandschalter von TE werden von unserem erstklassigen Fertigungsbetrieb entworfen, was bedeutet, dass wir hinter der Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung jedes Produkts stehen.
- Globale Fertigung – TE fertigt und produziert auf der ganzen Welt, um sicherzustellen, dass Sie vor Ort Zugriff auf das Know-how, die Entwicklungskapazitäten und die globale Produktion haben, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen zu verwalten und zu skalieren.
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis – TE-Produkte sind aufgrund ihrer Preise und ihrer erweiterten Leistung extrem kostengünstig.

Schlussfolgerung
TE verfügt über das branchenübergreifende Know-how, das richtige Lösungsset und die Skalierfähigkeit, um Sie bei der Entwicklung industrieller und kommerzieller Anwendungen zu unterstützen, die eine Füllstanderfassung erfordern. Unsere Füllstandschalter bieten die Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und langfristige Leistung, die Sie für die Überwachung und Verwaltung kritischer Anwendungen benötigen. Ganz gleich, ob Sie eine kundenspezifische oder eine Standardlösung benötigen – TE kann Ihnen dabei helfen, Ihre unternehmerischen und technischen Ziele erfolgreich zu erreichen. Besuchen Sie TE, um mehr über unsere Standard- und kundenspezifischen Füllstandschalter zu erfahren.


TE Füllstandschalter – Produktinformationen
Horizontaler Füllstandschalter | Vertikaler Füllstandschalter | ||
LS-Serie | Diese Serie ist in einer Vielzahl von Materialien, Schalt- und Montageoptionen verfügbar. Mit UL und WRAS-Modellen. | VS Serie | Mit einer großen Auswahl an Materialien und Schaltoptionen kann dieser Schalter auch intern oder extern montiert werden. |
LCS Serie | Steckbarer Sensor für die Außenmontage mit Kabel oder integriertem Steckverbinder. | VCS Serie | Diese Serie von kompakten Sensoren ist in einer Reihe von Kunststoffen erhältlich, die für den Einsatz in kochendem Wasser und Brennstoffen geeignet sind. |
LDS Serie | Diese Serie hat eine geringe Differenz zwischen Betrieb und Auslösung zum Abtasten kleiner Änderungen am Füllstand von Flüssigkeiten. | EVS Serie | Der erweiterte Bereich von Sensoren in Kunststoff, Messing und Edelstahl kann bis zu drei Positionen oder Pegel anzeigen und ist bis zu einem Meter lang. |

Autoren
Robert Cooper | Mitarbeiter F&E/Produktentwicklungsingenieur, TE Connectivity
Gaddiel Garcia | Produktmanager, TE Connectivity
John Pendleton | Technischer Leiter Produktentwicklung, TE Connectivity
REFERENZ
- “Tracking the Growth of the Global Magnetic Reed Switch Market in 2019,” Online-Berichtsbeschreibung, Thomas Insights, 4. Februar 2019, https://www.thomasnet.com/insights/tracking-the-growth-of-the-global-magnetic-reed-switch-market-in-2019/#register
- lbid.
Haftungsausschluss Die obigen Links enthalten weitere Details zum Thema. Sie dienen zu Ihrer weiteren Information und wurden sorgfältig ausgewählt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir jedoch keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.