Fallbeispiel
Extrem flache SIM
Aufgrund des weltweiten Siegeszugs der Smartphones und der schnellen Produktzyklen neuer Modelle suchten immer mehr Kunden nach einer einzigen SIM-Kartenlösung für unterschiedliche SIM-Kartengrößen für Smartphones.
Herausforderung
Eine Lösung, die von vielen Herstellern von Mobilgeräten übernommen wurde, ist der Nano-SIM-Kartenadapter. Zugleich nutzen neuere Smartphones kleinere Nano-SIM-Kartensteckverbinder zur Einsparung von Platz auf der Leiterplatte. Die Verkleinerung des SIM-Steckverbinders und der großflächigere Einsatz von Nano-SIM-Kartenadaptern brachten ein technisches Problem mit sich, nämlich das Knicken von Kontakten.
Kontakte können bei Micro-SIM-Kartensteckverbindern beim Einschieben oder Herausziehen des Nano-SIM-Kartenadapters abknicken. Durch das Ziehen und Schieben des Adapters geraten die Kanten oft mit der Vorderkante des Micro-SIM-Steckverbinders in Kontakt, die sich verformen oder, im Extremfall, ihre Funktion einstellen kann.
Vorgehensweise
Durch die Nähe unserer Forschungs- und Entwicklungszentren zu vielen Standorten unserer Kunden, auch in Asien, konnten wir Lösungen für die technische Herausforderungen und auch die Anforderungen der Kunden entwickeln, die nun auf Änderungen am Markt reagieren können. In einigen Fällen konnten unsere Ingenieure einen ersten Prototypen bereits nach drei oder vier Tagen liefern und derselbe Prototyp ging dann innerhalb der darauf folgenden Woche in die Massenproduktion.
Ergebnisse
Unser Design bietet technische Vorteile gegenüber denen unserer Mitbewerber. Es übertrifft auch die aktuellen Industrienormen und wird von den meisten Kunden als effektivere Lösung angesehen.
Seit seiner Einführung wurde unser Produkt von einem führenden chinesischen Smartphone-OEM als Plattformkomponente eingesetzt, zum Teil auch weil wir proaktiv entworfen und schnell eine Lösung vorgestellt haben, die besser war als andere. Wir wurden damals zum exklusiven Zulieferer für seine wichtigsten Smartphone-Modelle auserkoren.
Unser Design übertrifft Industrienormen.
- Masaki Shoji,
- Produktmanager
Vorteile
Die SIM-Karte mit Knickschutz
Zu den Vorteilen des Produkts zählen auch:
- Größere Vielseitigkeit hinsichtlich der Gerätegröße mit Auswahlmöglichkeit zwischen sechs oder acht Positionen
- Weitere Platzeinsparungen auf der Leiterplatte aufgrund der Integration des Kartenerkennungsschalters in den Steckverbinder
- Besserer Schutz vor Beschädigung der knickgeschützten SIM durch ein konstruktives Merkmal
Beispiel
Konzeptentwicklung
Ein Beispiel ist der 1,18 mm Knickschutz-SIM-Steckverbinder mit sanft geneigter Steckverbinderspitze, der das Abknicken von Nano-SIM-Karten und die mögliche Beschädigung der Steckverbinderspitze beim Einschieben oder Herausziehen der SIM-Karte verhindert.
Durch dieses neue Produkt schrumpfte die Höhe des Steckverbinders von 1,24 mm auf 1,18 mm und er ist somit nicht nur in der gesamten SIM-Steckverbinderproduktfamilie, sondern auch auf dem Markt einer der Steckverbinder mit der geringsten Höhe.
TE präsentiert den innovativen Push-Push-Steckverbinder für Micro-SIM-Karten sowie eine umfassende Palette an Steckverbindern für SIM-Karten.
Von der 1FF SIM für die erste Generation an Mobiltelefonen über die 2FF SIM für Feature Phones bis zur 3FF Mikro und der 4FF Nano SIM für Smartphones müssen SIM-Karten immer kleiner werden, um die Anforderungen der heutigen elektronischen Geräte zu erfüllen.
Um mit den neuesten Errungenschaften im Bereich Verbraucherelektronik Schritt zu halten, hat TE Connectivity den innovativen Micro SIM Push-Push-Steckverbinder auf den Markt gebracht.
Mit einem Profil von nur 1,27 mm ist sein kompaktes, extrem flaches Design um 50 % kleiner.
Sanfte Push-Push-Funktion mit einem Design, das ein falsches Einsetzen in die SIM-Karte verhindert ... die Verbindung kommt nur dann zustande, wenn er richtig in die Karte eingesetzt wird. Allerdings wird der SIM-Steckverbinder auch nicht beschädigt, wenn er falsch in die Karte eingesetzt wird. Der innovative Doppelkontaktstift zeigt exzellente Ergebnisse in Fallversuchen. Sein kreatives Design sorgt für eine Abfederung gegen die SIM-Karte und verhindert wirkungsvoll ein Herausschnellen aus dem Steckplatz.
Neben dem Micro SIM Push-Push-Steckverbinder bieten wir außerdem eine vollständige Palette an Steckverbindern für SIM-Karten. Wir haben uns der Herstellung von Hochleistungs-Steckverbindern für SIM-Karten verpflichtet, die Ihre Anforderungen an das Produktdesign genauestens erfüllen.
Jeder einzelne der vielen Qualitätssteckverbinder, die täglich unsere Fertigungsstraßen verlassen, ist sorgfältig verarbeitet und wird strengstens getestet und gründlich überprüft.
Egal, wo die SIM-Karte zum Einsatz kommt – Mobiltelefone, Smartphones, Tablets, Ultrabooks, PCs, Datenkarten, persönliche GPS-Module oder Server – von uns erhalten Sie höchste Qualität und die beste Leistung.
Wir sind TE Connectivity. Weitere Informationen erhalten, indem Sie nach TE SIM suchen. Unter www.TE.com/SIMV können Sie ein kostenloses Muster und eine Produktbroschüre anfordern.
Fallbeispiel
Extrem flache SIM
Aufgrund des weltweiten Siegeszugs der Smartphones und der schnellen Produktzyklen neuer Modelle suchten immer mehr Kunden nach einer einzigen SIM-Kartenlösung für unterschiedliche SIM-Kartengrößen für Smartphones.
Herausforderung
Eine Lösung, die von vielen Herstellern von Mobilgeräten übernommen wurde, ist der Nano-SIM-Kartenadapter. Zugleich nutzen neuere Smartphones kleinere Nano-SIM-Kartensteckverbinder zur Einsparung von Platz auf der Leiterplatte. Die Verkleinerung des SIM-Steckverbinders und der großflächigere Einsatz von Nano-SIM-Kartenadaptern brachten ein technisches Problem mit sich, nämlich das Knicken von Kontakten.
Kontakte können bei Micro-SIM-Kartensteckverbindern beim Einschieben oder Herausziehen des Nano-SIM-Kartenadapters abknicken. Durch das Ziehen und Schieben des Adapters geraten die Kanten oft mit der Vorderkante des Micro-SIM-Steckverbinders in Kontakt, die sich verformen oder, im Extremfall, ihre Funktion einstellen kann.
Vorgehensweise
Durch die Nähe unserer Forschungs- und Entwicklungszentren zu vielen Standorten unserer Kunden, auch in Asien, konnten wir Lösungen für die technische Herausforderungen und auch die Anforderungen der Kunden entwickeln, die nun auf Änderungen am Markt reagieren können. In einigen Fällen konnten unsere Ingenieure einen ersten Prototypen bereits nach drei oder vier Tagen liefern und derselbe Prototyp ging dann innerhalb der darauf folgenden Woche in die Massenproduktion.
Ergebnisse
Unser Design bietet technische Vorteile gegenüber denen unserer Mitbewerber. Es übertrifft auch die aktuellen Industrienormen und wird von den meisten Kunden als effektivere Lösung angesehen.
Seit seiner Einführung wurde unser Produkt von einem führenden chinesischen Smartphone-OEM als Plattformkomponente eingesetzt, zum Teil auch weil wir proaktiv entworfen und schnell eine Lösung vorgestellt haben, die besser war als andere. Wir wurden damals zum exklusiven Zulieferer für seine wichtigsten Smartphone-Modelle auserkoren.
Unser Design übertrifft Industrienormen.
- Masaki Shoji,
- Produktmanager
Vorteile
Die SIM-Karte mit Knickschutz
Zu den Vorteilen des Produkts zählen auch:
- Größere Vielseitigkeit hinsichtlich der Gerätegröße mit Auswahlmöglichkeit zwischen sechs oder acht Positionen
- Weitere Platzeinsparungen auf der Leiterplatte aufgrund der Integration des Kartenerkennungsschalters in den Steckverbinder
- Besserer Schutz vor Beschädigung der knickgeschützten SIM durch ein konstruktives Merkmal
Beispiel
Konzeptentwicklung
Ein Beispiel ist der 1,18 mm Knickschutz-SIM-Steckverbinder mit sanft geneigter Steckverbinderspitze, der das Abknicken von Nano-SIM-Karten und die mögliche Beschädigung der Steckverbinderspitze beim Einschieben oder Herausziehen der SIM-Karte verhindert.
Durch dieses neue Produkt schrumpfte die Höhe des Steckverbinders von 1,24 mm auf 1,18 mm und er ist somit nicht nur in der gesamten SIM-Steckverbinderproduktfamilie, sondern auch auf dem Markt einer der Steckverbinder mit der geringsten Höhe.
TE präsentiert den innovativen Push-Push-Steckverbinder für Micro-SIM-Karten sowie eine umfassende Palette an Steckverbindern für SIM-Karten.
Von der 1FF SIM für die erste Generation an Mobiltelefonen über die 2FF SIM für Feature Phones bis zur 3FF Mikro und der 4FF Nano SIM für Smartphones müssen SIM-Karten immer kleiner werden, um die Anforderungen der heutigen elektronischen Geräte zu erfüllen.
Um mit den neuesten Errungenschaften im Bereich Verbraucherelektronik Schritt zu halten, hat TE Connectivity den innovativen Micro SIM Push-Push-Steckverbinder auf den Markt gebracht.
Mit einem Profil von nur 1,27 mm ist sein kompaktes, extrem flaches Design um 50 % kleiner.
Sanfte Push-Push-Funktion mit einem Design, das ein falsches Einsetzen in die SIM-Karte verhindert ... die Verbindung kommt nur dann zustande, wenn er richtig in die Karte eingesetzt wird. Allerdings wird der SIM-Steckverbinder auch nicht beschädigt, wenn er falsch in die Karte eingesetzt wird. Der innovative Doppelkontaktstift zeigt exzellente Ergebnisse in Fallversuchen. Sein kreatives Design sorgt für eine Abfederung gegen die SIM-Karte und verhindert wirkungsvoll ein Herausschnellen aus dem Steckplatz.
Neben dem Micro SIM Push-Push-Steckverbinder bieten wir außerdem eine vollständige Palette an Steckverbindern für SIM-Karten. Wir haben uns der Herstellung von Hochleistungs-Steckverbindern für SIM-Karten verpflichtet, die Ihre Anforderungen an das Produktdesign genauestens erfüllen.
Jeder einzelne der vielen Qualitätssteckverbinder, die täglich unsere Fertigungsstraßen verlassen, ist sorgfältig verarbeitet und wird strengstens getestet und gründlich überprüft.
Egal, wo die SIM-Karte zum Einsatz kommt – Mobiltelefone, Smartphones, Tablets, Ultrabooks, PCs, Datenkarten, persönliche GPS-Module oder Server – von uns erhalten Sie höchste Qualität und die beste Leistung.
Wir sind TE Connectivity. Weitere Informationen erhalten, indem Sie nach TE SIM suchen. Unter www.TE.com/SIMV können Sie ein kostenloses Muster und eine Produktbroschüre anfordern.