TE Connectivity
La

Proteger tareas realizadas por personas

Dar prioridad a la creatividad humana podría ayudar a mantener alineación e impulso.

Aunque reconocen a la IA como un motor de innovación, el 59 % de los ingenieros (en comparación con el 47 % de los ejecutivos) considera que el enfoque de las empresas en la eficiencia y la optimización deja en segundo plano la creatividad y las tareas con intervención humana. Esta inquietud se hace evidente en las industrias automotriz y de datos y cómputo en la nube, en las que dos tercios de los encuestados consideran que sus empresas priorizan la optimización por encima de las tareas realizadas por personas.

Los ingenieros también temen que el uso de la IA limite su capacidad para utilizar su propio criterio o creatividad (40 % vs 27 % de los ejecutivos). Este temor, sumado a distintas prioridades al medir el retorno de inversión, hace que los ingenieros cuestionen con mayor frecuencia si la IA realmente genera innovación de alto impacto (32 %), en comparación con los ejecutivos (18 %).

Para reducir esta inquietud, las empresas necesitan comunicar con mayor claridad dónde esperan generar valor con la IA y cómo preservarán el rol del ingeniero a medida que estas iniciativas se desarrollan.

Nuestras conclusiones

La IA transforma de manera radical la forma de abordar retos y oportunidades, tanto en el ámbito profesional como el personal. La filosofía para una adopción efectiva de la IA debe colocar a las personas como líderes de pensamiento crítico y utilizar la IA como asistente inteligente, como una herramienta que amplifica la capacidad y la efectividad.

El enfoque óptimo considera a la IA como aliada en el análisis, no como responsable de la toma de decisiones. Este marco colaborativo preserva la inteligencia emocional y el pensamiento crítico humanos en las decisiones finales, al tiempo que aprovecha la potencia computacional de la IA para el análisis, el reconocimiento de patrones y las conclusiones iniciales.

Sin embargo, es importante mantener una visión crítica y honesta sobre las limitaciones de la IA, puesto que cometerá errores, producirá resultados sesgados o proporcionará análisis incompletos. Por ello, es necesario establecer esquemas sólidos de verificación para evaluar la efectividad de la IA, contrastar los resultados con múltiples fuentes y conservar el criterio para descartar las recomendaciones cuando la experiencia profesional indique otro enfoque.

Girish M K, Gerente sénior, Ingeniería, Centro de IA
Girish M K

Gerente sénior, Ingeniería,

Centro de IA