Produktübersicht
Vorteile von Tastschaltern
Die Tastschalter von TE weisen ein kompaktes Design auf, das sich für Tastaturen und tragbare Technologien eignet, einschließlich Geräten für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
Tastschalter kommen täglich zum Einsatz, allerdings sehen wir sie selten. Die Tastschalter unter den einzelnen Tasten einer Computertastatur sind klein und dünn, bieten aber eine hohe Zuverlässigkeit, um sicherzustellen, dass die Tastatur über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg funktioniert.
Tastschalter sind kleine elektromechanische Geräte, die für die Montage auf einer Leiterplatte (PCB) ausgelegt sind. Es handelt sich um kompakte Produkte mit einem flachen Profil. Das bedeutet, dass sie auf der Leiterplatte nicht hoch hinausragen – ein wichtiger Aspekt bei Tastaturen für schlanke Geräte wie Notebooks.
Angesichts der eingeschränkten Platzverhältnisse innerhalb einer Tastatur bedeutet ein schlankes Design, dass die Tastschalter mit Akku, Bildschirmen und anderen Komponenten konkurrieren müssen. Um dieses Problem zu lösen, sind Tastschalter so konzipiert, dass sie nebeneinander in einem kompakten Array positioniert werden – eine wichtige Eigenschaft für Tastaturen.

Tastschalter durchsuchen
nach Typ und Element
Die Verbesserungen an der Leistung von Smartphones und Tablet-Computern machen diese Geräte zu einer realistischen Alternative zu herkömmlichen Computern. Die kleinen und praktischen Tastschalter eignen sich für Touchscreens, bei denen kapazitive Technologie zum Einsatz kommt – das heißt, sie nutzen die elektrischen Eigenschaften des menschlichen Körpers, um zu funktionieren. Wenn z. B. ein Finger den Bildschirm berührt, wird eine winzige elektrische Ladung zum Kontaktpunkt gezogen, und der Bildschirm wird zu einem funktionierenden Kondensator. Dieser Vorgang wiederum wird als das Drücken einer Taste erkannt.
Touchscreens sind sehr dünn, zumal es keine mechanischen beweglichen Teile gibt, und die Technologie wird ständig verbessert, um sie noch dünner zu machen. Wenn Touchscreens kontinuierlich verbessert werden, warum fertigen Hersteller dann keine Computertastatur mit kapazitiver Technologie? Der Grund ist das Gefühl beim Berühren der Tastaturtasten, auch Haptik genannt.
Touchscreens haben zwar einzigartige Fähigkeiten, aber sie fühlen sich hart und unnachgiebig an. Die glatte, flache Oberfläche hat viele Vorteile – sie ist leicht zu reinigen und bietet eine wirkungsvolle Ergänzung zu High-Definition-Displays – aber sie gibt dem Benutzer kein Feedback. Deshalb ist der Tastschalter so nützlich.
Der Tastschalter ist ein mechanisches Gerät. Die Kraft, die erforderlich ist, um den Schalter niederzudrücken, die Entfernung, die er zurücklegt, und die Feder, die nach dem Auslösen wieder zurückspringt – all dies trägt zum „Schaltergefühl“ bei. Das offensichtlichste Beispiel dafür, wie sich die Haptik eines Tastschalters auf die Funktionsweise eines Geräts auswirkt, ist die zuvor erwähnte Computertastatur. Jeder, der häufig einen Computer verwendet, weiß, dass die Bewegung der Tasten auf einer Tastatur tatsächlich Einfluss auf die Benutzerfreundlichkeit haben kann, was wiederum Faktoren wie Schreibgeschwindigkeit und Ermüdung des Bedieners beeinflusst. Der Tastschalter verleiht der Tastatur das spezifische Schreibgefühl und das vertraute Klickgeräusch beim Drücken einer Taste.


Dank der Kombination aus flachem Profil, hoher Zuverlässigkeit und mechanischem Feedback eignen sich Tastschalter für den Einsatz in vielen Anwendungen. Der Markt für tragbare Technologien wächst schnell, angetrieben durch die enorme Verbreitung von Smartphones und den Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Internetservices.
Das Integrieren ausgeklügelter Elektronik in Kleidungsstücke oder Geräte, die zum Tragen am Körper entwickelt wurden, erfordert Komponenten wie Tastschalter, die nicht sperrig oder schwer sind. So entstehen Designmöglichkeiten für Anwendungen mit tragbaren Technologien, die innovative visuelle Indikatoren oder Bedienfelder erfordern.
Beispielsweise könnte es für einen Soldaten, der in einer taktischen Umgebung einen intelligenten Körperpanzer trägt, oder für einen Sanitäter, der körpermontierte Kameras verwendet, unklug sein, unerwünschtes Licht anzuzeigen. In solchen Situationen bieten Tastschalter dem Benutzer sowohl eine einfache Bedienung als auch eine physikalische Anzeige für den korrekten Betrieb.
Die Tastschalter von TE sind auf Zuverlässigkeit in Anwendungen mit intensiver Verwendung ausgelegt, z. B. für Tastaturen.

TE fertigt Tastschalter für verschiedene Anwendungen, In Kombination mit der großen Auswahl an verfügbaren Tasten und Aktuatoren, stellt der Tastschalter einen der vielseitigsten Schalter auf dem heutigen Markt dar. TE Portfolio an Tastschaltern durchsuchen.