TE Connectivity
Illustration zeigt eine Leiterplatte mit einer analogen Uhr und einer Zeitleiste zur Technologieeinführung

Fazit

Dynamik aufbauen:
Eine KI-Roadmap

Klare Zielsetzungen schaffen die Grundlage für finanzielle und innovationsgetriebene Vorteile.

Das Potenzial von KI für weitreichende positive Veränderungen steht außer Frage. Entscheidend ist nun, wie Unternehmen ihre KI-Integration so optimieren können, dass Effizienzgewinne entstehen, ohne das Potenzial für groß angelegte, transformative Innovation zu beeinträchtigen. Wenn Führungskräfte organisatorische Prioritäten festlegen und Kennzahlen zur Messung des ROI ihrer KI-Implementierungsinitiativen definieren, sollten sie berücksichtigen, dass sich diese Ziele nicht gegenseitig ausschließen müssen. Eine erfolgreiche Implementierung von KI erfordert, dass Unternehmen ein gemeinsames Verständnis über den Wert der Technologie und ihre potenziellen Vorteile entwickeln – sowohl in strategischen Bereichen wie groß angelegter Innovation als auch bei operativen Zielen wie Produktivität, finanziellen Ergebnissen und Nachhaltigkeitsinitiativen.

Ein Blick auf die Erfolgsfaktoren der Automatisierung zeigt den Weg zu dieser Abstimmung:
 • Erweiterung der ROI-Definition, sodass bei der Priorisierung sowohl strategische als auch operative Ziele berücksichtigt werden.
 • Nutzung inkrementeller Optimierungspotenziale im Kontext einer groß angelegten strategischen Transformation.
 • Verstärkter Einsatz von KI, um menschliche Fähigkeiten und Kreativität zu unterstützen.
 • Aufrechterhaltung klarer Kommunikationswege zwischen der Unternehmensführung und Engineering-Teams.

Eine enge Abstimmung zwischen Unternehmensführung und Engineering-Teams ist entscheidend für die Entwicklung tragfähiger KI-Strategien. Ein klarer Weg zur Wertschöpfung, der die Prioritäten beider Gruppen berücksichtigt, fördert diese Abstimmung und ermöglicht es Unternehmen, das transformative Potenzial von KI bestmöglich auszuschöpfen.

Was Mitarbeitende sagen

Wenn Führungskräfte sowie Ingenieurinnen und Ingenieure endlich die Kluft zwischen finanziellen Zielvorgaben und kreativen Ambitionen überbrücken, wird KI vom reinen Experimentierwerkzeug zum zentralen Motor unserer Kernprozesse. Dieses technologische „Valhalla“ beschreibt ein Umfeld, in dem schrittweise, alltägliche Effizienzgewinne nahtlos die Finanzierung und den Antrieb groß angelegter, transformativer Produktinnovationen ermöglichen. Letztlich werden Unternehmen, die sich konsequent an einer solchen integrierten Roadmap orientieren, nicht nur mit dem Markt Schritt halten, sondern das transformative Potenzial der KI voll ausschöpfen, um neu zu definieren, was in der industriellen Entwicklung möglich ist.

Phil Gilchrist, VP and Chief Transformation Leader, AI and Sustainability
Phil Gilchrist

VP and Chief Transformation Leader

KI und Nachhaltigkeit

Arbeiter in einer Fabrik. Mitarbeitende von TE Connectivity

Mehr erfahren

Laden Sie die Kurzfassung des TE Connectivity Industrial Technology Index herunter und greifen Sie auf frühere Berichte zu.