Lições do Passado
As lições trazidas pela automação fornecem um roteiro para o sucesso da IA.
A implementação de tecnologias de automação apresentou desafios e oportunidades semelhantes aos enfrentados pelas empresas que adotam a IA atualmente. Apesar dos desafios iniciais ao longo do processo, a automação acabou gerando ganhos claros em objetivos muito semelhantes aos que hoje orientam as iniciativas de inteligência artificial, como inovação, eficiência e geração de insights a partir de dados.
Refletindo sobre os pontos positivos e negativos dessa experiência, engenheiros e executivos concordam que os fatores que levaram à adoção bem-sucedida da automação também fornecem um bom roteiro para a inteligência artificial, como, por exemplo:
1. Estabelecer uma visão clara e alinhada sobre o ROI.
2. Utilizar programas-piloto para validar o valor de novos conceitos antes
de expandi-los.
3. Treinar funcionários para garantir a maximização do impacto de cada
iniciativa.
Seguindo essas lições, as empresas poderão obter um impacto ainda maior dos seus esforços de adoção da IA: Dois terços dos engenheiros (66%) e 58% dos executivos acreditam que a inteligência artificial tem o potencial de oferecer benefícios mais amplos do que a automação.