Qu’est-ce qu’un RTD ?
Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance se modifie à mesure que sa température change. La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente. La corrélation entre la résistance et la température est bien connue et peut être répétée dans le temps.
Un RTD est un dispositif passif. Il ne produit pas de sortie de par lui-même. Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers le capteur afin de générer une tension.
Qu’est-ce qu’un thermocouple ?
Un thermocouple est un dispositif composé de deux conducteurs différents (généralement des alliages métalliques) qui produisent une tension proportionnelle à une différence de température entre les deux extrémités des conducteurs. Contrairement à la plupart des autres méthodes pour mesurer la température, les thermocouples sont auto-alimentés et ne nécessitent aucune forme d’excitation externe.
Quelles sont les différences entre un thermocouple et un capteur RTD ?
Les principales différences entre les RTD et les thermocouples sont leurs capacités en matière de plage de température, de précision/stabilité et de temps de réponse.
| RTD | Thermocouple | |
|---|---|---|
| Température | Plage plus restreinte : -200 °C à 600 °C | Plage plus étendue : -200 °C à +2000 °C |
| Précision et stabilité | Plus précis, stabilité sur de longues durées | Moins précis, dérive possible dans le temps |
| Temps de réponse | De 1 à 7 seconde(s) | Inférieur à 1 seconde |
Qu’est-ce qu’un élément RTD ?
Un élément est le composant qui effectue la mesure. Selon la fonction qu’il doit remplir et la technologie employée pour le fabriquer, un élément peut comporter des bobines et/ou différents motifs pour fournir un signal, qui est ensuite utilisé pour mesurer les changements dans les différentes propriétés de l’énergie.
Quels sont les types d’éléments RTD les plus courants ?
Les deux types d’éléments de capteur RTD les plus courants sont les éléments à couche mince et les éléments à fil enroulé en verre. Les éléments à fil enroulé sont généralement de deux types : en verre ou en céramique. Les éléments bobinés, disponibles en versions verre ou céramique, nécessitent davantage de main-d’œuvre et sont généralement plus coûteux que les éléments à couche mince.
Un élément à couche mince est fabriqué à l’aide d’une technologie appelée photolithographie. Cette technologie permet aux éléments de détection d’être plus robustes, plus petits, plus précis et plus économiques que les éléments traditionnels à fil.
Quel est l’avantage d’une configuration à 3 fils par rapport à 2 fils pour un capteur RTD ?
Les fils de connexion peuvent introduire des erreurs sur la mesure de résistance et donc de température. Plus leur longueur augmente, plus la résistance mesurée est élevée, ce qui entraîne une surestimation de la température. L’ajout d’un troisième fil permet de compenser l’effet des deux premiers et d’améliorer la précision de la mesure.
Quels sont les types de thermocouples les plus courants ?
TE utilise principalement quatre types de calibration standard : J, K, T et E. Le choix dépend généralement des matériaux, de la plage de température, des tolérances, du diamètre des fils, de l’environnement d’utilisation et de la construction.
Quelle est la différence entre un thermocouple reliée à la masse et non reliée ?
Un thermocouple reliée à la masse place la jonction en contact direct avec la gaine métallique de protection. Cela permet un temps de réponse plus rapide, mais rend la mesure plus sensible aux perturbations électromagnétiques (EMF), pouvant introduire des erreurs. Un thermocouple à jonction isolée n’est pas en contact direct avec la gaine métallique. Son temps de réponse est plus lent, mais il est moins sensible aux perturbations et fournit des mesures plus fiables.
Que sont les jonctions froide et chaude ?
Une jonction est un point de réunion entre deux métaux dissemblables. Dans un thermocouple, la jonction froide, également appelée jonction de référence, est maintenue à une température connue et stable, généralement 0 °C, tandis que la jonction chaude, ou jonction de mesure, est placée dans l’environnement dont la température doit être mesurée.
Table standard de résistance à 0 °C en fonction du type d’élément, de la résistance nominale (Ω) et du coefficient de température de résistance (TCR)