AVEZ-VOUS VRAIMENT BESOIN DE DEUX FOURNISSEURS ?
En choisissant le bon fournisseur pour vos câbles et vos connecteurs, vous pouvez simplifier vos projets d'ingénierie et d'approvisionnement.
De nombreuses entreprises de l'industrie mécanique ou même de grands OEM dans le secteur de la fabrication d'équipements suivent une approche simple lorsqu'il s'agit de choisir des assemblages de câbles. Une interface est définie en ingénierie pour les applications de données, de puissance ou de signal au niveau d’un connecteur, la décision étant souvent centrée uniquement sur des facteurs techniques (électricité, tension, indice de protection, etc.) ainsi que sur la disponibilité d'un connecteur dans l'entreprise. Cette spécification du connecteur, ainsi que les exigences du câble, sont ensuite transmises aux fabricants d'assemblage de câbles pour qu'ils les créent, ou la production a lieu en interne. En choisissant le bon partenaire, ce processus peut être optimisé à la fois sur le plan technique et sur celui de l'approvisionnement.
Quelles sont les exigences auxquelles un fabricant d'assemblages de câbles doit répondre en priorité ?
Outre l'exigence de base du marché, à savoir un assemblage de câbles compétitif et économique, les fabricants devraient également proposer les caractéristiques suivantes :
- Rapidité : le paysage de la production étant de plus en plus automatisé, la vitesse est un facteur clé tout au long de la chaîne de processus. Cela signifie que plus vite un fabricant peut convertir les exigences d'un client en produits finis, mieux c'est.
- Accessibilité : l’accessibilité et l’accès direct aux équipes d’ingénieurs du fabricant concerné facilitent le traitement des questions techniques et des demandes de modification qui surviennent au cours du processus de développement et du cycle de vie du produit.
- Qualité : l’assurance qualité complète du processus d’assemblage des câbles est essentielle et constitue une pratique standard du marché aujourd'hui. Cela signifie que la conformité aux normes ISO reconnues (EN ISO 9001 pour les systèmes de gestion de la qualité, etc.) devient une condition essentielle, en plus des normes de qualité de secteurs spécifiques, tels que l'automobile, le ferroviaire ou l'aérospatiale, la marine et la défense, qui sont également requises dans une certaine mesure. Le fait de disposer d’un système de gestion environnementale est donc un avantage à cet égard.
Quels avantages les grandes entreprises de connectique offrent-elles en matière d'assemblage de câbles ?
La gamme de produits constitue l'un des avantages des grandes entreprises de connectique qui proposent également des assemblages de câbles. Une vaste gamme de connecteurs permet une offre de solutions très diversifiée d’assemblages de câbles, sans avoir à s'approvisionner en composants auprès de concurrents. Cela offre souvent des avantages en termes de disponibilité et de réduction des coûts pour les clients finaux.
En outre, les fabricants de connecteurs sont en mesure d'intégrer des solutions de connecteurs personnalisées dans l'assemblage de câbles, car ils disposent des ressources d'ingénierie pour le faire. La personnalisation des connecteurs est donc une autre option pour améliorer les performances de l’assemblage de câbles et permet de créer des solutions sur mesure pour pratiquement toutes les applications des clients comme par exemple, par le recours au (sur)moulage, le changement de matériau pour améliorer les caractéristiques techniques ou même la conception et le développement d'un connecteur entièrement nouveau.
Les compétences en matière de solutions pour le développement d’assemblages de câbles techniques et économiques sont étroitement liées à un niveau de savoir-faire en ingénierie. Il est possible de concevoir des assemblages de câbles pour le long terme avec une structure de prix appropriée uniquement si les ingénieurs ont une connaissance approfondie de la technologie de connexion et de l'électromécanique appropriées, ainsi qu'une large compréhension de la conception des câbles et de la conception à coût objectif.
Un aspect à ne pas négliger à cet égard est la sécurité financière offerte par un fabricant d’assemblages de câbles. S'il devait arriver, malgré toutes les mesures d'assurance qualité mentionnées ci-dessus, qu'un rappel de produit soit nécessaire parce qu'un assemblage de câbles installé est défectueux, l'importance d'avoir un fabricant d'assemblages de câbles en bonne situation financière deviendra rapidement évidente. Les petites entreprises ne peuvent absorber les coûts élevés liés à un rappel global que dans une certaine mesure, et ces coûts peuvent parfois même conduire à la faillite financière de l'entreprise. Bien que les coûts puissent continuer à se produire après une faillite, ils ne peuvent plus être répercutés sur le fabricant d'assemblages de câbles. La probabilité qu'un tel scénario se produise avec une entreprise mondiale financièrement solide dans le secteur des connecteurs est très faible.
Par ailleurs, l’approche d'un approvisionnement par l'intermédiaire d'un fournisseur unique –où le fournisseur de connecteurs est également le fabricant d’assemblages de câbles– offre des avantages en termes de négociations portant sur les prix d'achat. L'augmentation du volume des ventes résultant de la centralisation améliore la position de négociation du client et lui donne la possibilité de négocier de meilleures conditions pour les offres globales avec un seul fournisseur.
Dans ce scénario, si le fabricant d'assemblages de câbles est également actif au niveau international, il en résulte d'autres avantages. Ces avantages sont attribuables, par exemple, aux solutions de chaîne d’approvisionnement mondiale. Une entreprise active au niveau mondial peut offrir un stockage sur tous les continents et donc un niveau élevé de fiabilité à toute épreuve ainsi qu'un délai de livraison standard pratiquement partout dans le monde. Si la présence mondiale ne concerne pas seulement l’entreposage, mais aussi la production et l'ingénierie, la valeur ajoutée sera encore plus grande si le client est également actif au niveau mondial. Les ingénieurs peuvent alors développer la solution localement en temps réel sur l'objet lui-même. Le contenu local, qui est souvent requis notamment dans les applications ferroviaires, ou nécessaire en partie dans le cadre du projet, peut alors être généré plus facilement.
Outre les faits techniques concrets et le prix, d'autres facteurs jouent également un rôle de plus en plus important lors du choix d'un fabricant d'assemblages de câbles. La gestion économique des ressources ainsi que la prise en compte des aspects liés à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail peuvent permettre de déterminer rapidement quelles entreprises prennent au sérieux leurs obligations sociales. Dans la mesure où la priorité est de plus en plus accordée aux points mentionnés ci-dessus, il va sans dire que ces exigences doivent être remplies par tous les sites de production du monde entier.
Comment améliorer les processus et quels en sont les avantages ?
Comment utiliser les avantages offerts par les grands fabricants de connecteurs mentionnés ci-dessus, qui fournissent également des assemblages de câbles, pour améliorer la procédure existante d'introduction des assemblages de câbles ? Il y a trois points principaux à noter ici, qui permettent d’obtenir un résultat garanti :
- L’intégration anticipée du département d’ingénierie du fabricant d’assemblage de câbles dans le processus de développement permet de trouver rapidement des solutions basées sur les dernières technologies de connectique et de production.
- S’il est possible de discuter ouvertement des interfaces, alors toute la gamme de produits du fabricant peut être utilisée sans restreindre les performances potentielles de l’assemblage en raison d'une quelconque présélection.
- Et s’il est alors également possible d’abolir les restrictions dans la nomenclature et de prendre en compte les alternatives 1:1 du fabricant lors de la conception, le meilleur rapport conception-coût est garanti, car les fabricants peuvent tenir compte des avantages en termes de coûts de leurs propres produits dans l'offre.
Quelle gamme de produits ? Gamme générale ou spécialisée ?
La gamme de produits peut aider à la prise de décision pour assurer le bon choix de partenaire à long terme dans le domaine de l'assemblage de câbles. Il est utile dans ce contexte de déterminer si le fabricant de connecteurs est plutôt un généraliste, c'est-à-dire un fournisseur de connecteurs pour un large éventail d'applications, ou un spécialiste qui se concentre sur un segment de marché/une application spécifique.
Généraliste :
- Large gamme de connecteurs pour les applications les plus diverses. Exemple : connecteurs pour cartes imprimées, connecteurs industriels à usage intensif ou connecteurs circulaires hybrides.
- Un savoir-faire étendu en matière de produits et d'ingénierie permet de développer des solutions pour une variété d'applications sans se limiter à des segments spécifiques ou à des solutions techniques prédéfinies.
Spécialiste :
- Gamme spécifique de connecteurs pour « une » application. Exemple : connecteur pour chambre blanche.
- Un savoir-faire expert en termes d’application et d’identification de solutions au niveau des connecteurs ainsi que des assemblages de câbles.
Le partenaire idéal pour la fabrication d’assemblages de câbles combine ces deux attributs en un seul.
TE Connectivity (TE), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie de connexion et de solutions de capteurs, vous offre donc à la fois la gamme étendue d'un généraliste et le savoir-faire technique approfondi d'un spécialiste des connecteurs et des assemblages de câbles.
Assemblage standard ou faisceau spécifique sur mesure ?
Un autre aspect à prendre en compte lors du choix du bon partenaire est la gamme de solutions offertes dans le domaine des assemblages de câbles, car il existe différents niveaux de complexité à cet égard également :
- Assemblages standard : un assemblage basé sur une interface standardisée (par exemple, un connecteur RJ45 ou M12) et proposé en différentes longueurs également standardisées (en partie sur stock). Ces assemblages standard sont proposés par un certain nombre de fabricants et l’effort impliqué dans l’approvisionnement ainsi que dans l’ingénierie est négligeable.
- Assemblages point à point : dans ce cas, une connexion point à point est fabriquée avec un assemblage de câbles. Il est toutefois important de savoir quel connecteur et quel câble sont utilisés. L'effort de coordination dans l'ingénierie est plus élevé, car des spécifications claires décrivant de manière unique l'assemblage doivent être échangées.
- Faisceau : l'assemblage de câbles se compose de trois connecteurs ou plus (de conception identique ou différente), qui sont assemblés pour former un faisceau. L’effort d’ingénierie est considérablement plus élevé car, outre les spécifications uniques, un effort accru est nécessaire pour les tests et la mise en service. Ce type d'assemblage exige également un plus grand effort de la part des acheteurs, car il est plus difficile de comparer les différentes offres des concurrents en raison de la complexité accrue.
- Assemblages à valeur ajoutée : il s'agit de la discipline reine dans le domaine de l'assemblage de câbles, puisque des sous-systèmes sont créés dans ce cas pour les machines et les équipements. Par exemple, une chaîne porte-câble complète peut être assemblée par le fabricant d'assemblages de câbles en vue de son utilisation sur une machine. Cela signifie que ce ne sont plus seulement les câbles et les connecteurs qui sont utilisés, mais également de nombreux composants supplémentaires tels que la chaîne porte-câble, les tuyaux pour le liquide de refroidissement ou l'air comprimé, ainsi qu'une multitude d'interfaces. La complexité nettement plus élevée de ces assemblages nécessite une collaboration étroite et efficace entre les départements d'ingénierie, ainsi qu'une aide à l'approvisionnement afin d'obtenir la meilleure solution technique possible au bon prix.
Étant donné que tous les types d'assemblage mentionnés précédemment sont proposés par TE Connectivity et que l'entreprise dispose d'une gamme complète de connecteurs, il est possible de réaliser des assemblages de câbles pour pratiquement toutes les applications industrielles. TE est également en mesure d'installer des produits d'autres acteurs du marché dans ses assemblages. Ces produits sont soit achetés directement auprès du fabricant par le biais d'accords contractuels spéciaux, soit acquis via des canaux de distribution. Ainsi, pratiquement toutes les interfaces peuvent donc être raccordées à des assemblages réalisés par TE Connectivity. Vous bénéficiez ainsi du meilleur service possible auprès d'une source unique, avec l'avantage de n'avoir à traiter qu'avec un seul partenaire pour les solutions dans le domaine de la technologie de connexion.
Conclusion
Le développement d’assemblages de câbles n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît à première vue, mais il peut être réalisé rapidement et à moindre coût en choisissant le bon partenaire. L’implication dès le début d'un partenaire pour les assemblages de câbles pendant la phase de conception de l’équipement est essentielle. Cela garantit que la conception est réalisée selon les dernières solutions de connectivité disponibles et de la manière la plus économique. Les partenaires doivent répondre à un certain nombre d’exigences à cet égard, afin de garantir le bon fonctionnement du processus de développement et d'approvisionnement. La liste de contrôle suivante est fournie pour faciliter le processus de sélection et devrait vous aider lors de l’examen de vos fournisseurs actuels ou lors du choix de nouveaux partenaires commerciaux.
Trouvez le bon fabricant d’assemblages de câbles :
Si vous pouvez répondre OUI à la plupart des dix questions suivantes concernant les assemblages de câbles, vous venez de trouver le bon partenaire commercial pour les assemblages de câbles, du point de vue tant de l'ingénierie que de l'approvisionnement.