AI Cup

TE Stories

L'AI Cup de TE invite les étudiants à résoudre des problèmes concrets

Depuis six ans, des universités du monde entier inscrivent des équipes à ce concours international.

Près de 300 étudiants universitaires du monde entier ont participé à la sixième édition annuelle de l'AI Cup de TE Connectivity, un événement au cours duquel des équipes d'ingénieurs en herbe s'associent à leurs homologues professionnels chez TE pour résoudre des défis techniques réels dans les usines de l'entreprise. 


Cinquante équipes issues de 24 universités du monde entier ont relevé le défi cette année sur des sites de production en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.


À un moment charnière pour la technologie de l'IA, l'AI Cup de TE, leader mondial des connecteurs et des capteurs, sert de pont essentiel entre la recherche universitaire et les applications industrielles concrètes. Les équipes, aux côtés de leurs professeurs et des conseillers de TE, ont développé des solutions d'IA avancées qui améliorent le processus de contrôle qualité, optimisent les coûts d'annotation des données, rationalisent le processus de planification, etc.

Galerie photos de l'AI Cup de TE

Galerie photos de l'AI Cup de TE
La TE AI Cup a pour but d'encourager les universités du monde entier à participer à la transformation de l'IA en collaboration avec TE
Dr. Roberto Lu,
Vice-président de TE chargé des technologies pour les opérations mondiales et créateur de l'AI Cup

Dr. Roberto Lu a déclaré : « Cette année, les étudiants universitaires, les professeurs et les conseillers de TE ont fait preuve d'une innovation et de connaissances exceptionnelles en matière d'IA pour développer des applications qui ont largement dépassé nos attentes. Leurs applications innovantes ont un immense potentiel pour remodeler l'avenir de la fabrication. »

 

Certains des projets les plus réussis du concours de cette année sont en cours de mise en œuvre dans les usines TE, notamment un système automatisé d'étiquetage et d'inspection conçu pour les échantillons en quantité limitée. Grâce à une optimisation avancée des algorithmes, cette solution atteint une précision de prédiction de 98,8 %, multiplie par 100 l'efficacité de l'annotation par rapport aux méthodes manuelles et réduit de 90 % la consommation d'énergie des appareils périphériques. Déjà déployée sur une ligne de production de TE, cette solution devrait être étendue à plus de 50 sites de fabrication de TE dans le monde.

 

Une autre équipe a créé une solution d'inspection basée sur l'IA, spécialement conçue pour les processus d'assemblage électronique, qui est 100 fois plus rapide que l'inspection manuelle, avec un taux de précision de 99,2 %. Le système a été intégré à trois lignes de production, et son déploiement est envisagé dans plus de 100 sites de fabrication de TE à travers le monde.

 

En tant que leader mondial des technologies industrielles, TE fait depuis longtemps de la promotion de l'enseignement des STEM (sciences, technologies et innovations) un élément central de sa responsabilité d'entreprise. Depuis 2020, ses initiatives philanthropiques axées sur les STEM ont touché plus de 5 millions de personnes dans le monde, se rapprochant ainsi de son objectif de 10 millions d'ici 2030.