Tendência
Reinventando o modo como nos conectamos
Nos últimos 100 anos, os avanços no controle e monitoramento sem fio de sistemas de serviços públicos transformaram o desempenho das cidades. Hoje, chegamos a um ponto de virada crucial na reimaginação do nosso conceito de cidade.
A ideia da cidade inteligente está inspirando muitas novas ideias para integrar os serviços dos quais as pessoas confiam todos os dias. Hoje, existem soluções que oferecem, a cada iteração, conveniência, segurança e eficiência que apenas alguns anos atrás eram inimagináveis. Essa conectividade sem precedentes é possibilitada por – entre outras coisas – comunicação sem fio e uma vasta gama de sensores. Essa conectividade pode melhorar a iluminação urbana, o desempenho da infraestrutura e o consumo de energia.
Hoje, muitos municípios estão substituindo as luzes de rua padrão por luminárias de LED equipadas com sensores avançados e conectadas a redes integradas. O resultado é um sistema de luz ativado local ou remotamente para que responda apenas quando a rua estiver em uso, como quando um pedestre está andando à noite. Esse tipo de sistema permite que as cidades substituam as luminárias de rua, o que pode ajudá-las a reduzir a demanda de energia no curto prazo e obter economias de custos ao longo do tempo.
Se primeiro focarmos em grandes estacionamentos, como aeroportos, shopping centers e lojas de departamentos, adicionando recursos de vídeo, cada luminária pode ser ativada local ou remotamente somente quando houver atividade. Isso pode economizar energia e aumentar a segurança. Todos os dados e controle podem ser realizados através das atuais redes sem fio 4G ou redes 5G do futuro. Como teremos essa conexão de alta velocidade com a internet e a nuvem, poderíamos usar o acesso Wi-Fi para fornecer informações sobre disponibilidade de estacionamento e ofertas especiais nas lojas e restaurantes da região. A receita de publicidade pode ser usada para compensar o custo de implantação dessa tecnologia em locais que desejam se posicionar na vanguarda da curva de adoção de tecnologia.
Outro aspecto da cidade inteligente que oferece gratificação imediata é a capacidade de gerenciar o tráfego e o estacionamento nas áreas metropolitanas. Imagine o prazer de entrar em uma grande cidade e ser presenteado com todas as opções de estacionamento disponíveis nas proximidades do seu destino. Com o advento dos veículos inteligentes e autônomos, os serviços da cidade, como informações de estacionamento, direções e cobrança, podem ser realizados automaticamente.
As informações de trânsito em tempo real estarão disponíveis universalmente, permitindo que as autoridades de transporte redirecionem o tráfego e alterem os padrões dos semáforos para otimizar o fluxo do tráfego. Isso tem um enorme valor em áreas que hospedam eventos esportivos ou grandes atrações. Informações ambientais como clima, poluição e ruído podem ser monitoradas em cada local.
No entanto, a integração de todas essas funcionalidades em um pacote compacto pode ser uma tarefa assustadora. Apenas o número de sensores e funções de rádio que devem coexistir é um desafio. Questões como gerenciamento térmico e de energia e design da antena são essenciais para uma integração bem-sucedida.
Assim como as luzes da rua da cidade inteligente serão ativadas apenas quando alguém estiver dentro do alcance, todos os utilitários e eletrodomésticos também podem otimizar seu desempenho. O impacto ambiental de estar “ligado” apenas quando necessário pode ser significativo. Imagine por um momento uma cidade cheia de geladeiras e condicionadores de ar inteligentes. Esses dois aparelhos sozinhos representam uma parte significativa do uso de energia de uma residência individual. Se pudéssemos permitir que esses aparelhos se comunicassem com a rede elétrica, eles poderiam determinar o melhor momento para funcionar para manter suas temperaturas alvo.
Talvez o refrigerador possa atingir temperaturas um pouco mais frias antes do pico de demanda do ar-condicionado, resultando em uma carga estável e gerenciável para o fornecedor de serviços públicos. Imagine um sistema de aspersão municipal que leve em consideração a disponibilidade atual de água, as condições do solo e a previsão do tempo para garantir que cada gota de água usada para manter parques e campos seja completamente utilizada.
À medida que as populações dos países em desenvolvimento do mundo continuam a crescer e exigem acesso às mesmas conveniências que os países desenvolvidos já desfrutam, as infraestruturas existentes serão levadas ao limite. As soluções possibilitadas pela cidade inteligente oferecem um caminho claro para fornecer acesso a essas conveniências de maneira responsável e equitativa.
Autor
Nicholas Langston, Gerente Sênior, Desenvolvimento de Negócios, Soluções de Comunicações