Tendência
Projetando Soluções de IoMT com Sensores
Uma entrevista com Bala Kashi, Engenheiro de Aplicação de Sensores Médicos na TE Connectivity.
Autor
Conteúdo publicado originalmente na Medical Product Outsourcing.
Quais fatores devem ser levados em consideração ao se projetar componentes eletrônicos personalizados para dispositivos médicos?
Ao se projetar componentes eletrônicos personalizados para dispositivos médicos, há muitos fatores que precisam ser levados em consideração. Além da compreensão da aplicação, validações, parâmetros, seleção de materiais, normas a serem cumpridas, limpeza e metas de custos, é necessário reconhecer outros fatores. Como componentes médicos podem ser expostos a várias condições e meios adversos, algumas dessas considerações incluem robustez, tamanho, precisão e escalabilidade dos sensores. Por exemplo, quando os sensores são usados em aplicações de implantes a biocompatibilidade é um fator essencial, pois eles estarão em contato prolongado com partes do corpo. Além disso, o sensor precisará funcionar a longo prazo com probabilidade de falha quase zero.
Os sensores viabilizam a coleta de dados em várias aplicações médicas para transformar o monitoramento e o tratamento dos pacientes. Saiba como a TE Connectivity está aplicando tecnologias de sensores no cenário da IoMT para um futuro mais saudável.
Fale sobre alguns dos desafios no design e fabricação de componentes eletrônicos personalizados para dispositivos médicos.
O design e a fabricação de componentes eletrônicos médicos, incluindo sensores, envolve muitos desafios. Alguns exemplos dos desafios enfrentados durante esse processo são a seleção de materiais, testes de validação, sistemas de qualidade, dimensionamento e testes paramétricos personalizados. A esterilização é uma alta prioridade no setor médico. Portanto, um desafio adicional é o atendimento dos requisitos de fabricação dos componentes, ou seja, o espaço em que eles são desenvolvidos precisa seguir diretrizes específicas para garantir um certo nível de limpeza exigido pelo setor.
Quais são as exigências e expectativas dos clientes em relação a componentes eletrônicos personalizados?
O setor médico requer opções de componentes eletrônicos para muitas aplicações diferentes. No entanto, existem algumas demandas dos clientes que permanecem uniformes, pois alguns componentes de detecção medem várias aplicações que se relacionam com a vida humana. Por exemplo, a precisão e a funcionalidade de componentes eletrônicos médicos em dispositivos de suporte de vida são fundamentais para essa aplicação. Além disso, os componentes dos sensores médicos precisam ser confiáveis e atender a todos os padrões do setor.
Como a IoT (Internet das Coisas) está influenciando o desenvolvimento de componentes eletrônicos personalizados?
Há um impulso para o desenvolvimento de componentes de detecção adequados às aplicações de IoT, que usam sensores para coletar os dados necessários para o sucesso de sua implantação. Os dados coletados pelos sensores podem ajudar os profissionais de saúde a entender situações críticas de forma mais rápida e precisa, além de permitir que o paciente receba mais informações sobre seu estado de saúde. Por exemplo, em uma aplicação de cuidados domiciliares, o sensor pode ter um transmissor sem fio para enviar dados remotamente para a nuvem. Em seguida, esses dados podem ser baixados por médicos ou pacientes para análise. Além disso, é necessário que os dispositivos do sensor sejam precisos e confiáveis para evitar o falso acionamento de eventos. De medição da pressão arterial a monitoramento de equipamentos de diálise, sensores invasivos e não invasivos fornecem dados localizados à nuvem para melhor atender aos pacientes e ao setor médico.
Como o big data está influenciando o desenvolvimento de componentes eletrônicos personalizados?
O big data está influenciando o desenvolvimento de componentes eletrônicos personalizados de forma positiva. O feedback coletado pelo big data pode influenciar a funcionalidade e os parâmetros monitorados. Por exemplo, como os dados do paciente são armazenados remotamente, é possível analisar esse big data para entender a previsibilidade antes da ocorrência de um evento. A análise de big data pode verificar a eficácia do tratamento de acordo com idade, gênero, etnia, localização e hábitos do paciente. Com essas informações, os tratamentos podem ser mais personalizados para pacientes específicos. No futuro, também haverá uma ênfase crescente na detecção inteligente, usando recursos de sensores em placa para analisar os dados detectados e transmitir apenas aqueles que são vitais, em vez de todo o big data.
Como a IA (inteligência artificial) está influenciando o desenvolvimento de componentes eletrônicos personalizados?
Da mesma forma que o impacto positivo do big data, a inteligência artificial (IA) permite prever eventos do paciente. Com base nos padrões dos pacientes, a IA permite não só prever um evento, mas realizar as ações necessárias. Por exemplo, a IA poderá notificar os paramédicos ou médicos se o dispositivo tiver uma falha ou se o paciente apresentar certos sintomas. Além disso, a IA pode interagir com outros dispositivos conectados ao paciente.
A tendência para a miniaturização de dispositivos médicos está gerando a necessidade de componentes eletrônicos personalizados flexíveis?
Os dispositivos vestíveis e portáteis precisam de componentes menores, mais leves e de menos consumo de energia que permitam maior funcionalidade de detecção. Dispositivos como estes exigem mais recursos para seu desenvolvimento e têm fabricação mais cara. Portanto, durante a fase de projeto, é preciso considerar várias outras aplicações potenciais e tentar abordá-las também.
Soluções de Sensores para a Tecnologia Vestível
-
Sensores para Aplicações Vestíveis
A expectativa de conectividade a qualquer hora e em qualquer lugar impulsiona a necessidade de produtos vestíveis. E, à medida que as plataformas de sensores da TE tornam as tecnologias vestíveis possíveis, os usuários se tornam mais seguros, produtivos e saudáveis. Saiba mais sobre as soluções de sensores para a tecnologia vestível.
De que outra forma a miniaturização está afetando o desenvolvimento de componentes eletrônicos personalizados?
O impulso por componentes miniaturizados trouxe impactos para o processo geral de desenvolvimento. O tempo e o custo associados ao desenvolvimento aumentaram devido à maior quantidade de recursos e à necessidade de testes adicionais para confirmar o funcionamento eficiente dos produtos. Além disso, é preciso integrar todas as funcionalidades existentes a um pacote menor. Por exemplo, a redução nas dimensões dos dispositivos de sensores requer um grande esforço de engenharia. Essa redução também será dispendiosa, pois poderá ser necessário criar novos designs usando materiais caros e componentes precisos. E, com dispositivos tão pequenos, haverá ainda a necessidade de técnicas de fabricação de alta precisão. Para garantir que o desempenho não será afetado, os novos dispositivos poderão ter seu submetidos a extensos testes de validação e certificações de terceiros, entre outros.
De que forma as mudanças no ambiente regulatório estão afetando o desenvolvimento de componentes eletrônicos personalizados?
As práticas regulatórias adicionarão uma camada de segurança para o produto e a aplicação. A evolução do ambiente regulatório tem afetado o desenvolvimento e a fabricação de componentes eletrônicos. Esse impacto provavelmente levará ao aumento do custo unitário dos produtos devido à necessidade de realizar testes novos e incrementais para atender aos novos padrões. Além disso, algumas peças personalizadas podem precisar de modificação ou redesenho.
Como a demanda por design de baixa potência está afetando o desenvolvimento de componentes eletrônicos personalizados?
Os avanços no âmbito das aplicações de IoT estão aumentando a necessidade de design de baixa potência. O impacto inclui digitalizar os componentes de detecção e projetá-los de forma a permitir que coletem dados sob demanda em vez de em medições contínuas. Além disso, há uma tendência maior a incluir o processamento de sinais no receptor e não no dispositivo de medição.
Saiba como a TE Connectivity está viabilizando o futuro do 5G com a implantação mais inteligente, rápida e densa de soluções inteligentes. Baixe o white paper "A Quinta Geração da Comunicação em Redes sem Fio" (Inglês).
Sua empresa está sendo afetada pelas iniciativas de sustentabilidade de clientes operando com tecnologia médica na Europa ou nos EUA?
Com a mudança de foco para a consideração das regulamentações ambientais e adoção de abordagens sustentáveis, a TE Connectivity tomou medidas para fornecer produtos mais ecológicos. Por exemplo, a TE substituiu alguns materiais que não atendiam às normas ambientais. A TE também está trabalhando para identificar materiais alternativos que podem ser integrados a produtos existentes e novos.
Que outras tendências você observa no desenvolvimento de componentes eletrônicos personalizados para dispositivos médicos?
Muitos dos avanços serão incrementais. Continuarão ocorrendo avanços em miniaturização, desempenho, inteligência artificial e preço para a detecção digital e sem fio. Com as inovações no âmbito da Internet das Coisas Médicas (IoMT), também haverá uma ênfase crescente no uso de dispositivos portáteis e vestíveis para o monitoramento de pacientes a fim de utilizar melhor os recursos operacionais remotos.
Conheça mais Soluções Médicas