TE Connectivity
Finger touching an interactive screen with AI digital brain icon on screen

Las ventajas de la IA

La inteligencia artificial transformará el proceso de innovación. Las organizaciones se percatan de la oportunidad y están conscientes del riesgo que implica el quedarse atrás.

A pesar de que es una tecnología emergente, la IA se ha convertido con rapidez en el centro de atención de las organizaciones de tecnología. De acuerdo a nuestra encuesta, el 70 por ciento de los ingenieros y el 78 por ciento de los ejecutivos consideran que la IA será una de las inversiones principales en los próximos tres años, en contraste con otras tecnologías como las energías renovables y la conectividad de datos.

Para maximizar el impacto de estas inversiones, las instituciones deben desarrollar una clara estrategia para integrar la IA. Algunos ejemplos de estrategias de éxito son: alineación de funciones y responsabilidades entre ingenieros y ejecutivos al implementar la IA, y programas de capacitación y mejora de habilidades para desarrollar las competencias actuales del personal.

Las organizaciones que se enoquen en este plan estratégico tienen más probabilidades de cosechar los frutos de la IA en el proceso de innovación. Y las que no tengan éxito al alinear ingenieros y ejecutivos, o no inviertan en la capacitación necesaria podrían quedarse atrás de la competencia.

¿Cuál es la inversión más importante dentro de 1 a 3 años?

Porcentaje de encuestados que seleccionaron una de las tres principales

Ingenieros
Ejecutivos
Artificial intelligence. Icon

Inteligencia artificial

70%

78%

renewable energy Icon

Energía renovable

51%

53%

Data connectivity

Conectividad de datos

65%

62%