TE 新製品: NanoMQS タブ端子

NanoMQS タブ端子

NanoMQS タブ端子

TE Connectivity は小型 NanoMQS 自動車相互接続システムにタブ端子を追加します。これにより相互接続システムを電線対電線接続として使用して、ブラック ボックスに接触できるようになります。

October 18, 2016

接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は本日、NanoMQS 小型自動車相互接続システムにタブ端子を追加することを発表しました。新しい NanoMQS タブ端子により、電線対電線接続やブラック ボックス接触などの広く普及している NanoMQS 技術のポートフォリオがさらに充実します。

タブ端子の寸法は 0.5 x 0.4 mmで、 断面 0.13 ~ 0.35 mm² の結線に使用することができます。リセプタクル端子と同様に、タブ端子にはロック ランスと二次ロック デバイスが提供されています。タブ端子は極間 1.8 mm に設計されていますが、さらに小さい極間も用意されています。

TE の NanoMQS 相互接続システムは、主に制御ユニットのプリント基板 (PCB) に接触するヘッダで使用されている、高度な耐振動性の電気接続を確立します。低質量、超小型の寸法でありながら、NanoMQS リセプタクル端子とクリンプは LV214 に従った耐衝撃性堅牢度 4 を満たしています。この新しいタブ端子により、同一製造元の高品質の相互接続システムの両面が利用できるようになります。

TE Automotive 部門担当プロダクト マネージャの Thorsten Eisele は、次のように述べています。「NanoMQS タブ端子により、お客様の高度に小型化された相互接続の使用事例のポートフォリオが拡大されます。ポートフォリオの拡大は、自動車業界の要件を超えた相互接続のソリューションを開発するという、当社の長年にわたる取り組みを実証するものです。」

TE 製品は、代替パワー システムからインフォテインメントやセンサ技術に至るまで、自動車のさまざまな電子機能につながりをもたらします。
 

TE について

TE Connectivity (NYSE: TEL)は接続技術において世界をリードする年間売上120億米ドルのグローバルカンパニーです。TEのイノベーションへの強い情熱は、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションから スマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。あらゆる分野に広がるTEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、過酷な環境下でも機能が立証されており、より安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万5千名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です– www.TE.com.

詳細を表示

免責事項

TE Connectivity (TE) は、掲載されている情報の正確性を確保するためにあらゆる合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また、この情報が正確で正しく、信頼できる最新のものであることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。TE Connectivity は、ここに記載されている情報をいつでも通知なく修正する権利を留保します。TE は、ここに掲載されている情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、あらゆる商品性の黙示的保証、または特定の目的に対する適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。ここに記載されている寸法は参照のみを目的としたものであり、通知なく変更される場合があります。仕様は通知なく変更される場合があります。最新の寸法と設計仕様については、TE にお問い合わせください。

 

NanoMQS および PicoMQS は商標です。