Elektroschrott in Europa: Spanien

Elektroschrott in Europa: Spanien

Sammlungs- und Recyclingregelungen

Sammlungs- und Recyclingregelungen in Spanien

Im Rahmen des am 13. August 2005 in Spanien in Kraft getretenen königlichen Dekrets 208/2005 zu Elektro- und Elektronik-Geräten und deren Entsorgung ist TE verpflichtet, Regelungen für die Sammlung, die Behandlung, das Recycling und die Verwertung jeglicher nach dem 13. August 2005 erworbenen elektrischen und elektronischen Geräte zu etablieren, die Ihre Altgeräte eins zu eins ersetzen. Die Altgeräte, die durch Ihren Kauf eines neuen Geräts von TE ersetzt werden, gelten als historische Altgeräte.

Im Rahmen des Dekrets ist TE zudem verpflichtet, Regelungen für die Sammlung, die Behandlung, das Recycling und die Verwertung jeglicher neuer, nach dem 13. August 2005 von TE erworbenen elektrischen und elektronischen Geräte zu etablieren, die für den Zeitpunkt gelten, ab dem die Neugeräte zu Elektroschrott werden. Diese werden als neue Elektro- und Elektronik-Altgeräte bezeichnet.

Die Produkte von TE sind zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich. Jede Steigerung der Betriebskosten von Herstellern wie TE schlägt sich in der Regel in einer Preiserhöhung für das Produkt nieder. TE hat sich aber dazu entschlossen, nicht die Produktpreise zu erhöhen, sondern stattdessen diese neuen Umweltkosten direkt mit unseren Kunden zu teilen. Bei allen neuen Umweltkosten, die für unsere Produkte anfallen, steht Transparenz für uns an erster Stelle. 

Unser Ansatz für die Teilung dieser neuen Umweltkosten lautet:
  • TE trägt die Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, um die Vorgaben des Dekrets zu erfüllen.
  • TE trägt die Kosten für die Datenverwaltung und die Berichterstattung gegenüber dem Generaldirektorium der Qualitäts- und Umweltprüfung des Umweltministeriums, um die Einhaltung aller Verwaltungsvorschriften im Zusammenhang mit dem Dekret zu belegen.
  • Sie tragen die Kosten für den Transport Ihrer Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu dem Recyclingbetrieb, der von TE für Spanien angegeben wurde.

TE hat einen Recyclingvertrag mit dem European Advanced Recycling Network (EARN) abgeschlossen und trägt alle Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Verwertung der Geräte nach deren Abgabe bei der EARN-Recyclinganlage in Spanien. Alle neuen, von TE erworbenen Elektro- und Elektronik-Altgeräte werden als unbedenklicher Elektroschrott eingestuft.

Die Verwaltung sowie die Kosten für die Sammlung dieser Geräte und deren Transport zum Recyclingbetrieb unterliegen Ihrer Verantwortung. Im Rahmen der spanischen Elektroschrottverfahren können Sie unbedenkliche Elektro- und Elektronik-Altgeräte, sofern deren Transportgewicht nicht mehr als 1.000 kg beträgt, von einem Spediteur Ihrer Wahl zum EARN-Recyclingbetrieb transportieren lassen.

Bei größeren Schrottmengen können Sie sich direkt an den Recyclingbetrieb wenden, um eine alternative Sammelmethode zu vereinbaren und zu bezahlen. Die EARN-Recyclinganlagen in Spanien sind

StandortRecyclingbetriebTelefonnummerWebsite
NordostspanienElectrorecycling+34 938 316 701www.electrorecycling.net
SüdspanienIndumetal Recycling+34 944 710 165www.indumetal.com
Restliches SpanienRecilec+34 954 930 042k. A.

In Spanien besteht keine gesetzliche Verpflichtung, beim Transport von Elektro- und Elektronik-Altgeräten eine Dokumentation beizulegen. Damit EARN aber TE-Geräte bei der Abgabe im Recyclingbetrieb als solche identifizieren kann, laden Sie bitt das entsprechende Recyclingetikett für Nordost-, Süd- oder das restliche Spanien herunter. Füllen Sie das Etikett mit Ihren Unternehmensdaten aus und bringen Sie es an einem geeigneten Behälter für den Transport zur EARN-Anlage an.

Recyclingetikett für Nordostspanien

Recyclingetikett für Südspanien

Recyclingetikett für das restliche Spanien

Bei größeren Schrottmengen können Sie sich direkt an den Recyclingbetrieb wenden, um eine alternative Sammelmethode zu vereinbaren und zu bezahlen. Die EARN-Recyclinganlagen in Spanien sind

  • Standort
  • Nordostspanien
  • Recyclingbetrieb Electrorecycling
  • Telefonnummer +34 938 316 701
  • Website www.electrorecycling.net
  • Südspanien
  • Recyclingbetrieb Indumetal Recycling
  • Telefonnummer +34 944 710 165
  • Website www.indumetal.com
  • Restliches Spanien
  • Recyclingbetrieb Recilec
  • Telefonnummer +34 954 930 042
  • Website k. A.

In Spanien besteht keine gesetzliche Verpflichtung, beim Transport von Elektro- und Elektronik-Altgeräten eine Dokumentation beizulegen. Damit EARN aber TE-Geräte bei der Abgabe im Recyclingbetrieb als solche identifizieren kann, laden Sie bitt das entsprechende Recyclingetikett für Nordost-, Süd- oder das restliche Spanien herunter. Füllen Sie das Etikett mit Ihren Unternehmensdaten aus und bringen Sie es an einem geeigneten Behälter für den Transport zur EARN-Anlage an.

Recyclingetikett für Nordostspanien

Recyclingetikett für Südspanien

Recyclingetikett für das restliche Spanien