Aktiv
Ein Artikel, der zurzeit im Standardbestand enthalten ist oder als im Auftrag gebauter Artikel verfügbar ist. Einige aktive Produkte sind möglicherweise nur je nach Region verfügbar; in solchen Fällen kann TE diese Produkte jederzeit gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen von TE Connectivity aus dem Sortiment nehmen.
Vorläufig
Ein Artikel, der vor kurzem eingeführt wurde. Stellen Sie anhand der entsprechenden technischen Dokumentationen (z. B. Produktzeichnung, Spezifikationen) sicher, dass er bedenkenlos in Ihrer Anwendung verwendet werden kann. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um zu prüfen, ob dieser Artikel für Ihre Region verfügbar ist.
In Kürze veraltet
Ein Artikel, der aus dem Sortiment genommen wird, demnächst veraltet ist oder ersetzt wird.
Veraltet
Ein Artikel, der nicht mehr verfügbar ist oder nicht zum Gebrauch empfohlen wird. Für diesen Artikel besteht kein entsprechender Ersatz. Wenn ein Ersatzprodukt angegeben ist, stellen Sie anhand der entsprechenden technischen Dokumentationen (z. B. Produktzeichnung, Spezifikationen) sicher, dass es bedenkenlos in Ihrer Anwendung verwendet werden kann.
Eingeschränkt
Ein Artikel, der entweder der Exportkontrolle unterliegt oder für einen bestimmten Kunden entworfen wurde und deshalb nur für diesen verfügbar ist. Es können keine ausführlichen Informationen zu diesem Artikel bereitgestellt werden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
Ersetzt
Ein Artikel, der nicht mehr erhältlich ist und nicht zum Gebrauch empfohlen wird. Es ist allerdings ein empfohlener Ersatzartikel verfügbar. Stellen Sie anhand der entsprechenden technischen Informationen (z. B. Produktzeichnung, Spezifikationen) sicher, dass er bedenkenlos in Ihrer Anwendung verwendet werden kann.