Definitionen für Produktinformationen

class_id

Ein eindeutiger numerischer Wert zur Identifizierung der Klasse/Produktlinie.

 

Klasse

In dieser Kategorie sind die Teilenummern in unserem eCatalog zu finden. Sie wird Kunden als Produktlinie präsentiert.


Suchbegriffe

Diese Suchbegriffe gelten für alle Produkte in der Datei. Sie können diese Suchbegriffe für Suchvorgänge auf unserer Website mit den Produkten in der Datei verknüpfen.

 

part_id

Ein eindeutiger numerischer Wert, der der Teilenummer zugewiesen ist. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass sich die TCPN (TE-interne Teilenummer) ändert. Die part_id bleibt jedoch gleich. Falls sich die TCPN geändert haben sollte, können Sie als eindeutige Kennung die part_id verwenden.


Tcpn

Die Teilenummer von TE (TE Corporate Part Number). Sie wird auch als TE-interne Teilenummer bezeichnet. Die TCPN ist unter den Teilenummern von TE eindeutig und wird mitunter nur für interne Zwecke verwendet.

 

last_change_date

Das Datum, an dem die XML-Informationen der Teilenummer zuletzt geändert wurden. Falls das Datum von Ihren Angaben zur Teilenummer abweicht, empfiehlt es sich, die Produktinformationen erneut zu laden. Eine Änderung in den XML-Informationen bedeutet jedoch nicht zwingend, dass sich die Produktinformationen in unserem eCatalog geändert haben. Das Datum wird beispielsweise auch aktualisiert, wenn in den XML-Informationen ein Tag hinzugefügt wird.

 

primary_part_nbr

Auch als "Marketing-Teilenummer" bezeichnet. Dies ist die Teilenummer, die TE den Kunden präsentiert. Diese Teilenummer wird in gedruckten Katalogen verwendet. Sie kann von der TCPN abweichen.

 

te_part_detail_url

Die URL zum Bildschirm mit den Produktdetails der Teilenummer.

 

te_primary_image_url

Die URL zum Hauptbild des Produkts.

 

part_aliases

Wenn mit dem Produkt neben der TCPN und der primary_part_number weitere Teilenummern verknüpft sind, werden diese hier aufgeführt.

 

part_status

Der aktuelle Status des Produkts.

 

product_code

Der Produktcode. Ein Produktcode kennzeichnet sich stark ähnelnde Produkte.

 

gpl_code

Die globale Produktlinie (GPL). Die GPL kennzeichnet Produkte, die unter den Produktcodes ähnliche bzw. verwandte Eigenschaften haben.

 

gpl_desc

Die Beschreibung der globalen Produktlinie (GPL).

 

hts_code

Der Harmonized Commodity Code ist eine multifunktionelle internationale Produktnomenklatur, die von der Weltzollorganisation (WZO) entwickelt wurde.

 

eccn_code

Um die internationalen Exportkontrollbestimmungen für bestimmte Produkte und Technologien (militärische oder duale Liste) einzuhalten, werden alle Werkstoffe mit einer Exportkontroll -Klassifikationsnummer klassifiziert.

 

te_orderable

Gibt an, ob ein Produkt direkt auf TE.com im TE Store erworben werden kann.

 

samples_available

Gibt an, ob für dieses Produkt Proben verfügbar sind.

 

eu_rohs_compliance

Beschreibt den EU RoHS-Konformitätsstatus des Produkts.

 

eu_elv_compliance

Beschreibt den EU ELV-Konformitätsstatus des Produkts.

 

lf_process_desc

Die Erläuterung für bleifreie Verfahren. Diese Angabe beschreibt, ob das Produkt für bleifreies Löten geeignet ist.

 

statement_of_compliance

Dies ist ein Link zur Konformitätserklärung von TE.

 

part_desc

Eine kurze Beschreibung des Produkts.

 

mil_specs

Listet alle Gütevorschriften für militärische Bereiche auf, die für das Produkt zertifiziert sind, sowie alle anwendbaren Klasseninformationen. 

 

attr_cat

Die Attributkategorie. Die Eigenschaften der Produkte sind in Kategorien unterteilt, die Sie wahlweise verwenden oder ignorieren können. Die Kategorien variieren je nach Klasse/Produktlinie. Beispiele für Kategorien sind Produktmerkmale, Gehäusemerkmale, Industriestandards und Verpackungsmerkmale.

 

attr_type id

Ein eindeutiger numerischer Wert, der der Eigenschaft zugewiesen ist. Mit diesem Wert können Sie die Eigenschaftsnamen von TE Ihren eigenen Eigenschaftsnamen zuweisen.

 

attr_type name

Der Eigenschaftsname.

 

attr_type uom

Die Maßeinheit (Unit of Measure, UoM) der Eigenschaft. Wenn der Eigenschaft keine Maßeinheit zugewiesen ist, wird uom="null" angegeben.

 

attr_value

attr_value gibt den Eigenschaftswert an. Hier ein Beispiel eines Paares aus Eigenschaft/Eigenschaftswert: attr_type name="Obere Frequenz, max." uom="GHz" > <attr_value>3,0</attr_value>. Der Name der Eigenschaft lautet „Obere Frequenz, max.“ und die Maßeinheit ist GHz und hat den Wert 3,0.

 

docInfoList

Wenn mit dem Produkt Dokumente verknüpft sind, ist nach den Produktattributen ein Abschnitt „docInfoList“ angegeben.

 

isDocCADFilesAvailable

Wenn für das Produkt eine oder mehrere CAD-Dateien verfügbar sind, lautet der Wert „Yes“. Wenn keine CAD-Dateien verfügbar sind, lautet der Wert „No“. Es werden keine direkten Links zu CAD-Dateien angegeben. Hinweis: Diese Kennung bezieht sich nur auf STEP-, IGES- und DXF-Dateien. 3D-PDFs werden wie Dokumente behandelt und bei Verfügbarkeit im nachfolgend beschriebenen Abschnitt „docInfo“ aufgeführt.

 

docInfo

Wenn neben den CAD-Dateien noch weitere Dokumente mit dem Produkt verknüpft sind, werden diese im Abschnitt „docInfo“ angegeben.

 

docType

Jedes Dokument hat einen docType. Dabei handelt es sich um eine allgemeine Klassifizierung. Es gibt sechs docType-Kategorien:

  1. Produktzeichnung
  2. 3D-PDF
  3. Katalogseite/Datenblatt
  4. Produktspezifikation
  5. Materialdeklaration
  6. Anleitungsblatt
 

docId

docId ist die eindeutige Kennung des Dokuments. Ein Dokument kann in mehreren Überarbeitungen und unterschiedlichen Formaten vorliegen, doch die docId bleibt gleich.

 

docRevision

Der aktuelle Überarbeitungsstatus des Dokuments. Der Überarbeitungsstatus beginnt in der Regel mit A, B, C usw. Die Angabe zum Überarbeitungsstatus des Dokuments ist nur dann für Sie interessant, wenn Sie das Dokument auf Ihrer Website speichern (nicht empfohlen). Die in den XML-Dateien angegebene URL ist immer mit der aktuellen Version des Dokuments verknüpft. Wenn Sie das Dokument auf Ihrer Website speichern und sich der docRevision-Status ändert, müssen Sie die aktualisierte Version des Dokuments laden. Nicht zu allen Dokumenten ist ein docRevision-Status angegeben. Mit Katalogseiten sind normalerweise keine Angaben zu Überarbeitungen verknüpft, sodass der Tag leer ist.

 

docTitle

Der Titel des Dokuments.

 

docSubType

Mit dem docType kann als Unterkategorie ein docSubType verknüpft sein. Der docSubType dient zur genaueren Klassifizierung des Dokuments. Sie können Dokumente auch basierend auf dem docSubType anzeigen.

  1. Produktzeichnung
  2. 3D-PDF
  3. 3.Katalogseite/Datenblatt
  • Kein docSubType

 

4.     Produktspezifikation

o    Produktspezifikation

o    Anwendungsspezifikation

o    Technischer Bericht

o    Anleitung

o    Schnittstellenstandard

o    Verpackungsspezifikation

o    Prozessspezifikation

o    Qualifizierungstestbericht

o    Qualitätsspezifikation

o    Technische Berichte

o    Prüfvorschrift

o    Arbeitsausführung, Spezifikation

 

5.   Materialdeklaration

o    Materialdeklaration

o    Eingeschränkte Erklärung für Kunden

o    Deklaration chemischer Inhaltsstoffe

o    REACH-Kundenbenachrichtigung

o    Material-Sicherheitsdatenblatt

 

6.   Anleitungsblatt

o    Anleitungsblatt (USA)

o    Anleitungsblatt (nicht USA)

o    Kundenhandbuch (USA)

o    Kundenhandbuch (nicht USA)

o    Bedienungsanleitung

 

docFileName

Der vollständige Name der Dokumentdatei.

 

docFormat

Das Format des Dokuments. Die meisten Dokumente liegen als PDF-Datei vor.

 

docSize

Die Größe der Datei in Byte. Die Umrechnung in KB oder MB kann eigenständig vorgenommen werden.

 

docLang

Die Sprache des Dokuments. Es wird nur eine Sprache angegeben, doch einige Dokumente liegen mehrsprachig vor, und manche Dokumente (insbesondere Produktzeichnungen) können auch ohne die jeweiligen Sprachkenntnisse nützlich sein.

 

docUrl

Dies ist die URL für den direkten Zugriff auf das Dokument. Um die Dokumente Ihren Kunden zur Verfügung zu stellen, wird dringend empfohlen, diesen Link zu verwenden, anstatt die Dokumente auf Ihrer Website zu speichern. Dieser Link ist immer mit der aktuellen Version verknüpft, sodass Sie stets Zugriff auf die aktuellsten Informationen erhalten.

 

compatible_parts

Zeigt andere TE-Produkte an, die mit dem Produkt kompatibel sind .