Os pioneiros da IA
Mercados com maior ênfase na inovação começaram a usar IA há mais tempo.
Embora a maioria das organizações esteja usando IA, descobrimos que, em alguns países, algumas tiveram um pontapé inicial.
Empresas na China e no Japão tendem a ser usuárias de IA por mais tempo: 60% das organizações chinesas e 51% das organizações japonesas relataram uso de IA por três ou mais anos. A maioria das organizações na Alemanha e na Índia responderam que usam IA há um ou mais anos (67% e 64%, respetivamente).
Esses adotantes pioneiros da IA demonstram maior tendência a posicionar a inovação como sua prioridade absoluta (89% na Índia; 81% na China; 81% no Japão; 80% na Alemanha). Adicionalmente, reportam benefícios mais expressivos ao implementar a IA de forma abrangente em suas organizações. Na China, por exemplo, engenheiros e executivos indicam que suas operações fabris obtiveram vantagens superiores (66% versus 49% globalmente), enquanto na Índia, 80% das organizações apontam o processo de desenvolvimento de produtos como o principal beneficiário da implementação de IA (comparado a 68% globalmente).
Os EUA permanecem atrás desses países, com 55% das organizações relatando uso de IA por menos de um ano e apenas 9% indicando experiência de três anos ou mais. É significativo que somente 65% das organizações norte-americanas considerem a inovação como sua máxima prioridade (em contraste com 79% globalmente). Adicionalmente, entre as organizações americanas que ainda não implementaram IA, 41% apontam a resistência dos colaboradores como o principal obstáculo à adoção (vs. 23% globalmente).
Perspectiva da TE
Katsuhiko Kobayashi, engenheiro de desenvolvimento de produtos, discute o uso de IA no Japão, um dos primeiros países a adotar essa tecnologia.
Katsuhiko Kobayashi, engenheiro de desenvolvimento de produtos, discute o uso de IA no Japão, um dos primeiros países a adotar essa tecnologia.